En tant que concept, le dimensionnement adapté est lié intrinsèquement à la conception de machines intelligentes et procure des avantages comme l'optimisation de l'espace, des économies considérables en matière de composants et d'installation, une sécurité inhérente à la conception, sans oublier la pérennité essentielle face aux exigences en constante évolution.
Bien entendu, les ingénieurs en conception doivent avoir une bonne connaissance des composants standard des machines ainsi que des normes de sécurité en vigueur et une bonne compréhension du résultat attendu en termes de fonctionnement des machines. La satisfaction de toutes ces exigences lors de la sélection des produits est un processus appelé « dimensionnement adapté ». Dans les applications pneumatiques, le dimensionnement adapté peut présenter des avantages considérables, notamment pour ce qui est des distributeurs pneumatiques.
Les distributeurs se dimensionnent généralement en fonction de l'alésage du vérin, de sa vitesse d'actionnement et de la pression requise. Par le passé, tous les distributeurs pneumatiques était dimensionnés en fonction des exigences les plus élevées en termes de force/vitesse pour s'assurer de la présence d'un débit suffisant dans le système pneumatique ou en le divisant entre deux ilots (pression/débit bas et élevé). Cependant, cette méthodologie entraîne un gaspillage, tant au niveau de l'air comprimé que des coûts et de la taille des distributeurs, sans parler de la main-d'œuvre nécessaire à l'installation de deux ilots.
Aujourd'hui, on sélectionne le distributeur approprié pour chaque actionneur sur une embase pneumatique, en fonction de la vitesse et de l'alésage pour une exigence de débit donnée afin de procéder au dimensionnement adapté. Nous avons en outre le plaisir de signaler que certains distributeurs pneumatiques ISO, tels que la série H de Parker, proposent une gamme étendue de débits (0,55 Cv jusqu'à 3,0 Cv) sur une embase pneumatique pour faciliter le dimensionnement adapté.
Voici un exemple d'application pratique. Prenons une machine qui a besoin des caractéristiques suivantes : quatre actionneurs nécessitant moins de 0,5 Cv ; quatre actionneurs nécessitant 1 Cv et deux actionneurs nécessitant 2 Cv.Cette application peut être dimensionnée de différentes manières en fonction des exigences de débit les plus élevées (solution 1), en divisant l'application entre deux embases pneumatiques différentes pour un débit variable (solution 2) et en dimensionnant de la manière adaptée chaque distributeur en fonction de l'actionneur correspondant (solution 3).

Dans cet exemple, on a réalisé une estimation du coût pour un système câblé collectif et un système (Ethernet) en réseau pour les trois solutions. Le dimensionnement adapté de chaque distributeur en fonction de l'actionneur correspondant (solution 3) s'est avéré l'option la plus économique pour les deux. Le dimensionnement adapté de chaque distributeur en fonction de l'actionneur correspondant (solution 3) s'est avéré l'option la plus économique pour les deux. Tout d'abord pour le câblage, le dimensionnement adapté permet d'économiser 84 € par rapport à la solution 2 et 595 € par rapport à la solution 1. De même pour le système en réseau, le dimensionnement adapté permet de réaliser des économies de 500 € par rapport à la solution 2 et de 595 € par rapport à la solution 1. La main-d'œuvre n'est, en outre, pas incluse dans ces estimations, et constituerait un coût non négligeable pour la solution 2 dans laquelle deux ilots doivent être installés.
Nous pouvons donc affirmer, avec certitude, que le dimensionnement adapté s'avère efficace à maints égards. Mis à part le fait que certain distributeurs offrent une gamme étendue de débits, l'achat d'une seule embase pneumatique implique l'achat de moins de composants, d'une manière générale. De plus, le coût des plus petits distributeurs est inférieur, les coûts d'installation sont réduits, de même que l'encombrement de la machine.
Penser de manière plus intelligente, plus légère et plus rapide.
Article rédigé par Linda Caron, product manager for Factory Automation, Pneumatic Division
Faire le lien entre l'Ethernet Industriel et les vannes pneumatiques
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Pourquoi le dimensionnement adapté est-il important?