Les activités de soufflage d'air représentent presque la moitié de l'air comprimé consommé dans les usines et peuvent vite devenir une lourde charge financière.
L'une des plus grandes entreprises de fabrication de boissons gazeuses en Chine, Hangzhou Hongsheng Beverage Group a décidé de suivre une démarche proactive en utilisant une nouvelle solution d'économie d'air comprimé qui leur a permis de réduire leur consommation de 45%.
Avec plusieurs centaines de lignes de production à travers le pays, Hangzhou Hongsheng Beverage Group est continuellement à la recherche de moyens d'améliorer sa performance et sa responsabilité environnementale. Elle s'est donc rapprochée de Parker afin de trouver des solutions pour optimiser ses processus de fabrication.
Nous avons recommandé la solution économiseur d'air afin de réduire la consommation d'énergie, diminuer les coûts de production et aligner l'entreprise sur la stratégie de développement durable de la Chine. Le système totalement conçu par Parker intégrant l'économiseur d'air ASC500, le système de traitement d'air Global FRL, les tubes et raccords Legris a permis de diminuer de manière significative la consommation d'air comprimé et les émissions de CO².
Conçu pour maximiser l'élimination des particules plus efficacement sur les bouteilles en PET, l'ASC500 peut être utilisé de diverses manières. Durant le processus de moulage par soufflage, chaque impulsion ionisée agite les particules indésirables pour un nettoyage plus efficace et un temps de cycle réduit. De plus, il peut être employé pour aider au convoyage des bouteilles, réaliser un échappement lorsque la ligne s'est arrêtée ou avant de coller des étiquettes. Il favorise un meilleur rendement de la ligne de production, augmente la productivité et la qualité globale.
L'ASC500 utilise une technologie innovante d'air pulsé visant à réduire la consommation d'air et améliorer l'efficacité de l'installation dans les applications de soufflage d'air, grâce à une vanne de commutation qui transforme le souffle d'air continu en un soufflage d'air pulsé plus efficace sans avoir besoin de contrôle externe supplémentaire. Autrement dit, il crée un soufflage d'air par une série d'impulsions « on / off » à grande vitesse. Lorsque la vanne est coupée, il n'y a pas de consommation d'air, ce qui entraîne également moins de cycles de recharge du réservoir.
Le résultat
En plus de bénéficier d'une solution d'élimination des particules plus efficace, Hangzhou Hongsheng Beverage Group a vu une importante réduction de 45% de sa consommation d'air et de tous les coûts associés. Sans aucune modification du programme automate, l'unité économiseur d'air s'est révélée être une solution très rentable qui a été adaptée à la ligne de production existante, ce qui a permis une réduction immédiate de la consommation d'air sans frais supplémentaires.
La fiabilité et l'évolutivité de l'unité permettent à l'entreprise de maximiser sa productivité. De plus, l'installation aisée garantit que la production ne sera en aucun cas compromise.
Retrouvez plus d'informations sur le Module Economiseur d'Air Parker ici.

Harry Vlap, European Product Manager pour les applications industrielles.
Construire soi-même ou acheter un positionneur linéaire ?
Les 3 principaux facteurs qui vont booster le ROI dans l'industrie agroalimentaire
Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !
Commentaires pour Réduction de la consommation d'air comprimé dans la production de boissons | Etude de cas