Parker France

Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords

EMEA_France_Blog NACEDepuis la mise à jour de la norme NACE (National Association of Corrosion Engineers) MR0175 vers un statut ISO, en décembre 2003, un sentiment de confusion s'est propagé concernant la catégorie de produits devant se conformer à la norme NACE et la manière dont ils doivent s'y conformer. Certains fabricants ont tout simplement pratiqué la politique de l'autruche et tenté d'ignorer la norme, d'autres ont simplement décidé de cesser leurs activités associées aux produits NACE, certains certifient uniquement les produits par rapport à d'anciennes versions obsolètes de la norme, et enfin, d'autres ont simplement utilisé les termes de certaines clauses de la norme comme moyen de fournir le produit à partir de matériaux ne répondant pas réellement aux exigences de la NACE MR0175.

Parker a pris très au sérieux la conformité à la norme NACE et y a consacré énormément de temps afin de s'assurer que nous avions compris les conséquences de la norme, mais également que ce que nous proposons actuellement à nos clients sur le marché était exact et répondait aux critères de ce que la norme recommande à l'industrie du pétrole et du gaz.

Des ingénieurs de la Division Instrumentation Europe (IPDE) ont assisté à une conférence préparée par les auteurs du document de la NACE MR0175/ ISO 15156 et ont organisé la visite de l'un des auteurs sur notre site de fabrication de Barnstaple pour discuter de ses conséquences et de la manière dont, en tant que fabricant de biens commercialisables, nous devrions certifier les matériaux que nous utilisons pour des produits conformes à la NACE.

Déclaration de conformité

EMEA_France_declaration_de_conformite_NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Si l'acier inoxydable est considéré par l'utilisateur final comme étant le matériau le plus approprié à l'application donnée, les raccords à compression de Parker peuvent être choisis en conformité avec la NACE MR0175 selon le tableau A.4.

2 - « Voir le service général » s'applique dans les cas où la norme n'indique pas de tableau spécifique ou d'ensemble d'exigences pour l'application donnée.

Article rédigClaire Moyanoé par Clara Moyano, ingénieure Innovation - Science des matériaux de la division instrumentation Europe.

 

 

 

 

Vous souhaitez des informations complémentaires? Lisez nos autres blogs instrumentation:

Comment lutter contre la corrosion dans les environnements critiques

L'acier inoxydable ne suffit plus : l'industrie du pétrole et du gaz utilise des alliages anti-corrosion

De l'intérêt de la standardisation dans l'industrie du pétrole et du gaz

Catégories
Publications récentes de l'auteur

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords

Commenter





Captcha