Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords

How Parker Instrumentation meets NACE requirements for materials used in the manufacture of fittings, Refinery, Instrumentation Products DivisionDepuis la mise à jour par la NACE (National Association of Corrosion Engineers, Association nationale des ingénieurs corrosion) de la norme MR0175 vers un statut ISO, en décembre 2003, la confusion règne concernant la catégorie de produits devant se conformer à la norme NACE et la manière dont ils doivent s'y conformer. Certains fabricants ont tout simplement pratiqué la politique de l'autruche et tenté d'ignorer la norme, d'autres ont décidé de cesser leurs activités associées aux produits NACE, certains certifient uniquement les produits par rapport à d'anciennes versions obsolètes de la norme, et d'autres, enfin, ont simplement utilisé les termes de certaines clauses de la norme comme moyen de fournir le produit à partir de matériaux ne répondant pas réellement aux exigences de la NACE MR0175.

Parker a pris très au sérieux la conformité à la norme NACE et y a consacré énormément de temps afin de s'assurer d'avoir compris les conséquences de la norme, mais aussi de proposer à ses clients des produits répondant précisément aux critères de la norme pour le secteur du pétrole et du gaz.

Des ingénieurs de la division Instrumentation Products Europe ont assisté à une conférence préparée par les auteurs du document de la NACE MR0175/ ISO 15156 et ont organisé la visite de l'un des auteurs sur notre site de fabrication de Barnstaple pour discuter des conséquences et de la manière dont, en tant que fabricant de biens commercialisables, nous devrions certifier les matériaux que nous utilisons pour des produits conformes à la NACE.

Déclaration de conformité

Meeting NACE Requirements For Materials Used In The Manufacturing Of Fittings_Declaration of Conformity_Instrumentation Products Division

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Si l'acier inoxydable est considéré par l'utilisateur final comme étant le matériau le plus approprié pour une application donnée, les raccords à compression de Parker peuvent être choisis en conformité avec la NACE MR0175 selon le tableau A.4.

  2. « Voir le service général » s'applique dans les cas où la norme n'indique pas de tableau spécifique ou d'ensemble d'exigences pour une application donnée.

 

Meeting Nace Requirements For Materials Used In The Manufacture Of FittingsCet article a été rédigé par Clara Moyano, ingénieure Innovation - Science des matériaux de la division Instrumentation Products, Europe

 

 

 

 

 

Contenu associé :

Beyond Stainless Steel: Corrosion Resistant Alloys in the Oil and Gas Industry
Metallurgy Makes or Brea
ks Tube Fittings
Mixing Materials in Corrosive Environments

Catégories

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Répondre aux exigences des normes NACE pour les matériaux utilisés dans la fabrication de raccords


laissez un commentaire





Captcha