Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Semons les graines et cueillons les fruits de l'innovation en agriculture

Sowing the Seeds and Harvesting Innovation in Agriculture MSG farm Motion Systems Group

Depuis que l'agriculture mécanisée s'est imposée, les machines agricoles constituent une composante indispensable de l'alimentation mondiale. Depuis longtemps, les machines motorisées se sont substituées au travail manuel et aux animaux de trait, comme les bœufs, les chevaux et les mules.  

Les ingénieurs de Parker ont été des partenaires de confiance quand il s'est agi de mettre au point des solutions innovantes en matière d'équipements agricoles. Parce qu'elle comprend les objectifs, les besoins et les attentes des équipementiers OEM, la société Parker apporte une véritable valeur ajoutée en augmentant les performances des machines et en apportant des bénéfices. L'équipe Global Mobile Systems (GMS) de Parker collabore directement avec les équipementiers OEM de sa clientèle pour résoudre leurs problèmes complexes. Il en résulte de véritables avancées qui rendent le monde plus intelligent, plus sûr et plus efficace.

Grâce à des ressources dédiées réparties de manière stratégique à travers le monde, mettant en œuvre un vaste éventail de technologies, la société Parker établit de nouvelles références en matière de systèmes de contrôle du mouvement. De par sa capacité à optimiser les systèmes par une intégration dans l'ensemble du véhicule, la société Parker est le leader mondial du contrôle intelligent des mouvements pour équipements mobiles. Il s'agit dans un premier temps de bien comprendre vos objectifs, besoins et attentes spécifiques. Il en résulte une valeur ajoutée exceptionnelle en termes de rentabilité et de compétitivité.

 

Solutions à force descendante de Parker 

Comme les agriculteurs exigent une profondeur de semis uniforme à des vitesses de plantation plus rapides et un niveau de précision supérieur de leur équipement, il est de plus en plus nécessaire d'appliquer une force aux outils de travail du sol de manière à la fois efficace et précise. Le système à force descendante hydraulique de Parker peut fournir un système simple et facile à contrôler pour répondre aux besoins du client final. 

La force descendante hydraulique assure une force active ou passive qui maintient le contact au sol. Un outil de travail au sol maintient une profondeur de semis spécifique. L'approche du système Parker utilise un contrôle à électrovanne unique pour la force montante et descendante et une solution à deux tuyaux pour le transport des fluides.  

L'équipe GMS de Parker assure une flexibilité maximale pour aider les clients à mettre au point leurs solutions à force descendante spécifiques au moyen de composants éprouvés. L'équipe de Parker peut assurer une assistance système complète, de la mise au point au support d'un composant en passant par les tests et la mise en œuvre.  

 

Objectifs dépassés en matière de performance

Récemment, l'équipe GMS de Parker s'est associée à un équipementier OEM pour l'aider à restructurer le système hydraulique de sa moissonneuse. L'équipementier OEM s'était fixé pour objectif d'améliorer notablement son rendement énergétique afin de rendre son produit plus compétitif vis-à-vis des utilisateurs finaux. L'équipe y a vu une opportunité d'améliorer le rendement du système au moyen de pompes à piston à déplacement variable pour piloter les fonctions clés.  

GMS a entièrement restructuré le système hydraulique en adoptant une solution de circuit ouvert à déplacement variable utilisant des pompes de la série P1 , avec un module de contrôle électronique (EDC) et des moteurs à piston à axe brisé de la série F12. Cette solution électronique compacte a permis de réduire la complexité du système et d'accroître son rendement, ce qui réduit les coûts d'exploitation tout au long de la durée de vie utile de la machine. Le nouveau système hydraulique a dépassé l'objectif de consommation de carburant fixé par l'équipementier OEM. Il a en outre permis de réduire les coûts et a simplifié le système hydraulique en réduisant le nombre de composants utilisés.

L'équipe d'ingénieurs Global Mobile Systems de Parker s'efforce d'aider les équipementiers OEM à optimiser les performances et le rendement des machines, les nouvelles technologies entraînant une évolution de la façon dont les agriculteurs gèrent leurs activités.  

 

Sowing the Seed and Harvesting Innovation in AgricultureCet article a été rédigé par David Schulte, P.E., Senior Systems Engineer, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Articles connexes :

New Hydraulic System on Sugarcane Harvester Exceeds Performance Goals

Modern Digital Ecosystems Take Mobile Hydraulic Systems to a New Level

Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

How Can Pneumatic Technology Help Farmers Boost Their Crop Yields? Part 1 of 2

How Can Pneumatic Technology Help Farmers Boost Their Crop Yields? Part 2 of 2

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Semons les graines et cueillons les fruits de l'innovation en agriculture


laissez un commentaire





Captcha