Parker France

Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

EMEA_FR_Blog REP_PresseNée en 1907, la société REP International s’est spécialisée à partir des années 1960 dans la construction de presses à injecter. Ces machines à la fiabilité exemplaire doivent répondre à un enjeu majeur : celui des économies d’énergie. A ce titre, REP a fait appel aux compétences R&D de Parker Hannifin, leader mondial du mouvement et du contrôle, aboutissant à un système de servo motopompe immergée. Une technologie innovante qui a permis de réduire considérablement les consommations d’énergie.

Fournisseur de solutions pour l'industrie des caoutchoucs, thermoplastiques et autres polymères, REP International conçoit, fabrique et commercialise des presses à injecter verticales et horizontales de haute technologie pour le moulage du caoutchouc et du plastique. Avec plus de 12 000 presses REP installées dans le monde, principalement utilisées dans l’antivibratoire et l’étanchéité, l’entreprise lyonnaise (forte de 250 salariés dont 100 hors de France) fait profiter de la robustesse légendaire de ses machines à de nombreux industriels répartis aux quatre coins du globe. REP International distribue également une gamme de presses compression et une gamme de presses à injecter économiques destinées aux marchés émergents. Par ailleurs, la société propose des machines à dévulcaniser le caoutchouc pour ses clients souhaitant recycler leurs déchets de production et des machines laser de nettoyage de moule. Avec des filiales implantées en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine (URP Machinery), et des agents partout dans le monde, REP International dispose d'un réseau de vente et d'assistance performant.

Les clients de REP appartiennent à différents secteurs que sont l’automobile (60% du chiffre d’affaires), l’industrie et le BTP, le médical ou encore l’électroménager. « Dans le domaine du caoutchouc et des élastomères, nos clients sont confrontés à des efforts importants ; c’est pourquoi ils exigent de nos machines des niveaux maximum de robustesse et de longévité, précise Laurent Terrier, responsable du développement produits chez REP International. Certaines de nos presses sont installées depuis plus de quarante ans ! Nous sommes toujours en mesure de fournir les pièces détachées et modifier les machines si le client le souhaite ».

Des spécificités techniques propres aux presses à injecter

Les machines REP s’adressent à l’ensemble de la gamme d’élastomères existant sur le marché. A cette réputation de polyvalence s’ajoute celle de la fiabilité. Les raisons de cette robustesse : un savoir-faire reposant sur la maîtrise des régulations de vitesse et d’effort durant la phase d’injection afin de compenser la réaction de l’élastomère. Lors de cette étape déterminante du process, le caoutchouc est élastique et est de fait particulièrement soumis aux vibrations. « Cette problématique est avant tout liée à la qualité de la machine, son contrôle, sa conception et ses composants, mais aussi à la manière dont on l’utilise, souligne Laurent Terrier. Nous assistons à ce titre, depuis quelques années, à une montée en compétences des opérateurs. Ainsi, nos machines doivent répondre à cette tendance en proposant des formations et des machines capables de guider pas à pas l’opérateur dans ses tâches grâce à des interfaces de commande numérique de plus en plus conviviales ».

Mais les exigences de fiabilité et de simplicité d’utilisation ne suffisent plus. Désormais, les industriels, et ce quel que soit le secteur d’activité, ont en ligne de mire les économies d’énergie, pour des raisons de coûts bien sûr, mais aussi pour une dimension environnementale évidente. Au niveau des presses, l’objectif était à la fois de diminuer la consommation d’énergie électrique du groupe hydraulique et de réduire son encombrement. « Nous maîtrisions déjà le système de boucle de régulation fermée indique Laurent Terrier, mais dès 2009, nous avons souhaité aller plus loin en dotant nos machines d’une solution innovante permettant de réduire considérablement la consommation d’énergie, en particulier sur la pompe hydraulique ».

Faire appel à Parker en tant que partenaire d’innovation

Recherchant un système innovant inexistant à cette époque sur le marché, REP fit appel à Parker Hannifin. « Nous travaillions déjà depuis plus de vingt ans avec Parker pour la fourniture de composants divers mais dans ce cas précisément, cette solution n’existait pas chez le fabricant, poursuit Laurent Terrier. C’est alors que nous avons commencé à collaborer étroitement avec les équipes de R&D de Parker pour définir nos besoins, effectuer de nombreux tests et mettre au point un système à la fois innovant, performant et pas trop onéreux pour enfin pouvoir le proposer en option sur l’ensemble de notre gamme de presses. Plus qu’un fabricant, Parker Hannifin s’est révélé être un partenaire d’innovation à part entière. Nous entretenons de très bonnes relations avec les équipes techniques et l'ingénieur commercial – Vincent Sinot – qui s’est montré pleinement disponible et a tout mis en œuvre pour répondre à nos demandes ».

EMEA_FR_Blog REP_Servo motopompeCette innovation – qui totalise trois ans de développement –, quelle est-elle ? Il s’agit plus précisément d’un système de servo motopompe immergée, lequel se compose de trois éléments : une pompe, un servomoteur et un variateur pour le contrôle. L’idée de départ était de remplacer les pompes auto-régulatrices par une solution capable d’adapter avec la plus grande précision un débit par rapport à un besoin réel : « le principe est le suivant : si j’adapte mon débit, j’adapte aussi ma vitesse », précise Vincent Sinot, ingénieur commercial Parker Hannifin chargé du suivi du projet avec REP International. Le principe général est d’utiliser la vitesse de rotation du moteur afin de contrôler le débit en sortie de pompe.

C’est sur ce principe fondamental que repose la technologie Drive Control Pump (DCP), une solution aujourd’hui disponible dans le catalogue Parker. Cette régulation du débit et de la pression par le contrôle de la vitesse et du couple du servomoteur, procure des avantages indéniables, à la fois en matière de réduction de consommation d’énergie mais aussi au niveau de la « simplicité » d’installation des composants hydrauliques. « En termes d’encombrement, la taille de la motopompe est réduite ; une performance car il a fallu tenir compte du système de commande (variateur) qui n’est pas négligeable, ajoute Laurent Terrier. Après ce choix, nous avons continué à travailler ensemble à la mise au point du système. Aujourd’hui, la solution est stabilisée. Elle est montée en option sur l’ensemble de nos machines depuis 2012. Des pistes d’optimisation sont en cours d’étude par Parker. Nous attendons ces nouvelles évolutions pour poursuivre les tests et aller encore plus loin dans notre démarche environnementale ».

Télécharger notre catalogue Drive Controlled Pump

Parker et Inov Industrie améliorent la sécurité et la qualité de l'air du plus vaste parking d'Europe

Réduction de la consommation d'air comprimé dans la production de boissons | Etude de cas

 

Catégories
Publications récentes de l'auteur

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

Commenter





Captcha