Parker Italia

Come distinguere un refrigeratore d'acqua di processo da un chiller

mercato dei chillersSono molteplici i produttori presenti sul mercato di refrigeratori d’acqua denominati anche “chiller” ma è importante fare una distinzione ben precisa tra refrigeratori di acqua di processo e chiller per il condizionamento industriale o civile.
Questo perché si pensa che tutti i chiller per il settore industriale siano uguali ma si potrebbe commettere un grandissimo errore di valutazione che potrebbe influire in quella che sarà la scelta finale.
Per impianti di condizionamento o climatizzazione si intendono quei sistemi adatti al controllo contemporaneo della temperatura e dell’umidità negli ambienti. Solitamente utilizzato per raffrescamento ambienti, armadi elettrici o dove non è richiesta una temperatura dell’acqua di raffreddamento precisa e costante.
I chiller per il raffreddamento d’acqua processo sono invece gruppi refrigeratori d'acqua a compressione e possono suddividersi, in base al fluido utilizzato per il raffreddamento del condensatore, in aria o acqua. Il campo di potenze frigorifere più comune per gli impianti installati varia tra 2 ai 750 kW.
I refrigeratori di processo per l’industria garantiscono un’elevata e costante precisione della temperatura in uscita dell’acqua (a qualsiasi condizione atmosferica) e devono mantenere il fluido pulito per non danneggiare l’utenza finale.
Infatti, i chiller di processo, vengono utilizzati per il raffreddamento di macchinari industriali che necessitano di un fluido di raffreddamento, non contaminato, ad una temperatura precisa e costante. Per esempio in tutti i circuiti oleodinamici delle macchine se la temperatura dell’olio supera una certa soglia si ha un fermo macchina con conseguente perdita della produttività.
Il raffreddamento preciso e costante è pertanto necessario e fondamentale per accelerare e migliorare i processi produttivi.
Quando è necessaria precisione e bassa temperatura - inferiore a quella ambientale - per acqua, l’unica soluzione è dunque rappresentata dai refrigeratori di processo di precisione.
Il chiller per raffreddamento di processo è una macchina progettata per il raffreddamento di acqua per mezzo di un circuito di refrigerazione.

E’ un circuito chiuso che deve garantire:
 
      - Nessuno spreco del fluido di raffreddamento
      - Nessuna gestione di scarichi
      - Controllo della qualità dell’acqua
      - Modularità: possibilità di espansioni
      - Totale flessibiltà
      - temperatura acqua impostabile
      - indipendenza dalle condizioniambientali

 

HYPERCHILL PLUS PER RAFFREDDAMENTO DI PRECISIONE DI ACQUA E DI OLIO: Potenze frigorifere da 2 a 24 kw

Hyperchill plusEstremamente compatto e facile da usare, Hyperchill Plus opera in sicurezza e affidabilità in tutte le condizioni di lavoro, garantendo un preciso e accurato controllo della temperatura dell’acqua. La disponibilità di un’ampia gamma di accessori e opzioni rende Hyperchill Plus una soluzione molto flessibile che soddisfa le esigenze di tutte le applicazioni industriali.
Grazie al circuito idraulico non ferroso, Hyperchill Plus assicura condizioni di lavoro stabili mantenendo la massima qualità e pulizia del fluido refrigerante, migliorando di conseguenza l’efficienza e la produttività del processo e riducendo i costi di manutenzione e il fermo impianto.
Ogni singolo Hyperchill Plus viene ampiamente testato in fabbrica per garantire massima efficienza affidabilità in tutte le condizioni di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DI HYPERCHILL: Potenze frigorifere da 28 a 360 kw

Hyperchill La gamma di refrigeratori d’acqua Hyperchill è stata progettata specificatamente per l’utilizzo in applicazioni industriali. Soluzioni avanzate, massima attenzione ai dettagli ed un iter produttivo molto sofisticato portano ad un prodotto i cui punti di forza sono la flessibilità in svariate condizioni, preciso controllo della temperatura dell’acqua, dimensioni compatte, affidabilità e semplicità d’utilizzo. L’elevata efficienza ed i bassi costi operativi fanno di Hyperchill la soluzione perfetta per l’industria moderna.

Parker è fornitore leader di refrigeratori d’acqua per processi di produzione che assicurano la massima facilità d'uso e affidabilità di funzionamento grazie all'impiego delle più moderne soluzioni tecnologiche e alla disponibilità di una vasta gamma di versioni e accessori. La gamma di raffreddatori per liquidi di Parker rappresenta una semplice ma efficiente soluzione ai più comuni problemi normalmente connessi con l’utilizzo dell’acqua. Ecco le principali applicazioni:

Tabella applicazioni chiller

 

Scopri di più su tutta la gamma Parker Hyperchill in questa pagina. Potrai scaricare tutte le brochure e contattare i nostri esperti.

Questo articolo è stato scritto con il contributo di:

fabio bruno

 

Fabio Bruno, Compressed Air Purification, Gas Generation & Process Cooling Application Engineer
Region South EMEA

 

 

Se ti è piaciuto questo articolo forse potrebbe anche interessarti:

Come l'aria compressa ridefinisce i processi di imbottigliamento

Come raggiungere lo stato "Peace of Mind" nella produzione farmaceutica

Proteggi il tuo processo dalle contaminazioni da Mycoplasma

 

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Riduzione delle emissioni fuggitive - Soddisfazione gli standard ISO attraverso le valvole

La gestione delle emissioni è una sfida importante per molte aziende. Solo in Europa, un raffineria tipo può perdere tra 600 e 10.000 tonnellate di emissioni fuggitive all'anno; si stima che...

Come garantire aria compressa e azoto di qualità certificata nell’industria del Food and Beverage

Prima di spiegare cosa serve per purificare l'aria compressa nelle industrie alimentari e delle bevande, serve innanzitutto comprendere le normative e gli standard imposti ai produttori e rivenditori...

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Siamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo,...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come distinguere un refrigeratore d'acqua di processo da un chiller

Lascia un commento





Captcha