Parker Italia

Come migliorare l’efficienza dei propri veicoli di servizio

truck quickfitL’industria dei mezzi di trasporto via terra sta subendo uno sviluppo incredibile. Secondo L’Istituto di Statistica per il lavoro degli Stati Uniti d’America, la richiesta di tecnici e meccanici per la manutenzione di motori diesel aumenterà del 12% dal 2014 al 2024, molto più rapidamente di qualsiasi altra occupazione. La domanda di queste figure professionali è aumentata per tante ragioni, tra le quali la crescita economica e l’incremento della complessità dei veicoli.

Il futuro dei mezzi pesanti è qui

I mezzi pesanti come i camion si stanno velocemente trasformando in data centers che misurano ogni elemento, come le emissioni, gli angoli ciechi per evitare ostacoli, la pressione degli pneumatici e molto altro. La conseguenza diretta di ciò, è la crescita delle competenze richieste per tecnici e meccanici. L’uso efficace del proprio team di servizio è fondamentale. Un metodo per migliorare le performance del proprio team e accrescere le competenze sta nello semplificare i processi che rallentano la routine, come i cambi olio delle flotta. 

Cambiare il metodo di sostituzione dell'olio

Parker QuickFit™ Oil Change System garantisce un passo in avanti per migliorare la standardizzazione dei cambi olio grazie a un processo più pulito, efficiente e sicuro. Sia per un veterano del settore che per un meccanico al primo giorno di lavoro, il tempo richiesto per imparare a sostituire olio con Parker QuickFit System è minimo. Sono necessari tre rapidi passi per liberare, rimuovere e aggiungere olio. Questo è possibile grazie a un singolo punto di connessione che permette all’olio di fluire direttamente nel contenitore dei rifiuti di scarico. Lo stesso punto di connessione è usato per aggiungere nuovo olio al sistema.

Guarda il video e osserva QuickFit in azione:

Passo 1 - Liberare il filtro

Applicare aria compressa per liberare l’olio presente nel filtro spingendolo verso lo scarico del motore.

quickfit step 1

 

 

 

 

 

 

Passo 2 - Rimuovere l'olio

L’olio fluisce direttamente nel contenitore dei rifiuti di scarico, garantendo una rimozione pulita del filtro

Quickfit Step 2

 

 

 

 

 

 

Passo 3 - Aggiungere olio

Nuovo olio è pompato nel motore usando lo stesso punto di connessione.

Quickfit Step 3

 

 

 

 

 

 

“Ridurre il numero di step necessari per il processo elimina tutti i rischi di spillatura e creazione di residui pericolosi, e allo stesso tempo diminuisce i rifiuti nell’ottica di salvaguardia dell’ambiente. Il  QuickFit System aiuta a ridurre i costi delle operazioni, aumenta la redditività e diminuisce i tempi di cambio olio del 50%”.

Mario Calvo, division marketing manager, Parker Quick Coupling Division

 

QuickFit ParkerQuickfit ha un design compatto ed ergonomico che permette un facile accesso anche nei compartimenti motore più angusti e complessi. Questo design diminuisce sensibilmente il rischio di bruciature o scivolamenti. Inoltre, i cambi olio possono essere completati dall’inizio alla fine in meno di 30 minuti.

Il Sistema QuickFit garantisce una soluzione incredibilmente facile da utilizzare. La manutenzione diventa semplice, la produttività aumenta, il rischio è virtualmente eliminato e il sistema può essere utilizzato in un’ampia gamma di macchine in diversi campi applicativi.

 

Il futuro dei mezzi pesanti è roseo

Quickfit Parker 2Il futuro dell’industria di veicoli pesante non è mai stato così roseo, e la richiesta di tecnici e meccanici preparati mai così alta. Per effettuare manutenzione corretta sui veicoli, i centri di servizio delle flotte devono investire nelle ultime innovazioni tecnologiche, nell’equipaggiamento corretto e nei software migliori per stare al passo dei tempi e dello sviluppo scientifico. Il QuickFit Oil System semplifica incredibilmente un aspetto cruciale della manutenzione dei mezzi pesanti permettendo ai tecnici e ai meccanici di sostituire olio in pochi minuti senza avere rischi personali o di danneggiamento del veicolo stesso. Semplificare questo processo aumenterà direttamente la produttività e permetterà al vostro team di lavorare meglio.

 

Pronto per iniziare a lavorare meglio? Trova il Parker Distributor più vicino a te.

Scopri di più sul Parker QuickFit™ Oil Change System.

 

Questo articolo è stato scritto con il contributo di:

Matthew Walley

 

Matthew Walley, product manager, QuickFit product - Quick Coupling Division.

 

 

 

Se ti è piaciuto questo articolo forse ti può anche interessare:

L'importanza di garantire la sicurezza e la qualità dell'acqua che beviamo

La corretta installazione di un tubo idraulico: 7 semplici regole per risparmiare tempo e denaro

Come cambierà la filtrazione nel mercato aftermarket dei veicoli industriali

Categorie
Post Recenti dell'Autore

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...

Il nuovo rivestimento aumenta la vita dei cilindri 8 volte

I sistemi a turbina idroelettrica operano in condizioni estremamente rigide. Le condizioni corrosive nei complessi ambienti industriali e all'aperto, in particolare nelle applicazioni del mercato...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come migliorare l’efficienza dei propri veicoli di servizio

Lascia un commento





Captcha