Parker Italia

Come ottenere la capacità energetica di immagazzinamento di 1MWh in un singolo container da 40 piedi

energy containerQuesto progetto è un ottimo esempio di come una partnership vincente abbia sviluppato una soluzione che non si limiterà solo a testare il sistema durante una situazione critica, ma rappresenterà anche il punto di partenza per lo sviluppo futuro di un ampio range di applicazioni per energia rinnovabile - solare, eolica, da onde e maree - ovunque nel mondo.

Molte aziende stanno affrontando la grande sfida dell'accumulo di energia in aree rurali considerando il livello sempre più alto della generazione fotovoltaica (PV) all'interno del sistema elettrico.

Westnetz è il punto di riferimento per la distribuzione di RWA, una delle maggiori aziende europee di utilities e il più grande distributore di energia che opera in Germania. Ha affrontato enormi sfide in aree rurali a seguito dell'aumento di impianti solari fotovoltaici (PV) con picchi nei mesi estivi. Tradizionalmente, gli sforzi profusi comporterebbero il miglioramento dell'infrastruttura della rete con l'aggiunta di nuove linee distributive e di trasformazione.

Come una collaborazione proficua diventa una storia di successo

energy containersParker UK ha collaborato con Westnetz per sviluppare un nuovo sistema di immagazzinaggio di energia. Consente di immagazzinare i picchi di energia solare, al di là del limite della rete, durante le ore diurne per essere poi utilizzati in seguito su richiesta.

La soluzione si basa su un inverter Parker 890PX dotato di batterie al litio-ioni in un container appositamente studiato per l'immagazzinamento dell'energia. Può essere spostato e riutilizzato in differenti aree di lavoro che necessitano energia elettrica dato che può erogare 250kW con una capacità massima di 1MWh di immagazzinaggio. Con l'aumento dei livelli di generazione di energia fotovoltaica convogliata nelle reti Westnetz, il sistema migliora la qualità della rete stessa senza il bisogno di nuovi investimenti.

Questa soluzione rende la fornitura di energia rinnovabile più consistente e facilmente accessibile, con la promessa di un futuro più luminoso per tutti.

Leggi altre storie di successo dei nostri clienti qui 

Dave Blood

 

Dave Blood, Market Manager, Energy Grid Tie Division, Parker Hannifin Corporation.

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

I Distributori Industriali aggiungono valore e supporto, dalla progettazione fino al mercato MRO

Il panorama della distribuzione industriale sta cambiando, mai come in questo periodo, i distributori assumono una maggiore rilevanza. I Distributori che meglio racchiudono questo servizio a 360°...

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 2

Passo 6 – Scelta del materiale   Scegliere il materiale corretto in base alla resistenza alla corrosione, ai fluidi di processo, alla temperatura e al costo è fondamentale. Per garantire la scelta...

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 1

Ecco alcuni dei passi necessari e fondamentali per garantire la massima sicurezza del vostro sistema di tubazioni e raccordi per strumentazione. Passo 1 – Consultare il produttore Una delle principali...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come ottenere la capacità energetica di immagazzinamento di 1MWh in un singolo container da 40 piedi

Lascia un commento





Captcha