Parker Italia

Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring

selettore oringDue elementi sono ugualmente importanti al fine di una performance affidabile quando si parla di O-Ring: la corretta dimensione e il corretto materiale. Il nuovo selettore di O-Ring Parker è un tool progettato per permettere agli utenti di trovare il materiale e la dimensione più adatta all’interno di un singolo strumento: facilmente, velocemente e con la garanzia di massima affidabilità. La precisione dei risultati assicura la performance migliore nell’applicazione selezionata. Questo è possibile perché entrambi gli elementi – dimensione e materiale – sono strettamente collegati. Considerare contemporaneamente entrambi i fattori ha come risultato una nuova e superiore qualità del sistema di tenuta e schermatura.

 

Funzionalità del Selettore O-Ring


Il Selettore O-Ring Parker è suddiviso in tre principali sezioni:

  • Service Conditions & Material Selector - Condizioni di Servizio & Selezione del Materiale
  • Size Selector - Selezione della Dimensione
  • Notes – Note

 

Material Selector and Service ConditionsLa sezione Service Conditions & Material Selector è incentrata sulla mappatura delle condizioni in cui il materiale opererà. All’interno del range di temperatura selezionato ogni polimero si comporterà in modo differente e la durezza del materiale permetterà all’utente di scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze. L’Advance Material Selector permette agli utenti più esperti di specificare le condizioni di servizio in maniera ancor più dettagliata. E’ possibile scegliere il materiale in un database con oltre 2,500 opzioni. Inoltre, è possibile anche effettuare una ricerca sulle certificazioni disponibili.

 

Size SelectorDopo aver inserito le dimensioni del sistema in cui si sta operando, il Size Selector calcolerà le dimensioni e le tolleranze dell’O-Ring interfacciandosi con gli standard internazionali. Grazie alla grande flessibilità del selettore, il sistema dell’utente verrà “modellato” realisticamente. Fattori quali la dilatazione termica e l’aumento del volume di tenuta, che sono fondamentali per un calcolo preciso, sono sempre tenuti in considerazione.

 

 

Selettore NoteLa sezione Notes rende possibile agli utenti l’aggiunta di commenti personalizzati e reminder per il risultato del calcolo. Al termine del processo di Selezione   dell’O-Ring, i dati ottenuti possono essere esportati e convertiti in formato PDF.

 

oring selector

 

 

 

 

 

 

>>> Utilizza il configuratore

Guarda il video per imparare ad utilizzarlo!

 

 

Heinz-Christian Rost

 

Posted by:  
Dr. Heinz-Christian Rost
Technology & Innovation Manager
Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

 

Se ti è piaciuto questo post forse può interessarti:

La versatilità di una mescola batte la varietà di tante mescole differenti

Una sfida speciale per le guarnizioni dei pistoni

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Corrosione: tipologie, cause e strategie per prevenirla

La gestione e la prevenzione della corrosione sono fattori fondamentali in molti contesti industriali. Se non trattata, la corrosione può mettere a rischio le infrastrutture, la sicurezza e le...

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring

Lascia un commento





Captcha