Parker Italia

Comfort del paziente sotto tutti i punti di vista

I servomotori e gli azionamenti di Parker Hannifin assicurano movimentazioni affidabili e precise ai tavoli radiografici Helios DRF.

Individuare esattamente che cosa non funzioni come dovrebbe all’interno del nostro corpo, ha rappresentato per molto tempo un’importante sfida per la comunità medica.

CAT Medical Systems

Negli ultimi decenni però, i progressi in questo ambito hannopermesso di eseguire radiografie per mappare e valutare in manier a non invasiva il funziona mento interno di ossa, sistema digestivo e vasi sanguinei. Queste applicazioni di fluoroscopia, angiografia e altre applicazioni radiologiche sono rese possibili da una serie di immagini a raggi X che combinate oppure animate, possono creare immagini sempre più dettagliate utili alle indagini mediche. Oltre a impiegare software avanzati per processare immagini radiografiche ad alta risoluzione, è necessario anche movimentare e controllare con precisione anche il tavolo dove il paziente viene fatto accomodare – spesso spostato con differenti angolazioni e posizioni. Gli specialisti del motion control di Parker hanno affiancato la CAT Medical Systems nello sviluppo di Helios DRF, il sistema telecomandato con ribaltamento ±90° e piano portapaziente ad altezza variabile.

La società Italiana CAT Medical Systems che progetta sistemi diagnostici a raggi X dal 1991, è entrata a far parte del Gruppo Assing nel 2007. Adottando una tecnologia digitale ed espandendo il suo portafoglio
prodotto, CAT ha collaborato con uno dei principali istituti di ricerca del paese per presentarsi tra i principali fornitori di soluzioni personalizzabili, specifiche per ciascun cliente.

Movimentazioni precise e affidabili
CAT Medical Systems, volen

do costruire un tavolo portapaziente leggero, compatto e salvaspazio, si è rivolta a Parker Hannifin per la fornitura di servoazionamenti e servomotori idonei a movimentazioni affidabili
e precise in grado anche di garantire la sicurezza dei pazienti. Ogni movimento del tavolo Helios DRF è stato progettato facilitarne l’impiego, per assicurare al paziente la massima sicurezza e per prevenire
movimenti del paziente non consentiti durante l’esame. Nelle radiografie dell’apparato intestinale superiore e inferiore, è necessario inclinare dolcemente il paziente da una posizione orizzontale fino a una posizione verticale per consentire al mezzo di contrasto di scorrere attraverso il sistema digestivo del paziente così che gli apparecchi fluoroscopici a raggi X possano intercettarlo in tempo reale.

Cat Medical Systems 2Bassa inerzia, prestazioni elevate
Ogni tavolo Helios DRF è equipaggiato con sei servomotori brushless serie SMB con potenze da 3 a 10 Nm. Quattro dei sei motori dispongono del freno di stazionamento per una maggior sicurezza. La serie
SMB abbina una tecnologia di punta a prestazioni decisamente elevate. La qualità dei magneti Neomidio-Ferro-Boro impiegati nella costruzione dei motori e la metodologia di incapsulamento utilizzata per fissarli all’albero, consentono di raggiungere elevatissime accelerazioni e di sopportare sovraccarichi onerosi senza rischi di smagnetizzazione o distacco dei magneti dall’albero. Gli SMB sono controllati dai servoazionamenti della serie SLVD-N con potenze da 5 a 10A in grado di fornire precisamente le movimentazioni, coppia e posizionamento richiesti dall’applicazione.
Un servomotore controlla il movimento di sollevamento del tavolo, fino a 43 cm dal pavimento, per permette al paziente di potersi coricare facilmente. Il secondo motore viene impiegato per muovere longitudinalmenteil tubo radiogeno, mentre il terzo motore muove il carro dove è alloggiato il recettore. Il quarto motore controlla la rotazione del tubo radiogeno. Il quinto motore gestisce la movimentazione verticale della colonna che sostiene il tubo radiogeno permettendone l’estensione fino a 180 cm dalla superficie del tavolo. L’ultimo motore controlla l’inclinazione del tavolo, consentendogli di arrivare fino a ±90° per le applicazioni fluoroscopiche e radiografiche.

servomotori brushlessUna collaborazione solidale
Parker Hannifin è stata scelta per l’eccellente rapporto qualità/prezzo e la sua reputazione in Russia dove la CAT Medical ha molti clienti. Parker è stata scelta anche per l’assistenza tecnica fornita, in fase di
pre e post- vendita. «Parker ha affiancato il cliente durante tutta la fase di sviluppo, dalla progettazione fino alla messa in marcia della prima  macchina» dice Michelagelo Matullo Automation Account Manager Central South Italy di Parker. «Un parametro importante considerato dal cliente nella scelta del fornitore è stato quello relativo all’affidabilità e alla ripetitività delle movimentazioni rispetto alla soluzione precedente». «Abbiamo scelto Parker per la sua reputazione, la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti», dice l’Ing. Alessandro Biasini, R&D Project Leader alla CAT Medical Systems. «Inoltre, grazie alle sue tecnologie innovative, Parker ci consente migliorare costantemente le prestazioni delle nostre macchine».

 

Se ti è piaciuto questo articolo leggi il post sulle centraline per la ricarica dei veicoli elettrici.

Potrebbe anche interessarti questo articolo sui mezzi ecologici

Per scoprire come Parker aiuta i propri partner ad aumentare la propria produttività rispettando l'ambiente visita la landing page.

Categorie
Post Recenti dell'Autore

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...

Perché sostituire l’elemento filtrante per aria compressa?

L’aria compressa è utilizzata in oltre il 90% degli impianti di produzione mondiali, tanto da guadagnarsi l’appellativo di quarta utility industriale dopo elettricità, gas e acqua. Assieme a queste...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Comfort del paziente sotto tutti i punti di vista

Lascia un commento





Captcha