Parker Italia

Crimpaggio dei tubi - il metodo vincente

crimpareIl crimpaggio è un aspetto cruciale per ogni tubo assemblato. Quando si tratta di fluidi o gas che devono scorrere per un certo periodo di tempo in un tubo, il crimpaggio deve essere perfetto per non incorrere in problemi. Anche il minimo errore nelle dimensioni, nelle proprietà o nell’applicazione possono danneggiare il vostro sistema e costarvi parecchio in termini economici, ambientali o di sicurezza.

Per ottenere un crimpaggio perfetto, è cruciale essere sicuri, per prima cosa, selezionare il tubo e il raccordo idoneo all’applicazione specifica. Fate riferimento, per effettuare questa scelta, al Catalogo Parker Parker Hose Products Catalog .

Avete bisogno di un tubo o di un raccordo? La sezione HoseFinder vi può aiutare a trovarlo! La nostra app mobile vi consente una consultazione veloce e proficua all’interno del catalogo dei prodotti Parker della Divisione Hose Products. Un catalogo virtuale sempre a portata di mano!

Panoramica del processo di crimpaggio

Se non siete esperti del processo di crimpaggio questi sono i passaggi da seguire utilizzando la crimpatrice Parkrimp 2 Crimper:

  1. Contrassegnate la profondità di inserimento del tubo utilizzando il dispositivo di inserimento. Marcatelo con un pennarello.
  2. Spingete il raccordo sul tubo fino in fondo fermandovi al segno di profondità di inserimento. 
  3. Selezionate la matrice corretta – ogni matrice Parker è marcata con colori e codici in modo da scegliere quella appropriata al tubo da utilizzare.
  4. Posizionate la matrice corretta nell’alloggiamento del basamento previo ingrassaggio.   
  5. Posizionate il tubo flessibile con il suo raccordo nello stampo passando dalla parte sottostante la crimpatrice
  6. Centraggio raccordo automatico Parkalign, appoggiate il raccordo sul gradino dello stampo. 
  7. Posizionate il distanziale sulla parte superiore dello stampo

Ora siete pronti per il crimpaggio!

Crimpaggio

  1. Avviare la pressatura fino a quando l’anello distanziale tocca la base della pinzatrice. Rilasciate la pressione fino a quando la matrice si apre e l'assemblaggio finito viene rilasciato. 
  2. Dopo il crimpaggio, per sicurezza, controllate bene che l’assemblaggio sia solido e verificate il diametro di pressatura.

Se state utilizzando una crimpatrice diversa dalla Parkrimp 2, alcuni aspetti possono differire, consultate sempre il manuale della crimpatrice Parker che state utilizzando o chiedete maggiori informazioni al ParkerStore di zona che sarà lieto di assistervi.

Guardate il video per vedere come Mike, un ParkerStore manager, esegue i passaggi:

Servizi Parker

Coloro che non dispongono di una crimpatrice, potranno rivolgersi al ParkerStore più comodo o chiedere l’intervento del ParkerStore Hose Doctor a domicilio. In questa maniera avrete la completa assistenza e supporto di specialisti che ben conoscono la qualità dei prodotti che Parker può fornire. Inoltre, potrete anche chiedere supporto per assicurarvi che tutto sia stato fatto a regola d’arte ed evitare quindi problemi lungo il percorso!

Se siete interessati ad avere una macchina crimpatrice presso la vostra attività, Parker è in grado di soddisfare le vostre esigenze con un'ampia gamma di crimpatrici che danno garanzia di robustezza con un facile utilizzo. Con una crimpatrice Parker presso di voi, potrete utilizzare i tubi Parker in gomma, termoplastici, industriali e idraulici con garanzia di tenuta.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di consultare online Crimpsource, una risorsa completa di informazioni riguardanti le Parker crimpers. E ovviamente, potrete essere tranquilli tenendo a mente di aver di fronte il Brand Parker che ha prestigio ed è riconosciuto per la sua qualità di livello mondiale.  

I ParkerStore sono diventati un leader globale sul campo applicando le scelte giuste di prodotto per ogni cliente. I nostri ParkerStore conoscono il vostro lavoro e sanno cosa è meglio per voi garantendo un servizio di altissima qualità grazie ai prodotti Parker che vi aiutano a risolvere le vostre sfide – grazie al loro supporto, potrete tornare alla routine lavorativa molto più velocemente!

parkerstore

 

Suzanne Favri, digital marketing specialist
Global Distribution & Sales Services, Parker Hannifin 

 

 

Se ti è piaciuto questo post, forse potrebbe interessarti anche:

Una nuova tecnologia di connessione tubi più rapida per applicazioni a media pressione

Come garantire longevità e prestazioni per un tubo idraulico industriale

Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Corrosione: tipologie, cause e strategie per prevenirla

La gestione e la prevenzione della corrosione sono fattori fondamentali in molti contesti industriali. Se non trattata, la corrosione può mettere a rischio le infrastrutture, la sicurezza e le...

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Crimpaggio dei tubi - il metodo vincente

Lascia un commento





Captcha