electromechanical

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...
Pubblicato June 13, 2019
Leggi ora

La Nuova Tecnologia di avvolgimento per la trasformazione della carta garantisce un incredibile risparmio energetico

Le innovazioni nel settore idraulico e degli azionamenti a velocità variabile (VSD) sono andate di pari passo per tanti anni, ma separatamente per quanto riguarda la realtà delle cartiere e più nello...
Pubblicato September 11, 2018
Leggi ora

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

L'importanza della collaborazione nel mondo IoT

L’implementazione dell'Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT) è in continua ascesa. Lo stesso vale per i costruttori di dispositivi/prodotti intelligenti che sviluppano sensori in...
Pubblicato June 4, 2018
Leggi ora

Come rendere la manutenzione predittiva "più intelligente"

Con l'avvento dell'Industria 4.0, gli ambienti di produzione e di fabbrica stanno implementando le reti industriali per diventare più interconnessi e intelligenti. Ciò è in gran parte determinato...
Pubblicato December 21, 2017
Leggi ora

Comfort del paziente sotto tutti i punti di vista

I servomotori e gli azionamenti di Parker Hannifin assicurano movimentazioni affidabili e precise ai tavoli radiografici Helios DRF. Individuare esattamente che cosa non funzioni come...
Pubblicato October 25, 2017
Leggi ora

E’ possibile pensare a veicoli commerciali più leggeri ed ecologici?

Non è difficile immaginare che tutto quello che acquistiamo sia stato prima o poi su di un veicolo commerciale pesante attraversando paesi e perfino continenti prima di raggiungere le nostre case. E a...
Pubblicato October 16, 2017
Leggi ora

Cosa serve per essere una fabbrica intelligente

Sempre più produttori stanno elaborando la loro idea e interpretazione di che cosa sia una Fabbrica Intelligente e come la si possa implementare. Un elemento comune in questo dibattito è la necessità...
Pubblicato September 18, 2017
Leggi ora

A lezione di pneumatica: che cosa è IO-Link

IO-Link è una tecnologia di comunicazione punto-a-punto implementabile nella maggior parte delle configurazioni PLC oppure integrabile in diverse reti industriali e bus di campo Ethernet, attraverso...
Pubblicato July 10, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Scopri come la tecnologia dei servoazionamenti consenta un riciclaggio efficiente

Il reso di bottiglie vuote alla fine della supply chain delle bevande è una delle sfide principali per la logistica. Le bottiglie vengono generalmente rese in casse mescolate in modo casuale. Con le...
Pubblicato June 8, 2017
Leggi ora

Come ottenere la capacità energetica di immagazzinamento di 1MWh in un singolo container da 40 piedi

Questo progetto è un ottimo esempio di come una partnership vincente abbia sviluppato una soluzione che non si limiterà solo a testare il sistema durante una situazione critica, ma rappresenterà anche...
Pubblicato May 31, 2017
Leggi ora

Autobus ecologici grazie allo sterzo elettrico

Il mondo sta rapidamente evolvendo verso veicoli ibridi ed elettrici, che riducono le emissioni tossiche e che ci permettono di respirare un’aria più pulita soprattutto nelle grandi...
Pubblicato April 27, 2017
Leggi ora

Il Motion Control che aiuta l'energia pulita

Gli inverter di Parker contribuiscono allo stoccaggio di energia, parte di un progetto che favorisce lo sviluppo di centraline per la ricarica rapida dei veicoli elettrici Un importante progetto che...
Pubblicato February 28, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

Come è possibilie mitigare i danni di un'inondazione attraverso le frequenze

Per arginare il problema delle inondazioni, un campeggio del Regno Unito ha adottato una soluzione innovativa che impiega variatori di frequenza per controllare il sistema di pompaggio della zona....
Pubblicato January 4, 2017
Leggi ora

I tre principali vantaggi delle soluzioni di controllo distribuite

Per alcune applicazioni esigenti, come nel caso delle confezionatrici e tavole rotanti, è necessario montare dei servoazionamenti al di fuori del quadro elettrico. E’ vero che la soluzione...
Pubblicato October 28, 2016
Leggi ora

Il Cilindro Pneumatico e le condizioni ambientali

E’ necessario considerare in modo corretto tutti gli aspetti ambientali in cui viene impiegato un cilindro pneumatico, se si vuole garantire un certo grado di affidabilità e minimizzare i costi di...
Pubblicato September 19, 2016
Leggi ora

Macchine piegatubi sempre più elettriche

L’industria della macchine piegatubi, tradizionalmente legata a processi manuali, sta evolvendo verso soluzioni completamente elettriche. Storicamente le macchine per la curvatura dei tubi, oltre a...
Pubblicato July 19, 2016
Leggi ora

Studenti talentuosi vincono il Primo Premio costruendo una macchina alimentata a energia solare

E’ la storia di un gruppo di studenti di ingegneria, del politecnico Clermont-Ferrand in Francia, che ha costruito un prototipo di macchina elettrica alimentata con energia solare. Parker ha aiutato i...
Pubblicato July 8, 2016
Leggi ora