fluid-gas-handling

Cosa si intende quando si usa il termine Hose Doctor?

Avrete sentito parlare del servizio ParkerStore Hose Doctor ma sapete effettivamente di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo velocemente! Supponiamo che un qualsiasi vostro mezzo di lavoro o un...
Pubblicato October 15, 2018
Leggi ora

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

Come migliorare l’efficienza dei propri veicoli di servizio

L’industria dei mezzi di trasporto via terra sta subendo uno sviluppo incredibile. Secondo L’Istituto di Statistica per il lavoro degli Stati Uniti d’America, la richiesta di tecnici e meccanici per...
Pubblicato July 6, 2018
Leggi ora

Come scegliere il raccordo industriale più adatto alle proprie esigenze?

Nel settore dei circuiti a bassa pressione, l'elevato numero di applicazioni ha portato allo sviluppo di un'ampia gamma di raccordi pneumatici e industriali. Questa enorme diffusione ha contribuito ad...
Pubblicato May 25, 2018
Leggi ora

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 2

Passo 6 – Scelta del materiale   Scegliere il materiale corretto in base alla resistenza alla corrosione, ai fluidi di processo, alla temperatura e al costo è fondamentale. Per garantire la scelta...
Pubblicato May 9, 2018
Leggi ora

La corretta installazione di un tubo idraulico: 7 semplici regole per risparmiare tempo e denaro

Nell’installare un tubo idraulico vi è molto più del semplice serraggio da tenere in considerazione. Per massimizzare la durata del tubo e del raccordo, dovrete tenere presente alcuni fattori inerenti...
Pubblicato March 19, 2018
Leggi ora

Crimpaggio dei tubi - il metodo vincente

Il crimpaggio è un aspetto cruciale per ogni tubo assemblato. Quando si tratta di fluidi o gas che devono scorrere per un certo periodo di tempo in un tubo, il crimpaggio deve essere perfetto per non...
Pubblicato March 8, 2018
Leggi ora

Come scegliere un tubo push lok a bassa pressione

Quando si sceglie un tubo a bassa pressione occorre spesso decidere se optare per una soluzione in gomma oppure in termoplastica. Entrambe le possibilità offrono dei vantaggi specifici...
Pubblicato January 5, 2018
Leggi ora

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice

La scelta della combinazione corretta di tubo flessibile e raccordo per i sistemi idraulici è un processo critico che viene spesso trascurato e sottovalutato. La scelta della combinazione corretta...
Pubblicato September 26, 2017
Leggi ora

Come un'applicazione definisce la scelta del tubo più adatto

Quando si seleziona un tubo idraulico la prima cosa da fare è analizzare attentamente l’applicazione. Questa determina le modalità di utilizzo del tubo idraulico e quindi ha un impatto diretto sulla...
Pubblicato September 6, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Come garantire longevità e prestazioni per un tubo idraulico industriale

Garantire il corretto tubo idraulico ed industriale per un’applicazione è vitale per svariate ragioni, non ultime le prestazioni e la longevità del sistema. Tenendo questo in mente il processo di...
Pubblicato May 17, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

Importanza della standardizzazione nel settore del petrolio e del gas

Tareq Abdelrazek, il nostro Specification Manager per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale discute la questione della standardizzazione di progetti industriali di grandi...
Pubblicato September 29, 2016
Leggi ora

Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito

Il Parker Tracking System (PTS) è sistema di tracciabilità di tubi raccordati, e si basa sul servizio di sostituzione degli stessi, offerto dai distributori Parker in tutto il mondo. Migliora...
Pubblicato March 9, 2016
Leggi ora