Hose

Lavoro in sinergia: suggerimenti per la sicurezza e la manutenzione per il corretto funzionamento dei tubi flessibili idraulici

La sicurezza è la massima priorità in materia di sistemi idraulici, in particolare per quanto riguarda il processo di selezione, manutenzione e sostituzione dei tubi flessibili. La sicurezza è la...
Pubblicato November 27, 2019
Leggi ora

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Siamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo,...
Pubblicato December 6, 2018
Leggi ora

La corretta installazione di un tubo idraulico: 7 semplici regole per risparmiare tempo e denaro

Nell’installare un tubo idraulico vi è molto più del semplice serraggio da tenere in considerazione. Per massimizzare la durata del tubo e del raccordo, dovrete tenere presente alcuni fattori inerenti...
Pubblicato March 19, 2018
Leggi ora

Crimpaggio dei tubi - il metodo vincente

Il crimpaggio è un aspetto cruciale per ogni tubo assemblato. Quando si tratta di fluidi o gas che devono scorrere per un certo periodo di tempo in un tubo, il crimpaggio deve essere perfetto per non...
Pubblicato March 8, 2018
Leggi ora

Come scegliere un tubo push lok a bassa pressione

Quando si sceglie un tubo a bassa pressione occorre spesso decidere se optare per una soluzione in gomma oppure in termoplastica. Entrambe le possibilità offrono dei vantaggi specifici...
Pubblicato January 5, 2018
Leggi ora

Scelta di raccordi e tubi flessibili idraulici più semplice

La scelta della combinazione corretta di tubo flessibile e raccordo per i sistemi idraulici è un processo critico che viene spesso trascurato e sottovalutato. La scelta della combinazione corretta...
Pubblicato September 26, 2017
Leggi ora

Come un'applicazione definisce la scelta del tubo più adatto

Quando si seleziona un tubo idraulico la prima cosa da fare è analizzare attentamente l’applicazione. Questa determina le modalità di utilizzo del tubo idraulico e quindi ha un impatto diretto sulla...
Pubblicato September 6, 2017
Leggi ora

Come garantire longevità e prestazioni per un tubo idraulico industriale

Garantire il corretto tubo idraulico ed industriale per un’applicazione è vitale per svariate ragioni, non ultime le prestazioni e la longevità del sistema. Tenendo questo in mente il processo di...
Pubblicato May 17, 2017
Leggi ora