hydraulics

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...
Pubblicato June 13, 2019
Leggi ora

I vantaggi di un accesso rapido e facile all'assistenza per accumulatori

L'industria moderna chiede ben più che la semplice vendita di prodotti ai suoi fornitori. I fornitori di tecnologia di oggi, devono supportare i propri clienti con servizi mirati accessibili...
Pubblicato March 7, 2019
Leggi ora

Migliorare la redditività del vostro sistema idraulico con un kit gratuito per il test della temperatura

Esistono tanti fattori che lavorano sotto traccia, da soli o unitamente, in grado di diminuire l’efficienza del vostro sistema idraulico e ridurre di conseguenza la redditività finale. Per ovviare a...
Pubblicato October 1, 2018
Leggi ora

La Nuova Tecnologia di avvolgimento per la trasformazione della carta garantisce un incredibile risparmio energetico

Le innovazioni nel settore idraulico e degli azionamenti a velocità variabile (VSD) sono andate di pari passo per tanti anni, ma separatamente per quanto riguarda la realtà delle cartiere e più nello...
Pubblicato September 11, 2018
Leggi ora

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

Tre modi per migliorare l'utilizzo della tua valvola proporzionale

Le valvole proporzionali che utilizzano la potente tecnologia Voice-Coil Drive sono utilizzate in applicazioni dove vengono richieste alte portate utilizzando valvole di dimensione ridotta. Benchè la...
Pubblicato July 26, 2018
Leggi ora

I Distributori Industriali aggiungono valore e supporto, dalla progettazione fino al mercato MRO

Il panorama della distribuzione industriale sta cambiando, mai come in questo periodo, i distributori assumono una maggiore rilevanza. I Distributori che meglio racchiudono questo servizio a 360°...
Pubblicato May 18, 2018
Leggi ora

Come migliorare l’efficienza del processo di avvolgimento delle bobine di acciaio

Un metodo comune per l’avvolgimento e lo svolgimento delle bobine di acciaio processato è l’avvolgimento centrale. I sistemi di avvolgimento sono tipicamente azionati da motori elettrici a velocità...
Pubblicato November 7, 2017
Leggi ora

E’ possibile pensare a veicoli commerciali più leggeri ed ecologici?

Non è difficile immaginare che tutto quello che acquistiamo sia stato prima o poi su di un veicolo commerciale pesante attraversando paesi e perfino continenti prima di raggiungere le nostre case. E a...
Pubblicato October 16, 2017
Leggi ora

Come aumentare la durata in servizio della tua soluzione di raffreddamento nelle Applicazioni Marine

Stai cercando di accrescere il tuo business attraverso l’eccellenza operativa e fornendo ai tuoi clienti una garanzia estesa? L’arresto del raffreddamento nei sistemi idraulici si traduce nel...
Pubblicato July 27, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

Scegliere una valvola proporzionale corretta per un controllo in posizione

Oggigiorno il mercato dell’oleodinamica richiede due fattori principali: efficienza e precisione. Tuttavia il peso di queste due richieste prestazionali non è lo stesso per tutte le applicazioni o in...
Pubblicato October 13, 2016
Leggi ora

Conoscete le caratteristiche delle nuove Pompe a palette a portata variabile?

Nuova alternativa: Pompe a palette a portata variabile Le pompe oleodinamiche a velocità di rotazione variabile, con il loro potenziale di risparmio energetico, densità di potenza e...
Pubblicato March 18, 2016
Leggi ora

Tecnologia Hydraulics e Mercati Chiave

La tecnologia Hydraulics si occupa del controllo di fluidi in pressione per creare forza e movimento. Parker Hydraulics consente e aumenta le prestazioni dei macchinari.   Mercati Chiave Automotive...
Pubblicato March 7, 2016
Leggi ora