Parker Italia

La Nuova Tecnologia di avvolgimento per la trasformazione della carta garantisce un incredibile risparmio energetico

Cartiere e DCPLe innovazioni nel settore idraulico e degli azionamenti a velocità variabile (VSD) sono andate di pari passo per tanti anni, ma separatamente per quanto riguarda la realtà delle cartiere e più nello specifico per le applicazioni di trasformazione della carta. Nel momento in cui gli ingegneri si sono incontrati a metà strada per condividere le proprie conoscenze, si è aperta una nuova porta per risolvere le sfide e progettare con una differente mentalità. Combinando i VSD e la tecnologia idraulica è stato difficile all’inizio: la natura implacabile delle pompe a cilindrata variabile e la non comprimibilità dei fluidi richiedevano una soluzione differente da quella che gli esperti di drive hanno utilizzato con le pompe a palette a pressioni più ridotte. La combinazione dell’idraulica e dei VSD ha creato un nuovo sistema che riduce i rumori, ha meno componenti e un’altissima efficienza energetica.

Scarica la nostra brochure e scopri come la Drive Controlled Pump (DCP) rende la tecnologia con avvolgitore centrale la migliore soluzione per l’industria della carta.

Drive Controlled Pump

I sistemi idraulici sono conosciuti per la loro abilità di generare una densità di Potenza molto alta in uno spazio ridotto. I motori elettrici e gli azionamenti a velocità variabile sono celebri invece per la loro programmabilità e velocità di risposta. Facendo un salto indietro, nel 1990 precisamente, gli ingegneri delle due tecnologie avevano già capito il potenziale che risiedeva nell’idea di combinare queste due abilità insieme. Storicamente però, l’industria del Motion & Control ha avuto difficoltà re tecnologie differenti. Oggi, tuttavia, in un mercato in cui l’energia elettrica ha un costo sempre più elevato, i livelli di CO2 sono sempre più preoccupanti e la necessità di soluzioni meno rumorose cresce continuamente, questa opportunità è irrinunciabile. L’innovazione degli algoritmi di controllo negli azionamenti a frequenza variabile (VFD), la velocità di programmazione e l’efficienza migliorata delle pompe idrauliche, permette oggi agli ingegneri di lavorare insieme, creando una tecnologia ideale come la Drive Controlled Pump (DCP), una soluzione che rappresenta un’opportunità di successo senza precedenti.

Soluzioni di avvolgimento DCP

Tradizionalmente, nelle cartiere, i sistemi con azionamenti elettromeccanici sono usati per gli avvolgitori centrali nelle linee di trasformazione o per avvolgitori di superfice combinati. Questi sistemi utilizzano motori elettrici più grandi della potenza di rete del fattore di build-up. La DCP può mantenere le dimensioni del motore elettrico vicino alla potenza di rete, eliminando il fattore di build-up nelle applicazioni di avvolgimento.  In questo modo si sfrutta il vantaggio della variazione di portata e pressione di una pompa idraulica controllata elettronicamente che ruota a numero di giri differenti. Sfruttare il vantaggio di un azionamento elettrico e della tecnologia idraulica garantisce un risultato positivo per tutte le tecnologie di avvolgimento e svolgimento. La tecnologia DCP permette di creare un ampio range di potenza e velocità di lavoro con la coppia desiderata durante il processo avvolgimento riducendo allo stesso tempo le dimensioni del motore elettrico. Dato che questa tecnologia utilizza la pompa idraulica a velocità variabile, si necessitano quindi meno valvole, e allo stesso tempo valvole meno complesse. I sistemi idraulici DCP sono meno complessi e molto più efficienti dei sistemi tradizionali, operano con un inquinamento sonoro sensibilmente ridotto per garantire un ambiente più tranquillo e ottimizzato.

Caratteristiche di avvolgimento DCP

l Sistema è molto flessibile; un motore a cilindrata variabile e una pompa a cilindrata fissa può essere usato per raggiungere gli stessi obiettivi. Il seguente diagramma mostra lo schema di un sistema DCP di avvolgimento che utilizza un motore idraulico a cilindrata variabile e una pompa a circuito aperto a cilindrata fissa:

Avvolgimento

 

Il sistema può essere anche adattato per sistemi idraulici a circuito chiuso e applicazioni di svolgimento, in una maniera molto semplice come mostrato qui sotto:

DCP Cartiera Avvolgimento

Brochure Cartiere

 

Le linee di trasformazione carta utilizzano avvolgitori centrali, di superficie e combinati; ognuna di queste tecniche porta benefici e limitazioni.  Scarica la nostra brochure e scopri come la Drive Controlled Pump (DCP) rende la tecnologia con avvolgitore centrale la migliore soluzione per l’industria della carta.

 

 

 

 

 

 

 

Rashid Aidun, application engineer, Parker Hannifin

 

Questo articolo è stato scritto con il contributo di Rashid Aidun, application engineer, Parker Hannifin

 

 

 

 

 

Se ti è piaciuto questo articolo forse potrebbe anche interessarti:

Come migliorare l’efficienza del processo di avvolgimento delle bobine di acciaio

Conoscete le caratteristiche delle nuove Pompe a palette a portata variabile?

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

 

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Quali sono le sfide dei sistemi pneumatici nel settore alimentare

A partire dall'agricoltura e dalla lavorazione alimentare fino alle operazioni di imballaggio, l'automazione è ovunque nei moderni stabilimenti alimentari e svolge un ruolo fondamentale per soddisfare...

VFD elimina i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento

Come si eliminano i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento di alimenti e bevande?  Applicando una buona progettazione ingegneristica e utilizzando una soluzione di azionamento a...

Perché l'Industria 4.0 richiede soluzioni più smart nel settore food & beverage

Il settore food & beverage utilizza da tempo macchinari altamente automatizzati dotati di alcune delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia, le tecnologie e i processi di...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to La Nuova Tecnologia di avvolgimento per la trasformazione della carta garantisce un incredibile risparmio energetico

Lascia un commento





Captcha