Parker Italia

L'importanza della collaborazione nel mondo IoT

machine toolsL’implementazione dell'Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT) è in continua ascesa. Lo stesso vale per i costruttori di dispositivi/prodotti intelligenti che sviluppano sensori in grado di comunicare senza fili con il mondo esterno. Si registra un aumento esponenziale della consapevolezza che grandi vantaggi si ottengono dal monitoraggio delle macchine e dalla manutenzione preventiva con conseguente aumento dell'efficienza dei processi e dell'affidabilità delle apparecchiature.

L'importanza della collaborazione

Esiste una tendenza crescente per gli specialisti di idraulica, pneumatica ed elettromeccanica, come Parker, a collaborare con i costruttori di macchine utensili per fornire soluzioni di automazione intelligenti, connesse e controllate.

Alla base di questa tendenza c'è la volontà dei costruttori di macchine utensili di differenziare i loro prodotti in modo più efficiente, rapido, sicuro e preciso. Tuttavia, il processo spesso richiede un investimento considerevole in settori in cui le competenze interne sono a volte limitate o addirittura inesistenti.

Nel caso di una macchina utensile idraulica ad esempio, i costruttori di macchine possono predisporre attività di manutenzione preventiva per evitare perdite di olio, rotture di tubi e altri guasti comuni. Ciò richiede la raccolta e l'analisi di valori quali la pressione, la portata e la temperatura. Per sfruttare al meglio questi dati occorre conoscerne l’interazione reciproca ed è qui che Parker in qualità di esperto, può consigliare e supportare il cliente nel modo migliore.

Industria 4.0I fornitori di tecnologie di automazione e controllo del movimento stanno ripensando i loro prodotti al fine di implementare funzioni intelligenti attraverso il rilevamento, la connettività via Internet e il controllo tramite segnali remoti automatici o attivati dall'uomo. Questi cambiamenti sono estremamente importanti perché possono trasformare un semplice processo di automazione ottenuto attraverso la meccanica tradizionale, in un'applicazione altamente efficiente e ottimizzata, gestibile anche in remoto dall'altra parte del mondo.

Il controllo dei processi di automazione

Il controllo dei processi di automazione sta evolvendo con l’obiettivo di consentire al personale addetto alla manutenzione di capire in tempo reale se sta accadendo qualcosa al di fuori delle normali condizioni. È come se ogni processo avesse un "battito cardiaco", monitorabile continuamente e che fa sorgere la domanda: Il battito cardiaco è regolare? C’è un problema da risolvere?

Solo attraverso la raccolta e la piena comprensione dei dati è possibile ottimizzare le prestazioni della macchina utensile, ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e aumentarne la sua durata. La profonda conoscenza delle tecnologie idrauliche, pneumatiche ed elettromeccaniche consente di sviluppare algoritmi di manutenzione predittiva e preventiva. 

Guida all'implementazione IoT

L'implementazione dell’Industrial Internet of Things (IIoT) non consiste semplicemente nell'interconnettere diverse architetture di sistema, ma anche nel rendere più efficiente la capacità della macchina di comunicare attraverso l'implementazione di funzionalità intelligenti che semplificano l'interpretazione dei dati. Le opportunità offerte dall’integrazione di attuatori e motori (il muscolo) e dai servoazionamenti intelligenti (il cervello), stanno indirizzando i prodotti verso funzionalità avanzate, automazione più efficiente e soluzioni di produzione più semplici da utilizzare.

L’ IoT va oltre l’implementazione dei sensori e riguarda la necessità di capire l'applicazione del cliente e determinare come un'interfaccia possa fornire all’azienda tutte le informazioni necessarie. Ciò è reso possibile da una più stretta collaborazione tra i produttori di macchine utensili da un lato ed i fornitori di prodotti e soluzioni di automazione intelligenti dall’altro.

Per approfondire la tua conoscenza del mondo IoT Parker, visita la pagina della Piattaforma Voice of the Machine.

Scopri di più sui prodotti "intelligenti" di Parker come IO-LINK e il Sensore P8S-CPS.

mfinck

 

A cura di Michel Finck, Market Development Manager, Electromechanical & Drives Division Europe.

 

 

 

 

Se ti è piaciuto questo post, forse potrebbe anche interessarti:

A lezione di pneumatica: il rilevamento continuo della posizione

In che modo i sensori intelligenti aiutano la manutenzione predittiva

Come rendere la manutenzione predittiva "più intelligente"

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Corrosione: tipologie, cause e strategie per prevenirla

La gestione e la prevenzione della corrosione sono fattori fondamentali in molti contesti industriali. Se non trattata, la corrosione può mettere a rischio le infrastrutture, la sicurezza e le...

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...

Un balzo nel futuro: forgiare i leader di domani

L'ambiente economico è sempre più competitivo, perciò ogni azienda deve affrontare l'esigenza pressante di attirare e mantenere al suo interno i leader di domani. Come sempre all'avanguardia,...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to L'importanza della collaborazione nel mondo IoT

Lascia un commento





Captcha