Blog Sulle Tecnologie Motion & Control | Parker Italia

L'importanza della collaborazione nel mondo IoT

L’implementazione dell'Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT) è in continua ascesa. Lo stesso vale per i costruttori di dispositivi/prodotti intelligenti che sviluppano sensori in...
Pubblicato June 4, 2018
Leggi ora

Come scegliere il raccordo industriale più adatto alle proprie esigenze?

Nel settore dei circuiti a bassa pressione, l'elevato numero di applicazioni ha portato allo sviluppo di un'ampia gamma di raccordi pneumatici e industriali. Questa enorme diffusione ha contribuito ad...
Pubblicato May 25, 2018
Leggi ora

I Distributori Industriali aggiungono valore e supporto, dalla progettazione fino al mercato MRO

Il panorama della distribuzione industriale sta cambiando, mai come in questo periodo, i distributori assumono una maggiore rilevanza. I Distributori che meglio racchiudono questo servizio a 360°...
Pubblicato May 18, 2018
Leggi ora

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 2

Passo 6 – Scelta del materiale   Scegliere il materiale corretto in base alla resistenza alla corrosione, ai fluidi di processo, alla temperatura e al costo è fondamentale. Per garantire la scelta...
Pubblicato May 9, 2018
Leggi ora

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 1

Ecco alcuni dei passi necessari e fondamentali per garantire la massima sicurezza del vostro sistema di tubazioni e raccordi per strumentazione. Passo 1 – Consultare il produttore Una delle principali...
Pubblicato April 26, 2018
Leggi ora

In che modo i sensori intelligenti aiutano la manutenzione predittiva

Se selezionate e applicate in modo ottimale, le più recenti tecnologie legate ai sensori intelligenti per applicazioni controllate da dispositivi idraulici o pneumatici possono avere un impatto...
Pubblicato April 9, 2018
Leggi ora

A lezione di pneumatica: il rilevamento continuo della posizione

L'impiego delle reti industriali per rendere i sensori e gli attuatori più intelligenti, è ormai prassi consolidata in tutti i moderni ambienti di fabbrica. A sua volta, l'impiego del rilevamento...
Pubblicato April 9, 2018
Leggi ora

Come rendere più semplice e veloce la selezione degli O-Ring

Due elementi sono ugualmente importanti al fine di una performance affidabile quando si parla di O-Ring: la corretta dimensione e il corretto materiale. Il nuovo selettore di O-Ring Parker è un...
Pubblicato March 28, 2018
Leggi ora

La corretta installazione di un tubo idraulico: 7 semplici regole per risparmiare tempo e denaro

Nell’installare un tubo idraulico vi è molto più del semplice serraggio da tenere in considerazione. Per massimizzare la durata del tubo e del raccordo, dovrete tenere presente alcuni fattori inerenti...
Pubblicato March 19, 2018
Leggi ora

Crimpaggio dei tubi - il metodo vincente

Il crimpaggio è un aspetto cruciale per ogni tubo assemblato. Quando si tratta di fluidi o gas che devono scorrere per un certo periodo di tempo in un tubo, il crimpaggio deve essere perfetto per non...
Pubblicato March 8, 2018
Leggi ora

Innovare per affrontare la sfida delle 4C del ferroviario

Se si analizza il trasporto ferroviario considerando tutte le sue sfaccettature, si ha l’opportunità di metterlo in discussione, rivederlo e potenzialmente migliorarlo utilizzando le più...
Pubblicato February 27, 2018
Leggi ora

La scelta tra LNG e CNG come carburante per trasporti

Tra i diversi tipi di carburanti per trasporti attualmente disponibili, il gas naturale è l’unico a ricoprire un ruolo strategico per quanto riguarda l’impatto positivo immediato e consistente...
Pubblicato February 15, 2018
Leggi ora

Acqua - Il peggior nemico di un motore Diesel

L'acqua si trova comunemente nel gasolio a causa di molti fattori tra cui la condensazione nei serbatoi di carburante, la manipolazione impropria e le condizioni ambientali. Per minimizzare gli...
Pubblicato February 7, 2018
Leggi ora

Le conseguenze del taglio dei costi nel settore del petrolio e del gas

La storia è piena di esempi di come il taglio dei costi può portare sull’orlo del disastro o addirittura provocarlo. Nonostante i progressi compiuti nel campo della strumentazione e dei tubi,...
Pubblicato January 29, 2018
Leggi ora

Come distinguere un refrigeratore d'acqua di processo da un chiller

Sono molteplici i produttori presenti sul mercato di refrigeratori d’acqua denominati anche “chiller” ma è importante fare una distinzione ben precisa tra refrigeratori di acqua di processo e chiller...
Pubblicato January 17, 2018
Leggi ora

Come scegliere un tubo push lok a bassa pressione

Quando si sceglie un tubo a bassa pressione occorre spesso decidere se optare per una soluzione in gomma oppure in termoplastica. Entrambe le possibilità offrono dei vantaggi specifici...
Pubblicato January 5, 2018
Leggi ora

Come rendere la manutenzione predittiva "più intelligente"

Con l'avvento dell'Industria 4.0, gli ambienti di produzione e di fabbrica stanno implementando le reti industriali per diventare più interconnessi e intelligenti. Ciò è in gran parte determinato...
Pubblicato December 21, 2017
Leggi ora

Sicurezza a media pressione - Non tutti i tubi sono uguali tra loro

Nella applicazioni industriali che utilizzano pressioni elevate (superiori a 6.000 psi), il fattore sicurezza è di primaria importanza. La sicurezza del posto di lavoro deve essere garantita anche con...
Pubblicato December 15, 2017
Leggi ora

La versatilità di una mescola batte la varietà di tante mescole differenti

Che si tratti di Industria di processo alimentare, di ristoranti o cucine tradizionali, il risultato non cambia: i componenti a contatto con gli alimenti negli stabilimenti industriali o in qualsiasi...
Pubblicato December 5, 2017
Leggi ora

La metallurgia può determinare o meno il successo dei raccordi per tubi

Da oltre quarant'anni Parker è all'avanguardia nello sviluppo del processo di lavorazione chimica. Il tutto per avere, tra l’altro, ferule progettate per fare presa su tubi in acciaio inox ( e...
Pubblicato November 27, 2017
Leggi ora