Parker Italia

I sensori intelligenti migliorano il controllo a circuito chiuso dei sistemi di movimentazione dei materiali

I produttori di apparecchiature mobili si sforzano di ottenere sempre il massimo dalle macchine senza sovraccaricare il sistema con una meccanica costosa e complessa. Oltretutto, le aspettative in...
Pubblicato June 13, 2019
Leggi ora

Tre mosse per evitare costosi tempi di fermo macchina negli impianti di aria compressa

I componenti pneumatici rivestono un ruolo critico nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, e ciò vale in quasi tutti i settori. Pulita, versatile e potente, l'aria compressa viene...
Pubblicato May 21, 2019
Leggi ora

Oltre l'acciaio inossidabile: leghe resistenti alla corrosione nell'industria Oil & Gas

Dalle apparecchiature chirurgiche, alle padelle per la cucina, ai grattacieli, l'acciaio inossidabile ha trasformato il mondo come lo conosciamo oggi. L'acciaio inossidabile è presente nella...
Pubblicato April 5, 2019
Leggi ora

I vantaggi di un accesso rapido e facile all'assistenza per accumulatori

L'industria moderna chiede ben più che la semplice vendita di prodotti ai suoi fornitori. I fornitori di tecnologia di oggi, devono supportare i propri clienti con servizi mirati accessibili...
Pubblicato March 7, 2019
Leggi ora

Riduzione delle emissioni fuggitive - Soddisfazione gli standard ISO attraverso le valvole

La gestione delle emissioni è una sfida importante per molte aziende. Solo in Europa, un raffineria tipo può perdere tra 600 e 10.000 tonnellate di emissioni fuggitive all'anno; si stima che...
Pubblicato January 31, 2019
Leggi ora

Come garantire aria compressa e azoto di qualità certificata nell’industria del Food and Beverage

Prima di spiegare cosa serve per purificare l'aria compressa nelle industrie alimentari e delle bevande, serve innanzitutto comprendere le normative e gli standard imposti ai produttori e rivenditori...
Pubblicato January 14, 2019
Leggi ora

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Siamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo,...
Pubblicato December 6, 2018
Leggi ora

Come installare i cilindri pneumatici per massimizzare la durata e le prestazioni

Installare un cilindro pneumatico in modo corretto, è di fondamentale importanza. Commettere degli errori durante la fase di installazione del cilindro può comprometterne la sua operatività...
Pubblicato November 22, 2018
Leggi ora

Come ridurre i costi e garantire la massima sicurezza nell'industria casearia

L'industria casearia sta attualmente godendo di un periodo di crescita, principalmente guidato da uno spostamento delle preferenze dei consumatori verso diete più ricche in proteine rispetto ai...
Pubblicato October 29, 2018
Leggi ora

Cosa si intende quando si usa il termine Hose Doctor?

Avrete sentito parlare del servizio ParkerStore Hose Doctor ma sapete effettivamente di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo velocemente! Supponiamo che un qualsiasi vostro mezzo di lavoro o un...
Pubblicato October 15, 2018
Leggi ora

Migliorare la redditività del vostro sistema idraulico con un kit gratuito per il test della temperatura

Esistono tanti fattori che lavorano sotto traccia, da soli o unitamente, in grado di diminuire l’efficienza del vostro sistema idraulico e ridurre di conseguenza la redditività finale. Per ovviare a...
Pubblicato October 1, 2018
Leggi ora

La Nuova Tecnologia di avvolgimento per la trasformazione della carta garantisce un incredibile risparmio energetico

Le innovazioni nel settore idraulico e degli azionamenti a velocità variabile (VSD) sono andate di pari passo per tanti anni, ma separatamente per quanto riguarda la realtà delle cartiere e più nello...
Pubblicato September 11, 2018
Leggi ora

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

Il valore del rapporto tra le Applicazioni IoT e la Marketing Strategy

Quando si affronta il tema della tecnologia a supporto del mondo IoT, la quantità di documentazione e materiale disponibile è pressoché inesauribile. Bisognerebbe però discutere su un argomento che ha...
Pubblicato August 2, 2018
Leggi ora

Tre modi per migliorare l'utilizzo della tua valvola proporzionale

Le valvole proporzionali che utilizzano la potente tecnologia Voice-Coil Drive sono utilizzate in applicazioni dove vengono richieste alte portate utilizzando valvole di dimensione ridotta. Benchè la...
Pubblicato July 26, 2018
Leggi ora

Perchè conviene sempre installare i filtri a coalescenza in coppia

In un impianto di produzione industriale, i filtri a coalescenza sono probabilmente i componenti più importante per la rimozione dei contaminanti presenti in un sistema di aria compressa. Trattano...
Pubblicato July 17, 2018
Leggi ora

Come migliorare l’efficienza dei propri veicoli di servizio

L’industria dei mezzi di trasporto via terra sta subendo uno sviluppo incredibile. Secondo L’Istituto di Statistica per il lavoro degli Stati Uniti d’America, la richiesta di tecnici e meccanici per...
Pubblicato July 6, 2018
Leggi ora

L'importanza di garantire la sicurezza e la qualità dell'acqua che beviamo

Sistemi a protezione della qualità della CO2 per il settore dell’acqua e delle bevande gassate Parker è specializzata in tecnologie di depurazione e separazione in cui purezza di aria e gas compressi,...
Pubblicato June 28, 2018
Leggi ora

Come ottenere la sicurezza nel Motion & Control all’interno di un ambiente ATEX

I macchinari e l’equipaggiamento sono fondamentali in tutti i settori dell’industria moderna ma cosa succede quando l’atmosfera all’interno dell’ambiente in cui operano questi elementi...
Pubblicato June 18, 2018
Leggi ora

L'importanza della collaborazione nel mondo IoT

L’implementazione dell'Industria 4.0 e dell’Industrial Internet of Things (IIoT) è in continua ascesa. Lo stesso vale per i costruttori di dispositivi/prodotti intelligenti che sviluppano sensori in...
Pubblicato June 4, 2018
Leggi ora