Parker Italia

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

certificazione AITFSiamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo, ha ottenuto la nuova certificazione IATF (International Automotive Task Force) 16949:2016.

Una Certificazione Riconosciuta Globalmente

Questa certificazione, riconosciuta globalmente, indica che Parker LPCE ha raggiunto un livello di eccellenza per quanto riguarda:

  • Perfomance qualitativa
  • Capacità del proprio sistema di gestione
  • Requisiti di garanzia
  • Soddisfazione del cliente

Lo Scopo di questo Nuovo Standard

L’industra automotive e dei trasporti sta afforntando sfide significative che includono la rapida crescita dei mercati emergenti e il bisogno di migliorare le proprie performance e la propria affidabilità assicurando contemporaneamente la migliore efficacia sui costi. In risposta a queste sfide, la International Automotive Task Force (IATF) ha pubblicato il nuovo standard IATF 16949:2016.

Il nuovo standard internazionale descrive i requisiti applicabili al Sistema di gestione della qualità per le organizzazioni operanti nell’industria dei trasporti e automotive ed in particolare nei settori produtivi e fornitura di servizi e/o accessori

Come la IATF evidenzia, questo nuovo standard internazionale è mirato a sviluppare un sistema di gestione della qualità in grado di:

  • Fornire miglioramento continuo
  • Evidenziare la prevenzione dei guasti
  • Includere requisiti e tool specifici per il settore automotive
  • Promuovere la diminuzione della fluttuazione e degli sprechi all’interno della supply chain

La nuova IATF 169491:2016 sostituisce la ISO / TS 16949:2009. Il riferimento di questa nuova normativa è la ISO 9001:2015 integrata con i requisiti dell’industria automotive. Questa nuova struttura rafforza il sistema di gestione in termini di miglioramento, analisi del rischio, prevenzione e leadership.

Da Ottobre 2017 è obbligatoria la transizione al nuovo standard IATF 16949:2016.

Un Significativo benefit per I Clienti

Parker controllo

 

 

 

 

 

 

 

La divisione LPCE ha rafforzato il suo sistema di gestione della qualità in modo da soddisfare i seguenti requisiti inclusi nella certificazione:

  • Concept di sicurezza del prodotto
  • Responsabilità etica dell’azienda
  • Inclusione di specifici requisiti del cliente
  • Gestione della produzione
  • Gestione dei fornitori
  • Audits

Questa certificazione a un ulteriore valore perchè LPCE è una delle prime aziende Francesi ad ottenerla. La divisione LPCE conferma le performance del suo sistema di gestione della qualità rappresentando, per i maggiori attori nel settore auotomotive e dei trasporti una garanzia per la continuità e affidabilità ei prodotti.

Per maggiori informazioni, contattata il nostro transporation team.

Scarica il certificato IATF 16949:2016
Scopri di più su questo standard.

scopri di più  

Laurent Orcibal

 

 

Articolo scritto con il contributo di Laurent Orcibal, ebusiness manager,  Low Pressure Connector  Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

Se ti è piaciuto questo post, forse potrebbe anche interessarti:

Come garantire longevità e prestazioni per un tubo idraulico industriale

Come cambierà la filtrazione nel mercato aftermarket dei veicoli industriali

E’ possibile pensare a veicoli commerciali più leggeri ed ecologici?

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Oltre l'acciaio inossidabile: leghe resistenti alla corrosione nell'industria Oil & Gas

Dalle apparecchiature chirurgiche, alle padelle per la cucina, ai grattacieli, l'acciaio inossidabile ha trasformato il mondo come lo conosciamo oggi. L'acciaio inossidabile è presente nella...

I vantaggi di un accesso rapido e facile all'assistenza per accumulatori

L'industria moderna chiede ben più che la semplice vendita di prodotti ai suoi fornitori. I fornitori di tecnologia di oggi, devono supportare i propri clienti con servizi mirati accessibili...

Riduzione delle emissioni fuggitive - Soddisfazione gli standard ISO attraverso le valvole

La gestione delle emissioni è una sfida importante per molte aziende. Solo in Europa, un raffineria tipo può perdere tra 600 e 10.000 tonnellate di emissioni fuggitive all'anno; si stima che...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Lascia un commento





Captcha