Parker Italia

Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito

Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito - Parker Tracking System - Parker Italia

Il Parker Tracking System (PTS) è sistema di tracciabilità di tubi raccordati, e si basa sul servizio di sostituzione degli stessi,
offerto dai distributori Parker in tutto il mondo. Migliora le tempistiche e l’accuratezza delle sostituzioni di tubi. Apponendo un’etichetta sui tubi assemblati, sarà possibile sostituirli senza smontarli, basterà leggere con una semplice applicazione (su cellulare, pc o ipad) il codice etichetta e mostrarlo al distributore.

 

Tramite un codice a barre stampato su un’etichetta,ogni singolo tubo assemblato può:

  • essere monitorato
  • ordinato
  • sostituito molto rapidamente

 

Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito - Parker Store Goito - Parker ItaliaUn caso “reale”: il Parker Store di Goito

Per capire meglio il funzionamento e le potenzialità del PTS, siamo andati al Parker Store di Goito (MN), presso la Terreni Industriale srl. Abbiamo incontrato il sig. Natale Marsiletti, presidente dell’azienda, e il Sig. Claudio Dusi, uno dei soci, responsabile del settore oleodinamico e della produzione dei cilindri.
Il sig.
 
Claudio Dusi ci ha raccontato qual è stata la loro esperienza come Parker Store:
«Abbiamo iniziato con questo sistema di controllo di tracciabilità dei tubi circa tre anni fa, soprattutto grazie a un cliente.
 
È un’azienda che esporta i propri prodotti in tutto il mondo e aveva la necessità specifica di poter tracciare con la massima sicurezza i tubi montati sulle proprie macchine. Dusi ci ha spiegato come ogni cliente utilizzi il PTS in modo personalizzato.
Ci sono aziende che vogliono il proprio nome stampato sull’etichetta, altre che vogliono che siano scritte indicazioni sulle caratteristiche del tubo, altre vogliono solo i due codici. Il responsabile aziendale dell’oleodinamica ha continuato:
«Il sistema si è rivelato subito validissimo, e abbiamo iniziato a proporlo. Non tutti ne capivano da subito il vantaggio. C’è un codice numerico e un codice a barre, che sono inseriti in un database, che è accessibile da tutti i rivenditori Parker. Il codice permette di avere tutte le informazioni sul tubo, e noi siamo in grado di prepararlo prima ancora che il cliente arrivi in negozio. Questo riduce di moltissimo i tempi di manutenzione per chi ha un mezzo fermo. L’utilizzatore finale telefona, trasmette il codice e il pezzo viene preparato e reso disponibile da noi o nel ParkerStore più vicino». 

 

Se sei interessato a scoprire di più sul servizio PTS visita il nostro sito internet.

 

Tecnologia Filtration e Mercati Chiave

Tecnologia Fluid & Gas Handling e Mercati Chiave

Tecnologia Elettromeccanica e Mercati Chiave

Tecnologia Hydraulics e Mercati Chiave

Tecnologia Pneumatica e Mercati Chiave

Tecnologia Aerospaziale e Mercati Chiave

Tecnologia Filtration e Mercati Chiave

Tecnologia Process Control e Mercati Chiave

Tecnologia Sealing & Shielding e Mercati Chiave

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Quali sono le sfide dei sistemi pneumatici nel settore alimentare

A partire dall'agricoltura e dalla lavorazione alimentare fino alle operazioni di imballaggio, l'automazione è ovunque nei moderni stabilimenti alimentari e svolge un ruolo fondamentale per soddisfare...

VFD elimina i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento

Come si eliminano i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento di alimenti e bevande?  Applicando una buona progettazione ingegneristica e utilizzando una soluzione di azionamento a...

Perché l'Industria 4.0 richiede soluzioni più smart nel settore food & beverage

Il settore food & beverage utilizza da tempo macchinari altamente automatizzati dotati di alcune delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia, le tecnologie e i processi di...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Parker Tracking System (PTS), un caso reale: il ParkerStore di Goito

Lascia un commento





Captcha