pneumatics

A scuola di pneumatica: la Direttiva Macchine

Le persone coinvolte nella progettazione e nella costruzione delle macchine conoscono la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la maggior parte di esse si è trovato a dover valutare i rischi ed individuare...
Pubblicato September 6, 2019
Leggi ora

Tre mosse per evitare costosi tempi di fermo macchina negli impianti di aria compressa

I componenti pneumatici rivestono un ruolo critico nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, e ciò vale in quasi tutti i settori. Pulita, versatile e potente, l'aria compressa viene...
Pubblicato May 21, 2019
Leggi ora

Come installare i cilindri pneumatici per massimizzare la durata e le prestazioni

Installare un cilindro pneumatico in modo corretto, è di fondamentale importanza. Commettere degli errori durante la fase di installazione del cilindro può comprometterne la sua...
Pubblicato November 22, 2018
Leggi ora

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

Come ottenere la sicurezza nel Motion & Control all’interno di un ambiente ATEX

I macchinari e l’equipaggiamento sono fondamentali in tutti i settori dell’industria moderna ma cosa succede quando l’atmosfera all’interno dell’ambiente in cui operano questi elementi...
Pubblicato June 18, 2018
Leggi ora

In che modo i sensori intelligenti aiutano la manutenzione predittiva

Se selezionate e applicate in modo ottimale, le più recenti tecnologie legate ai sensori intelligenti per applicazioni controllate da dispositivi idraulici o pneumatici possono avere un impatto...
Pubblicato April 9, 2018
Leggi ora

A lezione di pneumatica: il rilevamento continuo della posizione

L'impiego delle reti industriali per rendere i sensori e gli attuatori più intelligenti, è ormai prassi consolidata in tutti i moderni ambienti di fabbrica. A sua volta, l'impiego del rilevamento...
Pubblicato April 9, 2018
Leggi ora

Innovare per affrontare la sfida delle 4C del ferroviario

Se si analizza il trasporto ferroviario considerando tutte le sue sfaccettature, si ha l’opportunità di metterlo in discussione, rivederlo e potenzialmente migliorarlo utilizzando le più...
Pubblicato February 27, 2018
Leggi ora

Come rendere la manutenzione predittiva "più intelligente"

Con l'avvento dell'Industria 4.0, gli ambienti di produzione e di fabbrica stanno implementando le reti industriali per diventare più interconnessi e intelligenti. Ciò è in gran parte determinato...
Pubblicato December 21, 2017
Leggi ora

E’ possibile pensare a veicoli commerciali più leggeri ed ecologici?

Non è difficile immaginare che tutto quello che acquistiamo sia stato prima o poi su di un veicolo commerciale pesante attraversando paesi e perfino continenti prima di raggiungere le nostre case. E a...
Pubblicato October 16, 2017
Leggi ora

A lezione di pneumatica: che cosa è IO-Link

IO-Link è una tecnologia di comunicazione punto-a-punto implementabile nella maggior parte delle configurazioni PLC oppure integrabile in diverse reti industriali e bus di campo Ethernet, attraverso...
Pubblicato July 10, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

In che modo la tipologia del fluido influenza la scelta di un’elettrovalvola

Nelle applicazioni industriali, il trasferimento ottimale dei fluidi richiede differenti tipi di valvole per aprire e chiudere il flusso. Spesso si opta per le elettrovalvole in quanto sono capaci di...
Pubblicato January 26, 2017
Leggi ora

Come è possibilie mitigare i danni di un'inondazione attraverso le frequenze

Per arginare il problema delle inondazioni, un campeggio del Regno Unito ha adottato una soluzione innovativa che impiega variatori di frequenza per controllare il sistema di pompaggio della zona....
Pubblicato January 4, 2017
Leggi ora

I tre principali vantaggi delle soluzioni di controllo distribuite

Per alcune applicazioni esigenti, come nel caso delle confezionatrici e tavole rotanti, è necessario montare dei servoazionamenti al di fuori del quadro elettrico. E’ vero che la soluzione...
Pubblicato October 28, 2016
Leggi ora

Il Cilindro Pneumatico e le condizioni ambientali

E’ necessario considerare in modo corretto tutti gli aspetti ambientali in cui viene impiegato un cilindro pneumatico, se si vuole garantire un certo grado di affidabilità e minimizzare i costi di...
Pubblicato September 19, 2016
Leggi ora

Macchine piegatubi sempre più elettriche

L’industria della macchine piegatubi, tradizionalmente legata a processi manuali, sta evolvendo verso soluzioni completamente elettriche. Storicamente le macchine per la curvatura dei tubi, oltre a...
Pubblicato July 19, 2016
Leggi ora

Studenti talentuosi vincono il Primo Premio costruendo una macchina alimentata a energia solare

E’ la storia di un gruppo di studenti di ingegneria, del politecnico Clermont-Ferrand in Francia, che ha costruito un prototipo di macchina elettrica alimentata con energia solare. Parker ha aiutato i...
Pubblicato July 8, 2016
Leggi ora

200 soluzioni di Automazione, direttamente sotto casa

Nel mondo del business, moderno e continuamente in evoluzione, sta diventando sempre più difficile per gli ingegneri trovare il tempo di andare a visitare fiere ed eventi. Con il crescere continuo...
Pubblicato May 24, 2016
Leggi ora