process-control

Che fine faranno le vecchie macchine quando le nuove potranno comunicare?

Nel 2017, una ricerca di PwC ha riscontrato che l’85% dei produttori negli Stati Uniti d’America sta realizzando o progettando di realizzare prodotti con capacità IoT. Considerando il volume delle...
Pubblicato August 28, 2018
Leggi ora

La scelta tra LNG e CNG come carburante per trasporti

Tra i diversi tipi di carburanti per trasporti attualmente disponibili, il gas naturale è l’unico a ricoprire un ruolo strategico per quanto riguarda l’impatto positivo immediato e consistente...
Pubblicato February 15, 2018
Leggi ora

Le conseguenze del taglio dei costi nel settore del petrolio e del gas

La storia è piena di esempi di come il taglio dei costi può portare sull’orlo del disastro o addirittura provocarlo. Nonostante i progressi compiuti nel campo della strumentazione e dei tubi,...
Pubblicato January 29, 2018
Leggi ora

Sicurezza a media pressione - Non tutti i tubi sono uguali tra loro

Nella applicazioni industriali che utilizzano pressioni elevate (superiori a 6.000 psi), il fattore sicurezza è di primaria importanza. La sicurezza del posto di lavoro deve essere garantita anche con...
Pubblicato December 15, 2017
Leggi ora

La metallurgia può determinare o meno il successo dei raccordi per tubi

Da oltre quarant'anni Parker è all'avanguardia nello sviluppo del processo di lavorazione chimica. Il tutto per avere, tra l’altro, ferule progettate per fare presa su tubi in acciaio inox ( e...
Pubblicato November 27, 2017
Leggi ora

Parker a Hannover Messe 2017, la nuova piattaforma IoT punto di partenza per una trasformazione tecnologica

Parker Hannfin ha presentato una rete di soluzioni smart nella recente edizione della Fiera di Hannover diventando uno dei protagonisti dell’evento. La fiera ha superato I 222,000 visitatori – 75,000...
Pubblicato June 28, 2017
Leggi ora

Una nuova tecnologia di connessione tubi più rapida per applicazioni a media pressione

Le esigenze in materia di sistemi di strumentazione progettati per applicazioni offshore continuano a crescere inesorabilmente. Sulla scia di incidenti importanti quali lo sversamento di petrolio...
Pubblicato March 28, 2017
Leggi ora

Coltiviamo una cultura competitiva ed appassionata

Dall’anno di nascita di Parker, esattamente 100 anni fa, l’azienda ha coltivato con orgoglio un ambiente che valorizza la fedeltà dei propri dipendenti e il loro unico contributo,  due...
Pubblicato February 14, 2017
Leggi ora

Tecnologia dei Manifolds con raccordi integrati – Perché accontentarsi?

Garantire connessioni prive di perdite nelle linee ad impulso verso i manifolds in applicazioni che utilizzano flussometri a pressione differenziale è un compito che mette a dura prova i tecnici...
Pubblicato November 14, 2016
Leggi ora

Tecnologia Process Control e Mercati Chiave

La Tecnologia Process Control si occupa di regolarizzare i processi e fornire risultati stabili e ottimali. La competenza di Parker viene applicata dalla strumentazione di processo, ai semiconduttori,...
Pubblicato March 3, 2016
Leggi ora