Parker Italia

Scopri come la tecnologia dei servoazionamenti consenta un riciclaggio efficiente

Automated Bottle Sorting Simplifying Returnable Assets-Mixed Bottles-VisionTec-Parker-R Bindner-Electromechanical Division EuropeIl reso di bottiglie vuote alla fine della supply chain delle bevande è una delle sfide principali per la logistica.

Le bottiglie vengono generalmente rese in casse mescolate in modo casuale.

Con le loro forme, dimensioni e colori diversi, le operazioni di identificazione, smistamento e ricollocamento nelle casse corrette possono dar vita a un processo di automazione altamente complesso.

 

Come una partnership di successo si è trasformata in una storia di successo

Automated Bottle Sorting Simplifying Returnable Assets-ServoController-VisionTec-Parker R Bindner-Electromechanical Division

Parker ha aiutato Vision-tec in Germania a individuare una soluzione rapida e affidabile completamente automatizzata in grado di rilevare le bottiglie mescolate in casse diverse, rimuovere le bottiglie non corrette e quindi riempire nuovamente e completare le casse con le bottiglie giuste non mescolate, pronte per essere riutilizzate.

I robot smistatori scalabili ed espandibili di Vision-tec utilizzano una funzionalità di acquisizione delle immagini verticale e obliqua per rilevare i logotipi dei produttori, la luce UV per rilevare le varie forme di bottiglie ed etichette e sistemi a ultrasuoni altamente sensibili per controllare l’altezza delle bottiglie con o senza tappi.

 

Rese, riciclate, riutilizzate: smistamento sostenibile

Automated Bottle Sorting Simplifying Returnable Assets-Automated Rails VisionTec-Parker R Bindner-Electromechanical DivisionTutte le stazioni di smistamento del sistema sviluppato sono dotate di due bracci di presa che utilizzano assi con cinghia dentata HPLA e LCB di Parker insieme a servo controller intelligenti Compax3 sempre di Parker (con un’interfaccia di comunicazione EtherCAT) che consentono movimenti altamente dinamici con velocità di spostamento e accelerazione adattate in modo ottimale e livelli di controllo eccezionali.

Parker è stata scelta per lavorare con Vision-tec grazie alle elevate prestazioni e affidabilità della sua tecnologia elettromeccanica,  alla sua esperienza con i servo azionamenti e alla sua capacità di contribuire all’innovazione in qualità di partner per lo sviluppo di una tecnologia su misura.

Il risultato è un sistema di smistamento e rilevamento automatizzato che fa una significativa differenza in termini di convenienza e redditività del riciclaggio e del riutilizzo di bottiglie, offrendo una soluzione davvero sostenibile per il settore delle bevande in tutto il mondo.

"I pacchetti di azionamento completi di Parker con la loro tecnologia basata su servo azionamenti e assi lineari robusti, durevoli e flessibili contribuiscono in modo significativo alle prestazioni e all’affidabilità elevate dei nostri sistemi. Il supporto di Parker include dimensionamento e configurazione del sistema di azionamento, rapida disponibilità ed elevati livelli di servizio."

Knut Oppermann, Technical Manager, Vision-Tec

 

Ulteriori informazioni su come stiamo sostenendo la sostenibilità.How to over come challenges linked to the new EU Rail Standard EN45545 - Case Study

 

 

 

 

 

 

 

 

Rochus Bindner-Marketing Communications Manager-Electromechanical Division EuropeContributo di Rochus Bindner, Marketing Communications Manager, Electromechanical Division Europe.

 

 

 

 

Related content:

200 soluzioni di Automazione, direttamente sotto casa

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Come garantire aria compressa e azoto di qualità certificata nell’industria del Food and Beverage

Prima di spiegare cosa serve per purificare l'aria compressa nelle industrie alimentari e delle bevande, serve innanzitutto comprendere le normative e gli standard imposti ai produttori e rivenditori...

Parker ottiene la nuova certificazione IATF 16949:2016

Siamo lieti di annunciare che la divisione Parker Low Pressure Connector Europe (LPCE), parte di Parker Hannifin Corporation, il leader globale nelle tecnologie di movimentazione e controllo,...

Come installare i cilindri pneumatici per massimizzare la durata e le prestazioni

Installare un cilindro pneumatico in modo corretto, è di fondamentale importanza. Commettere degli errori durante la fase di installazione del cilindro può comprometterne la sua operatività...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Scopri come la tecnologia dei servoazionamenti consenta un riciclaggio efficiente

Lascia un commento





Captcha