Parker Italia

Tre modi per migliorare l'utilizzo della tua valvola proporzionale

mini excavatorLe valvole proporzionali che utilizzano la potente tecnologia Voice-Coil Drive sono utilizzate in applicazioni dove vengono richieste alte portate utilizzando valvole di dimensione ridotta. Benchè la lista possa essere infinita, alcuni esempi dove può essere necessario l’utilizzo di queste valvole particolari sono la movimentazione e la sospensione di carichi sospesi e la sterzatura. Per migliorare l’utilizzo di questi componenti può essere utile prendere in considerazione questi tre trucchetti:

Controllare la presenza di aria:

La presenza di aria nel sistema è un tipico problema delle valvole proporzionali. Quando, ad esempio, si parla di valvole pilotate può essere infatti necessario un po’ di tempo per la traspirazione dell’aria intrappolata nel sistema. Alcuni indicatori tipici della presenza di aria nel sistema sono una valvola instabile (pulsante) o una modulazione non corretta. Le alte portate tendono ad aiutare l’eliminazione dell’aria intrappolata dietro la spola, quindi se possibile, consigliamo di aumentare momentaneamente la portata che attraversa la valvola. Questo permetterà un corretto funzionamento anche a bassi flussi.

Decidere come posizionare al meglio la valvola:

Il posizionamento della valvola ha una forte influenza sulle sue prestazioni. E’ infatti sconsigliabile posizionare la valvola verticalmente nel punto più alto del sistema. Questo può infatti portare ad un intrappolamento dell’aria. Come regola generale si può infatti considerare di montare la valvola sempre orizzontalmente mantenendo il solenoide parallelo al suolo. Montando la valvola con questa orientazione si evita che la forza peso possa tendere ad attivare la valvola (Su alcuni sistemi infatti si vedono dai 3 ai 10 G)

Idealmente la valvola proporzionale è posizionata al disotto del serbatoio con il drenaggio verticale. Questo Fa si che la valvola non si svuoti mai d’olio anche durante lunghi periodi di fermo. In molti sistemi, dove quest’installazione non è consentita, abbiamo utilizzato una valvola di non ritorno sullo scarico che eviti lo svuotamento del sistema migliorandone quindi la stabilità.

valvole proporzionali ParkerUsare la frequenzaa PWM consigliata dal produttore:

Per le nostre valvole proporzionali consigliamo specifiche frequenze di PWM per massimizzarne le prestazioni. Alcuni operatori potrebbero non seguire questi consigli e utilizzare generatori di segnali con frequenze non in accordo con le nostre specifiche. E’ importante ricordare che l’ampiezza e la frequenza di dither differisce per ogni produttore. (Generalmente si posiziona tra l’1kHz e i 10kHz).

Per ottenere la migliore operazione possibile, gli utenti dovrebbero seguire le guideline operative del costruttore. Scopri di più riguardo l’offerta di valvole proporzionali Parker della divisione Hydraulic Cartridge System Division.

Parker offre un’ampia selezione di valvole proporzionali che utilizzano la potente tecnologia VoiceCoil. Visita il sito o consulta il catalogo.

Questo articolo è stato scritto con il contributo di:

Stephen Brunton

 

Stephen Brunton, product manager, Hydraulic Cartridge Systems Division.

 

 

 

 

Se ti è piaciuto questo post forse potrebbe anche interessarti:

Scegliere una valvola proporzionale corretta per un controllo in posizione

Come scegliere un tubo push lok a bassa pressione

200 soluzioni di Automazione, direttamente sotto casa

 

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Promuovere il successo professionale delle donne in Parker

Negli ultimi decenni, la ricerca ha dimostrato che la diversificazione e l'integrazione rappresentano fattori di differenziazione competitiva, vantaggiosi a lungo termine per le aziende. Uno studio...

Corrosione: tipologie, cause e strategie per prevenirla

La gestione e la prevenzione della corrosione sono fattori fondamentali in molti contesti industriali. Se non trattata, la corrosione può mettere a rischio le infrastrutture, la sicurezza e le...

La polvere è più dannosa di quello che si pensa

Le apparecchiature sul campo, ad esempio per le estrazioni minerarie e le costruzioni, sono soggette a diverse condizioni, da pioggia a venti dannosi; tuttavia, la polvere è un altro fattore che può...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Tre modi per migliorare l'utilizzo della tua valvola proporzionale

Lascia un commento





Captcha