Parker Italia

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista- Parker ItaliaControllo di processoMescolare raccordi a media e ad alta pressione o parti non compatibili tra loro rende i sistemi instabili, inefficienti e potenzialmente pericolosi. Nella peggiore delle ipotesi, può causare un'esplosione potenzialmente fatale.

Collegamenti pericolosi

Recentemente i nostri ingegneri si sono imbattuti in situazioni in cui i clienti hanno realizzato collegamenti al sistema utilizzando componenti con diverse pressioni nominali. Anche se si tratta di casi sporadici, tali situazioni possono realmente verificarsi facendo correre inutili rischi a chiunque utilizzi il sistema.

Infatti, se un tubo a media pressione viene lavorato con utensili ad alta pressione, lo spessore della parete viene ridotto al di sotto dei limiti di sicurezza causando guasti catastrofici. Analogamente, combinando un raccordo ad alta pressione con un tubo a media pressione, i connettori maschio e femmina non combaciano correttamente. Può sembrare che i fili corrispondano, ma i serracavi non si innestano alla profondità necessaria per garantire la sicurezza del sistema. Poiché le proprietà meccaniche dei metalli utilizzati nei raccordi ad alta e media pressione sono molto diverse, le unità a media pressione non sono in grado di resistere all'applicazione di alta pressione.

Non solo non si mescolano raccordi con pressioni differenti, ma non esiste neppure un metodo sicuro per combinare elementi di media e alta pressione. Anche mescolare diversi tipi di collegamenti, linee di prodotti o parti di diversi produttori è pericoloso e annulla le garanzie.

Nota bene: il fatto che sia possibile fare qualcosa non significa necessariamente che si debba fare.

Descrizione

Il diagramma sottostante mostra come le posizioni di collari e serracavi siano diverse, a seconda della pressione del collegamento.

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista -Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Le diverse posizioni di collari e serracavi in collegamenti a media e ad alta pressione.

Evitare e ridurre il rischio

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista- ridurre il rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Le tacche incise sui dadi dei raccordi ad alta pressione di Parker Autoclave Engineer consentono di distinguere questi raccordi dagli altri raccordi a pressione di Parker.

Si consiglia di non mescolare mai:

  • Parti a media e ad alta pressione di Parker Autoclave Engineers.
  • Parti fornite da Parker con quelle di altri produttori.

Tutti i raccordi di Parker Autoclave Engineers recano il nome del produttore, il codice articolo, l'indicazione del materiale, la tracciabilità e la pressione nominale massima. Facilitiamo inoltre la distinzione tra i diversi intervalli di pressione mediante l'utilizzo di tacche chiare incise sui dadi ad alta pressione. La Instrumentation Products Division di Parker organizza il corso di formazione sulla sicurezza "Small Bore Expert (SBEx)" che ha come oggetto il corretto assemblaggio in condizioni di sicurezza dei collegamenti degli strumenti per migliorare la sicurezza e le competenze nel settore della progettazione. Per ricevere ulteriore supporto, contatta il distributore Parker Instrumentation Products locale o visitare il nostro sito Web.

Come eseguire un collegamento sicuro

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista, adattatore maschio-maschio, Parker Hannifin, Instrumentation Products Division Per assemblare raccordi a media pressione con raccordi ad alta pressione all'interno di un sistema, si consiglia l'utilizzo di adattatori Parker. Per motivi di sicurezza, la pressione di esercizio massima consentita (MAWP) si basa sul valore più basso di uno dei componenti (al massimo 20.000 psi).

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista - adattatore

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Adattatore maschio-maschio a media pressione collegato all'adattatore ad alta pressione.

Il secondo adattatore (Fig. 4) supera il problema della posizione di rotazione finale non prevedibile, rendendolo sicuro e pratico da usare in caso di inserimento di raccordi a gomito/a T e di valvole.

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista - adattatore maschio maschio

 

 

 

 

 

Fig. 4. Adattatore maschio-maschio.

Scarica il Catalogo Parker Autoclave Engineers: catalogo

 

Collegamenti misti

In caso di collegamento misto, isolare il collegamento, quindi rimuoverlo e sostituirlo con un collegamento appropriato utilizzando parti Parker corrispondenti e compatibili. In caso contrario, esiste un rischio effettivo di guasto o esplosione che potrebbe comportare guasti catastrofici, con conseguenti lesioni o la morte.

 

Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista - Franck Grignola

Questo articolo è stato scritto con il contributo di Franck Grignola, product manager EMEA - high pressure, Instrumentation Products Division Europe.

 

 

 

 

Se ti è piaciuto questo articolo forse potrebbe anche interessarti:

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 1

10 passi per un montaggio sicuro ed economico di sistemi di tubazioni e raccordi per strumentazione - Parte 2

Le conseguenze del taglio dei costi nel settore del petrolio e del gas

Categorie
Post Recenti dell'Autore

Quali sono le sfide dei sistemi pneumatici nel settore alimentare

A partire dall'agricoltura e dalla lavorazione alimentare fino alle operazioni di imballaggio, l'automazione è ovunque nei moderni stabilimenti alimentari e svolge un ruolo fondamentale per soddisfare...

VFD elimina i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento

Come si eliminano i punti di strozzatura negli impianti di inscatolamento di alimenti e bevande?  Applicando una buona progettazione ingegneristica e utilizzando una soluzione di azionamento a...

Perché l'Industria 4.0 richiede soluzioni più smart nel settore food & beverage

Il settore food & beverage utilizza da tempo macchinari altamente automatizzati dotati di alcune delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato. Tuttavia, le tecnologie e i processi di...
Commenti

Hai domande su prodotti o servizi Parker? Contattaci per ricevere assistenza!

Note to Una miscela pericolosa: come evitare e gestire collegamenti a pressione mista

Lascia un commento





Captcha