自動車メーカーは、排出量の削減につながるクリーンな技術の導入を求めているため、電動化は依然として自動車業界のトレンドの1つです。
世界的な専門サービス会社のレポートによると、現在の新車販売台数の55%以上が、2030年までに完全に電動化される可能性があります。未来の車は電動化され、自動化し、共有、接続され、毎年更新されます。
柔軟なモビリティの新時代の到来を表しています。...
油圧ポンプやモーターを機械要件に合わせて選定することは、仕様確認に時間を要する場合が多くあります。この解決策としてParkerでは製品を構成する際、お客様のためにより効率的なオンラインで構成を確認できるようにすることでした。
Hydraulic Pump and...
鉱業用トラックは、稼働率が非常に高く、高負荷にさらされる環境下で使用されます。取り付けられている4m以上の大型タイヤの交換は、1年に4〜6回発生するともいわれます。従来よりこれらの巨大で使い古された鉱業用タイヤを放置・埋没され、鉱山現場に廃棄されてきました。
鉱業関連会社は、これらすべての古いタイヤをどう処理するかという課題に現在直面しています。
使用済みタイヤを通常の再処理施設等へ輸送することは、...
今回紹介させて頂くのは 「ジャパン パーカー油圧機器パッケージ」です! パーカーは油圧システムの心臓から手足まで全てを
製造している世界随一のメーカーです。 油圧機器パッケージは、パーカーでしか得られない 付加価値をお客様へ提供します。
世界各国、様々な用途において圧倒的な実績を誇ります
ワンブランドパッケージによるお客様への価値...
細胞培養培地は、細胞の成長と生存を促進するために必要な上流のバイオプロセシングの重要な要素です。これは、生細胞密度、そして最終的には望ましい製品力価を達成するために不可欠です。ただし、そのろ過はバイオ医薬品メーカーにとって課題となる可能性があります。
細胞培養培地は複雑な混合物であり、通常、最大60の成分が含まれています。ただし、正確な構成は、特定のアプリケーション用に選択された培地によって異なりま...
今回のブログでは製造工場での圧縮空気消費の削減によるコスト削減に成功した事例を紹介します!
飲料工使用される圧縮空気の50%はエアブローに使用されており、削減できる対象としてあまり考えられていません。
中国で最大の清涼飲料製造会社の1つであるHangzhou Hongsheng...
製造メーカーが、グローバル市場でさらなる成長をするためには、様々な言語オプションを操作用ディスプレイに表示し、その利便性を高めることが求められています。多くの製造メーカーは、グローバルデザインの同一製品を世界中に提供している現在、簡単にメニューシステムやメッセージを様々な言語に対応させることは、開発において非常に重要なことになっているからです。これにより、マシンは世界中で統一された見た目と印象にする...
パーカーハネフィン、エンジニアドマテリアルグループは、成形や機械加工が可能な多種多様なメタルシールを開発しました。 メタルシールは高度に設計されたシーリングソリューションであり、熱サイクル、フランジ回転、加えられた機械的負荷または静水圧負荷、また、クリープの影響による合わせ面が分離するにもかかわらず、弾性回復やスプリングバックにより良好なシーリングを維持します。
なぜメタルシールを使用するのか? ...
HVAC技術者は毎日、人々の快適な生活環境の維持のため、HVACシステムの設置とメンテナンスをしているかと思います。HVAC技術者は、カビ、バクテリア、ウイルスなどの微生物汚染物質や、軽度から重度の健康への影響を引き起こす可能性のあるアレルゲンをトラップするように設計されたエアフィルタを定期的に交換することにより、室内空気の質を改善する上でも不可欠な役割を果たします。COVID-19の流行の前でさえ...