モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

なぜ圧縮空気フィルタエレメントの交換が必要なのか?/ドムニクハンター

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA 多くの場合、電気、ガス、水道と並んで製造業の4番目のユーティリティーとも呼ばれ、世界の製造施設の90%以上で圧縮空気が使用されています。 他のユーティリティーと同様に、生産プロセスの重要な歯車です。 その適切な使用とメンテナンスは、生産性、財務結果、ビジネスの成功に大きな影響を与えます。 

 施設およびメンテナンス担当は、圧縮空気システムが安全で効率的かつ費用効果の高い方法で稼働するよう努めています。 これを行うために、高品質の圧縮空気の継続的な供給を確保するために浄化システムが設置されており、 圧縮空気浄化システムのろ過技術では、定期的に交換する必要がある交換可能なフィルタエレメントを使用しています。 ただし、フィルタエレメントを交換する必要がある理由と交換時期に関して担当者でさえ専門的な知識が乏しい場合があります。

 このブログでは、汚染の種類と発生源、フィルタエレメントの交換、よくある質問、差圧モニタリングをめぐる通説、およびフィルタエレメントに関する推奨事項について説明します。

 

汚染の種類と発生源

圧縮空気の汚染はさまざまな原因から発生します。
・コンプレッサに入る大気汚染物質
・コンプレッサによる汚染
・エアレシーバと分配配管による汚染

典型的な圧縮空気システムでの浄化が必要な汚染物質は10個あります。
・水蒸気
・微生物
・ほこり
・オイルベーパ
・水エアゾール
・凝縮水
・液状油
・オイルエアゾール
・錆
・パイプスケール

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Compressor Rood Contamination - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

  コアレッシングフィルタは、様々な種類の汚染物質を処理し、水分離器、乾燥粒子フィルター、および吸着フィルターが他の汚染物質に対処するための、重要な浄化装置の1つです。 以下の表は、正常な圧縮空気を確保するために各技術がどのように使用されるかを示しています。

浄化技術 汚染物質
大気粒子 錆&パイプスケール 微生物 液状水 水エアゾール 水蒸気 液状油 オイルエアゾール 油蒸気
水分離器              
コアレッシング
フィルタ
       
吸着
フィルタ
               
ドライヤ                
乾燥粒子
フィルタ
           
無菌エア
フィルタ
               


フィルタエレメントは交換が必要です。

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Replacement Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA 上記のすべてのフィルタ技術(水分離器を除く)は、通常カートリッジまたはエレメント形式の交換可能なフィルタを使用します。これらのエレメントは、圧縮空気の流れや動態に左右されます。
・圧力の変化
・空気量の変化
・温度の変化
・湿度は、100%飽和空気から氷点下の露点までの範囲
・化学腐食

 時間が経つにつれて、上記の事由によりフィルタの劣化とその後の汚染除去機能の低下につながります。 したがって、フィルタエレメントは定期的に交換して、最適な汚染除去性能を持続させる必要があります。

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - domnick hunter guarantee - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA パーカー・ハネフィンは、汚染物質を確実に除去するために、コアレッシングフィルタ、乾燥微粒子フィルタとフロートドレインの毎年の交換を推奨します。 パーカーのドムニクハンターOIL-Xコアレッシングフィルタと乾燥微粒子フィルタには、純正部品を使用した年間のフィルタ交換に基づく「空気品質保証」が付いています。

パーカー・ハネフィンはメンテナンス要件について明確に述べていますが、圧縮空気フィルタエレメントをいつ、なぜ変更する必要があるかについては、依然として大きな不確実性があります。 圧縮空気システムはすべて異なるため、これは理解できます。 ただし、同じシステム内でも状況は急速に変化する可能性があるため、メンテナンスに関しては予防的な措置をとることが最善です。

フィルタ
タイプ
置換
エレメント カートリッジ フロートドレン
水分離機 12ヶ月 - 12ヶ月
コアレッシング
フィルタ
12ヶ月 - 12ヶ月
工場内吸着
フィルタ
- 12ヶ月 -
ユースポイント
エアフィルタ
臭気が
検出された時
- -
乾燥粒子
フィルタ
12ヶ月 - -



よくある質問

Q.圧縮空気エレメントを交換する必要があるのはなぜですか?

A.上記のように、コアレッシングフィルタおよび乾燥微粒子フィルタエレメントが困難な条件化にさらされた場合、最終的に性能を低下させるから。

 

Q.フィルタエレメントが損傷するとどうなりますか?

A.やがて、汚染物質はフィルタに穴を形成します。 これが発生すると、漏れ領域が急速に拡大し、汚染がフィルタエレメントをバイパスします。

 

Q.工場が終日運転でない場合はどうなりますか。 フィルタエレメントの寿命は終日運転の場合より長くなりますか?
A.前述のように、フィルタエレメントは圧縮空気流中の汚染物質の影響を受け、汚染され続ける場合、フィルタエレメントの性能を弱めます。 それを防ぐには、年間のフィルタ交換がベストプラクティスと見なされます。 パーカー・ハネフィンは、毎年フィルタを交換するフィルタの性能を保証しています。

 

Q.フィルターエレメントは洗えますか?

A.洗えません。汚染物質をフィルタのろ材から洗い流すことはできません。 フィルタを高温の石鹸水または溶剤にさらすと、損傷が生じます。

 

Q.フィルタエレメントは汚れていません。 交換する必要がありますか?

A.まず、フィルタエレメントの一部は、混ざった液体が下流に行くのを防ぐ役割を果たす排水層です。 主なろ過流体はこの層の下にあり、フィルタエレメントを分解しないと見えません。 第二に、コアレッシングフィルタおよび乾燥微粒子フィルタは、エアゾールと粒子をサブミクロンサイズまで捕捉します-人間の目では検出できません。

 

差圧モニタリングを取り巻く通説

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Pressure Gauge- Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA多くのフィルタハウジングには、差圧モニターが付属しています。 これらのデバイスでフィルタの変更を行うことはよくある間違いです。 DPモニターは通常、かなりの誤差範囲で上流側から下流側への圧力変化を示します。 フィルタの目詰まりのために必要なメンテナンスの兆候を示す可能性はありますが、フィルタの汚染除去能力を正確に測定することはできません。 したがって、フィルタエレメントのメンテナンスを決定するために差圧モニタリングを使用することはできません。

 

 

通説:差圧は空気品質の指標です。

事実:差圧は、フィルタエレメントが汚染物を捕集した結果ですが、送られた空気品質とは関係ありません。

 

通説:フィルタには、エレメントをいつ交換するかを示す差圧ゲージが取り付けられています。

事実:差圧ゲージは減圧の一般的な考えを提供します。それらは校正されず、 + /-25%の精度です。 これらはサービス指標として信頼するべきではありません。 代わりにメーカーの推奨事項に従う必要があります。

 

通説:圧縮空気フィルタエレメントは、差圧が上昇した場合にのみ交換する必要があります。

事実:差圧を低く保つことは良い事ですが、汚染物が溜まっていくことに包括的な影響はありません。 したがって、エレメントをいつ変更するかの指標として使用しないでください。

 

結論

フィルタエレメントは定期的に交換して、高品質の圧縮空気の継続的な供給を常にできるようにする必要があります。その他の利点は次のとおりです。
・吸着乾燥機ベッドの保護
・下流の設備、人員、プロセスの保護
・運用コストの削減
・生産性と収益性の向上
・継続的な安心

 

圧縮空気フィルタエレメント製品はこちらへ

 

関連記事

・圧縮空気が大気中のオイルベーパによって与えられる悪影響

・なぜ圧縮空気はクリーンで乾燥していないといけないのか?

・大型トラック用エンジンエアフィルタの進歩
 

 

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント なぜ圧縮空気フィルタエレメントの交換が必要なのか?/ドムニクハンター

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha