Parker 日本

ホース交換のヒント STAMP

油圧ホースの交換が必要なときは、STAMPという略語を覚えておくと便利です。

STAMPはS ize(サイズ)、T emperature(温度)、Application(用途)、M edia(流体)、 Pressure(圧力)の頭文字を意味します。STAMPに合わせてホースを選定する事で、ホース寿命を最大限まで延ばし使用することができます。

 

 

 

 

 

 

Size(サイズ)・・・どのようなサイズのホースを使わなければならないでしょうか?

サイズはホースを流れるオイル(または他の流体)の速度を決定します。速すぎる速度は、システムの損傷、漏れや非効率的な動作をもたらすことになります。一方、遅すぎるとシステムの圧力が低く、性能が低下することがあります。ホースの内径が小さいほど流体の速度が速くなります。

ホースサイズ選定のための流量測定単位は、毎分リットル(ℓ)、毎秒メートル(m)などを使用します。

 

Temperature(温度)・・・温度は油圧ホースの寿命にどのような影響を与えるでしょうか?

ホースの最大寿命のためには二つの点を考慮する必要があります。

  1. 温度:外部環境のホース外の周囲温度は、ホースの寿命に影響を与えます。極端に高温、冷たい周囲温度では耐久性の高い材質のホースカバーが必要です。
  2. 流体:ホースを流れる流体の温度を考慮する必要があります。空気や水のような場合には、温度に応じて液化/気化されて、他の形に変化するため、温度を考慮したホースの選定が必要です。
したがってホースを選定する際には、動作温度が流体温度と周囲温度と同じか、高いホースを選択してください。

 

Application(用途)・・・ホースの用途は、製品の信頼性と性能にどのような影響を与えるでしょうか?

油圧ホースは、様々な用途に使用され、それぞれ独自の要件があります。これらは、以下の4つの重要な要素に分類することができます。

  • インパルスとデューティーサイクル:ホースがどのくらいの頻度で最大圧力にさらされるか、サージやスパイクの頻度について確認しておきましょう。ParkerStore_Application_To Replace a Hydraulic Hose、Remember STAMP
  • スチールワイヤー補強タイプ:スパイラルはブレードホースよりも高いインパルス及び高デューティサイクルでの使用に適しています。一方、ブレイドホースはスパイラルホースより柔軟です。
  • ホース外面カバーの強度:ToughまたはSuper toughに区分されます。ホースガードまたはスリーブなどの保護の付属品が必要になることがあります。
  • 曲げ半径:もしホースが、左記の写真のような狭い空間とアクセス制限されている場所に設置するのであれば、コンパクトスパイラルホースのような柔軟なホースが必要です。

*正確なホース取り付けについてもっと知りたい場合は、「ホースの安全とパフォーマンスのための10のヒント」のブログ記事を参照してください。

 

Media(流体)・・・流体はホースの仕様にどのような影響を与えるでしょうか?

移送される流体はホースと継手のようなアセンブリ全体と互換性があります。そうでなければ、ホースカバーに気泡が生じたり侵食が起こります。これにより、システム全体を汚染して損傷することがあります。

 

Pressure(圧力)・・・圧力はホースの選定にどのような影響を与えるでしょうか?

圧力は、単にリリーフバルブの限界または最大動作圧力とは関連がありません。次の点を考慮してください。 

  • システム圧力: Dynamic(動的)システムですか?(振動、衝撃、温度変化の可能性がある変動圧力)、またはStatic(静的)システムですか?(圧力が加わるも変動なし)
  • インパルス圧力:圧力スパイクやサージ

動的システムでホースは動作圧力とインパルス圧力以上必要です。これはホースのアセンブリ全体に適用されます。

 

Hose,Fittings and Equipment(50MB)

Parkerの油圧ホースはこちら

カテゴリ
著者による最近の投稿

ホース交換のヒント STAMP

油圧ホースの交換が必要なときは、STAMPという略語を覚えておくと便利です。 STAMPはS ize(サイズ)、T emperature(温度)、Application(用途)、M edia(流体)、 Pressure(圧力)の頭文字を意味します。STAMPに合わせてホースを選定する事で、ホース寿命を最大限まで延ばし使用することができます。            ...

エアブローガンのエア消費削減!手軽に導入できる省エネのアイテム

パルスブロー省エネ製品のパイオニアParkerからのご提案 エア連打  エアブローガン用エアセービングユニット HASVシリーズ エア連打は切削加工後の切粉や洗浄後の水の吹き飛ばし等に使用されるエアブローガンに特化したパルスブローを 発振する画期的なユニットです。 エア消費量およそ35%削減 パルスブローにより吹き飛ばし効率UP パルス調整トリマ付き 連続ブロー切換ボタン搭載...

国際建機見本市BAUMA上海2018レポート:ParkerのIoTはいま

刻々と変化する産業IoTは、建設機械業界の昔ながらのビジネスモデルに革命をもたらしました。国内外の部品メーカーは産業IoTを見据えて投資を増やし、次々と開発製品を発売しています。 2018年11月27日から30日に開催された、上海BAUMA展示会にて、パーカーは産業IoTのプラットフォームであるVoice of the...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント ホース交換のヒント STAMP


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha