Parker 日本

リニアモータ技術ガイド Vol.2

リニアモータの種類

リニアモータには多くの種類があり、それぞれにユーザにとっての固有の利点と長所を備えています。Parker では「アイアンコア」、「アイアンレス」そしてリニアモータ変形型である「スロットレス」の3種類のリニアモータを製造しています。リニアモータは、部品単位で提供される場合とリニアアクチュエータとしてシステムで提供される場合があります。
部品単位で提供されるリニアモータ(図 3)はモータコイルとマグネットトラックで構成されています。使用されるリニアモータの種類によって、マグネットトラックはマグネットを一列に並べたものや、左右両側に分かれて配置し磁力による引力が均等に働く構成になっているものがあります。完成されたリニアモータドライブシステム 「リニアモータアクチュエータ」(図 4)は一般的にモータ部、ベース部、キャリッジ、ガイド部、エンコーダ部、そしてケーブルキャリア部分で構成されています。

   

アイアンコア リニアモータ

アイアンコアモータは一列に配置されたマグネットトラックとその上を移動するアッセンブルされたコイル部である「可動子」によって構成されています。(図5)この「可動子」は積層された鉄心(アイアンコア)に銅線が巻かれています(コイル)。バックアイアンと呼ばれる箇所(図 5参照)は磁束がモータとマグネットトラックの間で効率的に循環するための経路となります。更に効率的にモータから放熱するための役割も果たします。アイアンコアの構造は非常に強力な力を発生し、効率的に冷却が行われます。実際にアイアンコアの構造は 1 ユニット当たりの容量から最大の力を発生する事ができます。そしてアイアンコアはマグネットが一列分しか必  で無いため、経済的にも魅力的なリニアモータの種類の一つです。

アイアンコアモータの短所は可動子とマグネットトラックの間に磁力による強い引力が働く事が挙げられます。この引力はモータの定格の力の 5 ,.. 13倍までに達する事があり、この力を考慮したリニアガイドシステムを使用する必要があります。更に他のタイプのリニアモータと比較して、この引力が強いことで組み付けが非常に難しくなっています。
もう一つの短所はコギングがある事です。コギングは積層された鉄心がマグネットの強力な磁力により安定した位置に移動するための力が水平方向に発生します。一定の速度を維持するために位置によってモータが生み出す力を変えなくてはならないのでコギングはモーションシステムのスムーズな動作が制約されてしまいます。Parker は Anti-Cog 技術を開発しました。これは事実上コギングを除去して、従来はアイアンレス リニアモータしか使用する事ができな かったアプリケーションにアイアンコアリニアモータが使用できるようするものです。これにより、非常に強力な力とスムーズな動作という強力な組み合わせを  済的なパッケージとして提供できるようになりました。

■ アイアンコア リニアモータの長所
・大きな推進力:積層アイアンコアによる磁束の高収束化
・低コスト:       マグネットはオープンに一列に配置
・高放熱効率:   積層構造と大きな表面積により効率的な放熱が可能


■ アイアンコア リニアモータの短所
・強磁石による引力:定格の力の 5 ,.. 13 倍
・コギング:スムーズな動作が制約されて、速度リップルが発生する ※この点はParker 特許出願中の Anti-Cog 技術により解決できます。
Parker  はアイアンコア リニアモータを部品単位(製品名:RIPPEDシリーズ)での販売及び設計・構築済みリニアモータアクチュエータ位置決めシステムとして容易に組み込んでいただけるユニットとしての販売をしております。アイアンコア リニアモータ  RIPPED  シリーズ及びリニアモータ アクチュエータ(図6)に関してはカタログをご参照ください。

■ アイアンコアニリアモータ製品ラインナップ紹介

 

お問合せ:

JAPAN PARKER マーケティングチーム

TEL 03-6328-4563

カテゴリ
著者による最近の投稿

エアブローによるエア消費量50%削減 / エアセービングユニット

エアブローによるエア消費量 50%削減!及びブロー効果の向上が可能な切換弁 エアセービングユニット ASC/ASVシリーズ 工場内で使用されるエアの約50%を占めると言われているエアブロー。 エアセービングユニットは、この大きな使用量を約50%削減可能な画期的エアブロー用切換弁です。 この製品を導入することにより、様々な効果が期待できます。  工場エアの消費量を大幅に削減  ...

ねじ込みカップリングはハードな作業をより容易にします

パワーショベル、トンネルボーリング、鉱業、油田、林業設備では、さまざまなアタッチメントを使用します。これにより、手元で作業を実行するために必要な多数のアクティビティに対応できるようになります。これらのアタッチメントのいくつかは、個々の機能(掘削、掻き取り、掬い上げ、つかみと持ち上げ、切断、その他の関節運動)に応じて、複数の油圧ラインへの接続が必要です。 現場...

空気圧ロッドレスシリンダの基礎

空気圧は、製造オートメーションアプリケーションの生産性を最大限に引き出すために常に重要な役割を果たしてきました。この技術は、エンジニアリングの課題を解決するために絶えず進化し続けています。そのような進化の1つはロッドレスシリンダの開発である。 ロッド形シリンダの欠点 従来のロッド形シリンダの限界は、特にロングストロークが必要な場...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント リニアモータ技術ガイド Vol.2


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha