Parker 日本

低圧ホースの万能形!ハイブリッドプッシュロックホース

低圧のホースを選ぶとき、ゴムホースにするか樹脂ホースにするか迷うとおもいます。それぞれに特長がありますが、ゴムと樹脂のハイブリッドホースはそれぞれの長所を最大限にいかせます。

低圧ゴムホースは様々な流体(エア、水、作動油など)を供給するために一つの機械に多種多様に使用されています。中の流体が何かを簡単に識別できるように色を使い分けているのが一般的です。早く・簡単に設置できるかもホースには大事な要素です。

プッシュオン式のPush-Lokホースは組付けがとても簡単です。ホースにニップル部分を挿入するだけです。

 

低圧ゴムホース

低圧ゴムホースは挿入圧力が小さくて済むので、機械に装着された状態で現場で簡単に取り付け作業を行うことができ、時間とコストを節約することができます。

そして、とても柔軟性があります。ゴムのコンパウンドは柔軟に作ることができ、ホースを曲げるにも小さな力で済みます。そのため、柔軟性を最大に必要とされるハンドリングロボットに適しています。

How to select a low-pressure push-on / push lok hose  -  low pressure push lok hose  -  Hose Products Division Europe

また、ゴムホースは、高温に耐えることができます。ホース内層とホースニップルとの間の強いグリップは-40°C〜100°Cの温度でも維持されます。

 

低圧樹脂ホース

低圧樹脂ホースは高いニップル挿入力が必要であり、ゴムホースに比べて柔軟性が低下します。しかし、オゾンの数値が高い環境でも耐えられる性質を持っています。これはオゾンが高い地域だけでなく、たとえば、昇降機構やフォークリフトなど過酷な屋外環境でも長い時間使用することができます。ポリウレタン材は、表面が滑らかで、発色よくホースを作ることができます。

 

低圧ハイブリッドホース

合成ゴムチューブ層とポリウレタンカバー層を組み合わせたハイブリッドホースは2つの材質の利点を一つにできるように設計されました。ニップル挿入力と柔軟性は、ゴムホースと同じで、耐オゾン性は、樹脂ホースと同じです。ハイブリッドホースは摩耗やねじり抵抗性ではどれにも負けません。

磨耗や引裂きに対する耐性が非常に高いため、工作機械や射出成形機内のエネルギーチェーンシステムやハンドリングロボットなど、非常に過酷な用途に最適です。

圧力/ねじりテストベンチでのテストサイクルが100万回を超える、優れたねじれ耐性は、複数の作動用途(自動車生産における溶接ロボットなど)で使用された場合に長寿命を保証します。

また、ハイブリッドホースは、極端な温度にも耐えることができ、表面が滑らかで明るい色のものも製造できます。

このような利点があるため、Push-Lok ホース 837-PUは幅広い市場で推奨されるソリューションであることが証明されています。 世界有数の自動車メーカーが、自社の自動車生産ラインで使用するためにこのホースを指定しているほどです。

 

関連ブログ:

ホース交換のヒント

ホースの安全とパフォーマンスのための10のヒント

よりよい油圧配管のために覚えておきたい6つの継手選定方法

カテゴリ
著者による最近の投稿

ズームロック(火無し銅配管継手)に関する質問に答えます!!

   ズームロック(火無し銅配管継手)の導入にあたり、お客様から多く疑問が寄せられました。そこで寄せられた質問8個についてお答えします。   Q1:ズームロックの専用カシメ工具はフル充電で何回カシメができますか?  マキタリチウム...

低圧ホースの万能形!ハイブリッドプッシュロックホース

低圧のホースを選ぶとき、ゴムホースにするか樹脂ホースにするか迷うとおもいます。それぞれに特長がありますが、ゴムと樹脂のハイブリッドホースはそれぞれの長所を最大限にいかせます。 低圧ゴムホースは様々な流体(エア、水、作動油など)を供給するために一つの機械に多種多様に使用されています。中の流体が何かを簡単に識別できるように色を使い分けているのが一般的です。早く・簡単に設置できるかもホースには大事な要素...

空調の配管革命!ズームロック火無し銅配管継手

 ズームロックは火作業を必要としない銅配管継手です。ろう付作業を必要とせず、冷凍・冷蔵・空調用銅配管の作業時間を画期的に短縮できます。配管作業は専用の電動油圧工具によるカシメ方式で、誰でも簡単に作業ができ、同じ品質でスピーディーに配管作業を進める事が出来ます。   ズームロックの特長    *火気を使用しないので安全・安心です    *ろう付用酸素・アセチレンボンベ、バーナーは不要です    ...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 低圧ホースの万能形!ハイブリッドプッシュロックホース


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha