Parker 日本

比例弁のオペレーションを改善する3つの方法/比例バルブ

比例弁2

パワフルなボイスコイル技術を採用した比例弁は、小さいバルブで大きな流量が必要とされる用途に使用されています。これらのバルブは様々な用途に使用されますが、例えば建設機械であれば、リフティング・ステアリング・サスペンションに使用されます。

これから比例弁のオペレーションを向上させる為の3つのヒントをご紹介します。

 

1.エアー溜まりの除去

エアー溜まりは比例弁システムで共通の問題です。パイロットタイプに関しては、エアーを取り出すのに時間がかかることがあります。エアー溜まりの原因となる不安定なバルブの動きには、パルス、振動、予期せぬ動作が含まれます。スプールを全開にすることにより、スプールの後ろに閉じ込められたエアーを押し出すのを助ける傾向があります。もし大流量で油を流すことが出来れば、低流量に戻した時に良いパフォーマンスが得られるでしょう。

 

2.最良のバルブ設置位置を理解する比例弁D1FP

バルブの設置位置は、オペレーションに大きな影響を与えます。まずバルブがシステムの高所に置かれていないことを確認してください。これは空気を内部に閉じ込めることになりますので、本体部分が横になるようにバルブを設置してください。 本体部分を水平にすることのメリットは、弁に作用する重力荷重(G)が弁を自己作動させないことにあります。 いくつかのシステムでは約3〜5Gの負荷が見られますが、10G程度の負荷になることがあります。理想は比例バルブがバルブのタンクポートが上を向いた状態でオイルリザーバーより下に配置される事です。 これによりシステムが停止した時に油がバルブに保持されます。 多くのシステムでは、タンクラインにチェックバルブを使用し油の逃げを防ぎ、システムの安定性を維持しています。

 

3.メーカー推奨のPWM周波数を使用する

比例バルブでは、これらの製品が最良の結果を出す為に、特定のPWM周波数を使用しています。ディザの周波数と振幅はメーカーごとに異なることを頭に入れておいてください。ドライバは通常1kHz〜10kHzの範囲となります。最良のパフォーマンスを実現するために、ユーザーは製造元の操作ガイドラインに従い正しく使用して下さい。

 

◆Parkerの比例バルブの詳細については、弊社ホームページをご覧ください。

Parkerはパワフルなボイスコイルバルブ技術を採用して、小さなバルブでより大きな流量を実現するための比例バルブを、バリエーション豊富に提供しています。比例弁

 

 Parker比例バルブ ⇒ 一覧

 

関連記事

油圧配管継手の材質について考えてみませんか?

よりよい油圧配管のために覚えておきたい6つの継手選定方法

EO-2は鉄道業界で最も信頼できる部品である理由

 

 

 

カテゴリ
著者による最近の投稿

火無し継手「ズームロック」の空調工事における火作業・作業時間 問題解決事例

パーカー・ハネフィンは今まで施工における様々な問題を解決してきました。ズームロックもそのひとつです。今回は実際に導入された企業様がどのような問題解決に使用されたかについてお話しします。  ...

ホースの個体識別により補修管理コストを削減します パーカートラッキングシステム

ホースはいつ交換したらいいのか知りたい。現物と同じものが欲しい。そのようなニーズに応える、パーカーのホースのID管理システムを紹介いたします。 パーカートラッキングシステム(PTS)とは パーカートラッキングシステムは、ホース一つ一つにバーコードを付与し、ホースに関する様々な情報を管理することができるパーカーが提供するサービスです。このサービスはお客様の保守、修理、点検(MRO)を大幅に強化しダウン...

鉄道車両設計で知っておくべき欧州鉄道規格EN45545とは

欧州鉄道関連規格EN 45545(難燃性規格)は2013年に導入され、2016年までの移行期間があり、以前の規格よりも要件のレベルを上げています。 この規格は、車両の要求仕様があった場合、高速列車、地方列車、都市トラム、産業用鉄道輸送およびトラック保守車両を含む、すべての鉄道車両に適応します。 車両用ホース選定チャート   1. EN 45545の目的は何ですか?...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 比例弁のオペレーションを改善する3つの方法/比例バルブ


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha