Parker 日本

空気圧ロッドレスシリンダの基礎

Know Your Pneumatics: Basics of Rodless Cylinders - Bottling Plant - Parker Hannifin Pneumatic Division Europe 空気圧は、製造オートメーションアプリケーションの生産性を最大限に引き出すために常に重要な役割を果たしてきました。この技術は、エンジニアリングの課題を解決するために絶えず進化し続けています。そのような進化の1つはロッドレスシリンダの開発にあります。

 

ロッド形シリンダの欠点

 従来のロッド形シリンダの限界は、特にロングストロークが必要な場合に広く認識されていました。 支持されていないので、シリンダロッドは伸びた位置で撓む傾向があり、ロッドシールおよびベアリングに過度の摩耗を引き起こし、早期摩耗を回避するための追加の工学の必要性がありました。

スペースの制約は、全長がストローク長の2倍以上であるロッド形シリンダの使用を制限する可能性があり、 シリンダを機械に取り付ける際に問題が生じることもあります。 長い移動状況では、ロッド形シリンダがたわむことがあり、このずれによってシリンダロッドが座屈する可能性があります。

ロッド形シリンダの欠点は次の通りです。

  • 全長はストローク長の2倍以上です。
  • ピストンロッドが曲がり、過度の摩耗を招く恐れがあります。
  • 2つの異なるピストン領域による不正な位置決め機能。 
  • 前方ストロークとリターンストロークの速度が異なる。
  • 短いストローク長に設計されています。

スロットタイプのロッドレスシリンダの開発は、これらの欠点をすべて解消するように設計されました。

 

ロッドレスシリンダの構造

空気圧ロッドレスシリンダは、設計自由度が高いユニークな設計のリニアアクチュエータとして設計されています。 ParkerのOSPシリーズのようなロッドレスシリンダは、4つの主要コンポーネントだけを使用するユニークな設計で、操作が簡単で堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。 圧縮空気で作動するロッドレスシリンダは、制御された正確な動作と、あらゆる位置でのガイド機能があります。

Know Your Pneumatics: Basics of Rodless Cylinders - OSP-P Cutaway - Parker Hannifin Pneumatic Division Europe

ロッドレスシリンダは、主に4つの部分から構成されています。

  1. 押出された陽極酸化アルミニウムのシリンダバレルは、その全長に沿ってスロットを有する。
  2. ボアの全長に亘ってピストンを通過する柔軟な硬化ステンレススチールの内側バンドは金属と金属のシールを提供する。 同じ材料の外側バンドが、スロットの上のカバーとして作用し、異物がシリンダ内部に入るのを防止する。
  3. アルミ製のピストンには、合成ベアリングリングが取り付けられています。 外側への動力伝達は、正の物理的な接続を介してスロットを介して外部のピストンマウントに行われる。 この堅固なガイドは、外力とモーメントを受け入れ、摩擦損失を最小限に抑えます。
  4.  空気供給部とハウジングクッション調整ネジへの接続を提供するエンドキャップ。

ロッドレスシリンダを使用する場合

Know Your Pneumatics: Basics of Rodless Cylinders - OSP-P Rodless Cylinders - Parker Hannifin Pneumatic Division Europe

空気圧ロッドレスシリンダの複動式操作は、スペースが限られている用途では利点である。
これは、ロッドレスシリンダの設置長さがシリンダのストロークよりわずかに長いためです。 例えば、1000mmのストロークを有する25mmのロッドレスシリンダは、1200mmのスペースしか占有せず、開閉する。

指定する場合、空気式ロッドレスシリンダは、以下の要件を満たすために、空気式ロッド型シリンダよりも理想的な選択肢です。

  • 繰り返し線形移動のソースが必要です。
  • 清浄さと潤滑油による汚染のリスクを最小限に抑える必要があります。
  • 省スペースは設計上の大きな考慮事項です。 ロングストローク用途。
  • ダウンタイムを防ぐために、信頼性と最小限のコンポーネントメンテナンスが必要です。
  • シリンダを機械に設計または取り付ける際に、全長が問題になることがあります。

代表的なアプリケーション

アプリケーションの例は次のとおりです。

  • オートメション
  • 加工および包装。 ボトリングとキャニング
  • テキスタイルとセラミックス
  • 倉庫
  • 医薬品および化学品
  • 食糧の生産
  • テスト、検査、品質管理

ロッドレスシリンダソリューションを指定すると、ロッドタイプのシリンダを使用するのと比較して、エンジニアリングの大幅な節約と設計の柔軟性の向上が実現できます。

 

空気圧ロッドレスシリンダ製品ページはこちらへ

 

関連記事

精密位置決め技術がダウンタイムを短縮します。

ロータリアクチュエータの基礎

リニアモータ技術ガイド Vol.1

リニアモータ技術ガイド Vol.2

リニアモータ技術ガイド Vol.3

カテゴリ
著者による最近の投稿

火無し継手「ズームロック」の空調工事における火作業・作業時間 問題解決事例

パーカー・ハネフィンは今まで施工における様々な問題を解決してきました。ズームロックもそのひとつです。今回は実際に導入された企業様がどのような問題解決に使用されたかについてお話しします。  ...

ホースの個体識別により補修管理コストを削減します パーカートラッキングシステム

ホースはいつ交換したらいいのか知りたい。現物と同じものが欲しい。そのようなニーズに応える、パーカーのホースのID管理システムを紹介いたします。 パーカートラッキングシステム(PTS)とは パーカートラッキングシステムは、ホース一つ一つにバーコードを付与し、ホースに関する様々な情報を管理することができるパーカーが提供するサービスです。このサービスはお客様の保守、修理、点検(MRO)を大幅に強化しダウン...

鉄道車両設計で知っておくべき欧州鉄道規格EN45545とは

欧州鉄道関連規格EN 45545(難燃性規格)は2013年に導入され、2016年までの移行期間があり、以前の規格よりも要件のレベルを上げています。 この規格は、車両の要求仕様があった場合、高速列車、地方列車、都市トラム、産業用鉄道輸送およびトラック保守車両を含む、すべての鉄道車両に適応します。 車両用ホース選定チャート   1. EN 45545の目的は何ですか?...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント 空気圧ロッドレスシリンダの基礎


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha