Parker 日本

EO-2が鉄道業界で最も信頼できる部品である6つの理由/配管継手

EO2: A system for every situation

第6回鉄道技術展 2019年11月27日(水)~29日(金)出展/パーカー・ハネフィン、TAIYO詳細はこちらへ

鉄道車両の設計者にとって、鉄道車両が長期的に円滑に機能するためには、各コンポーネントの信頼性が重要です。

EO-2部品は鉄道業界において、様々な用途への高い信頼性を持っています。ソフトシーリング部品は、長年の連続使用後も再締付けする必要がなく、シールは長期的なコスト削減のためにデザインされています。

さらに、部品がシンプル且つ精密・安全に設計されており施工作業で大きな利点があります。加えていくつかの利点があります。

EO-2の利点 

1.エルメトデザイン

この部品の主な利点はデザインの精密さにあります。EO-2は有名なコンセプトであるエルメトカッティングリングシステムに基づいて開発され、大容量のエラストマーシールを特徴としています。外部から見えないシールは、過酷な使用条件においても、持続的な機能と漏れ止めを保証します。

EO-2: A system for every situation E0-2 Cutting High Pressure Connectors Europe

EO-2エラストマーシールの外形は、チューブおよび部品の許容範囲外であっても時には安全にシールする大きな断面を示しています。そのため、シーリング効果はシステムの圧力により裏付けられています。EO-2部品は高圧の環境下に適しています。シールの高い押圧により、EO-2は強力なガス漏れ防止機能を備えています。これにより、真空状態における空気浸透が防止されます。

EO-2シリーズが、他の部品に比べギャップやデッドボリュームのない最適な設置スペースのため利点があるのは、スパイラル押出しまたは「ポンピング」による摩耗などのユーザーの典型的なシーリング損傷が防止されたためです。

2.デッドストップまでの組立」という利点

締め付け不足または締め過ぎは施工作業で常に繰り返される問題です。部品の組立前に、EO-2のシーリングと止めリングの端面の間にギャップがあるため、この問題が解決されました。このギャップは、止めリングが管内の最終切断深さに達するとすぐに閉じます。このデッドストップによる組立完了は非常に明確に示されています。手動組立でも同様に良好な組立結果が得られます。従って、ユーザーは、完成した組立を素早い目視検査によって確認できます。

EO-2: A system for every situation E0-2 Cutting High Pressure Connectors Europe

3.明確な知覚可能なアセンブリー

リングとの間にあるギャップがなくなると、EO-2継手を組立検査と取り付けに用いることができます。機能的なナットがスパナの締め付けに用いられる場合、1/6〜1/4の回転で締め付けることで十分です。この明確なストップ点は、ユーザの安全感を増し、危険な締め不足を効果的に防止します。また、取り付け後落ちる可能性を防止します。

4.基準を満たすこと

EO-2部品はDIN 2353及び ISO 8434の基準を満たします。φ6~42 mmのチューブサイズで利用可能です。最高使用温度は+ 200℃まで問題なく使用できます。 逆に、低温の場合も何の問題もありません。EO-2部品は、用途に応じて鉄鋼とステンレス鋼で利用可能です。

すべてのEO-2部品は、EN45545-2及びEN61363に認証されており、IRIS認証も取得しています。技術者にとってEO-2は現在の認証基準を満たす適用可能な部品です。よって、デザインを大幅に簡略化しています。 

5.広い用途と簡単な組立 

広い適用範囲は様々な設計可能があることを意味します。EO-2は、油圧及び空気圧の用途をカバーします。ユーザーのコストと組立作業を大幅に削減しています。また、この部品シリーズは、スペースが制限された状況にも適しています。

EO-2は容易に組み立てられます。標準のスムーズにコーティングされた止めナットのネジ山は、25S/28LサイズではEO-LUBでさらに潤滑されます。これにより、EO-2部品のトルクは約25%低減され、危険な締め付け不足の防止に役立ちます。                   

6.EO-2ファンクションナットで調達及び倉庫保管の費用を節約

EO-2ファンクションナット内にシーリングと止めリングが組み立てられているため、これらの3つのパーツが失われずに1つのパッケージを形成します。このため、シールやカッティングリングなどの個々のパーツは、忘れたり、混ざったり、間違った方法で取り付けてはなりません。これらの間違いは、乗客と鉄道人員の両方の安全に影響を及ぼすため、絶対に回避しけなければなりません。

組立中に個々のパーツを集める必要はありません。ユーザーは組立時間を短縮し、倉庫保管コストを削減することができ、又システムのセキュリティを向上させることもできます。

全体的に見ると、EO-2シリーズは、安全で信頼性の高い製品です。EO-2は世界中で入手可能であり、交換の場合には、必要なコンポーネントの調達を世界中で容易に入手可能です。また、EO-2は「アメリカ製品購入法(Buy America Act)」を満たします。

EO-2は高圧油圧配管において、油漏れを防ぐ最適の鋼管継手であり、様々なアプリケーションに採用されています。日本国内ではパーカーの油圧配管継手製品の中で最も需要が高く、標準品についてはパーカーストア各店舗にありますのでご用命ください。

 

EO-2 DIN高圧油圧配管継手:おすコネクタ

ONE JAPAN PARKER 日本語カタログ:EO-2

 

関連ブログ

第6回鉄道技術展 2019年11月27日(水)~29日(金)出展/パーカー・ハネフィン、TAIYO

油圧ホースが油漏れする理由TOP8

油圧ホース交換のヒントSTAMP

 

 

カテゴリ
著者による最近の投稿

火無し継手「ズームロック」の空調工事における火作業・作業時間 問題解決事例

パーカー・ハネフィンは今まで施工における様々な問題を解決してきました。ズームロックもそのひとつです。今回は実際に導入された企業様がどのような問題解決に使用されたかについてお話しします。  ...

ホースの個体識別により補修管理コストを削減します パーカートラッキングシステム

ホースはいつ交換したらいいのか知りたい。現物と同じものが欲しい。そのようなニーズに応える、パーカーのホースのID管理システムを紹介いたします。 パーカートラッキングシステム(PTS)とは パーカートラッキングシステムは、ホース一つ一つにバーコードを付与し、ホースに関する様々な情報を管理することができるパーカーが提供するサービスです。このサービスはお客様の保守、修理、点検(MRO)を大幅に強化しダウン...

鉄道車両設計で知っておくべき欧州鉄道規格EN45545とは

欧州鉄道関連規格EN 45545(難燃性規格)は2013年に導入され、2016年までの移行期間があり、以前の規格よりも要件のレベルを上げています。 この規格は、車両の要求仕様があった場合、高速列車、地方列車、都市トラム、産業用鉄道輸送およびトラック保守車両を含む、すべての鉄道車両に適応します。 車両用ホース選定チャート   1. EN 45545の目的は何ですか?...
コメント

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント EO-2が鉄道業界で最も信頼できる部品である6つの理由/配管継手


スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha