モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

HVACフィルタとCOVID-19についてのよくある質問

Frequently Asked Questions About HVAC Filtration and COVID-19 - HVAC System - Parker HVAC FiltrationCOVID-19の感染率が高いことを受けて、感染者が会話したり呼吸するときにはエアロゾルを放出する可能性があるため、外出するときには非サージカルマスクを着用することをCDC(米国疾病対策センター)は推奨しています。 これらの感染性ウイルス粒子は空中に浮遊したり漂ったりする可能性があります。これにより、空調システムを介して空気感染する可能性があることを懸念しています。そのため、ヘルスケアから製造までの多くの業界で、施設の管理者は、建物が感染の脅威を軽減するように備えられているかどうかを調べる必要性があります。

COVID-19および他の空気感染に関連するHVACフィルタについてお客様がよりよく理解し易いように、フィルトレーションの専門家が、よくある質問のリストをまとめました。

 

コロナウイルスやその他の病気はHVACシステムを通じて感染が広がるのでしょうか?

CDCによると、COVID-19の拡散は、主に約6フィートの至近距離で人から人への呼吸飛沫の移動によって発生します。ウイルスは、伝染性の人が咳をしたり、くしゃみをしたり、触れたりする可能性のある物体や表面にも伝染します。 ウイルスはまた、ほこりやほこりの粒子が空気中を移動するときにも移動します。したがって、HVACシステムを介した空気感染の可能性はあります。

 

HVACフィルタはCOVID-19から人々を保護できますか?

HVACフィルタは感染の脅威を軽減できますが、排除することはできません。コロナウイルスおよびコロナウイルスが移動する粒子はサイズが非常に小さく、サブミクロン(サイズが1.0ミクロン未満)より大きくなることがあります。現在市場に出ている高効率フィルタは、空気中に残っている可能性のある粒子サイズを捕捉することができます。適切なフィルタを選択することで、室内空気の質を改善しながらリスクを軽減できます。

 

コロナウイルス(COVID-19)の広がりを抑えるには、どのタイプのエアフィルターをお勧めしますか?

空気感染の脅威に対抗するためにフィルターを選択するときは、効果的なシステム操作に対するフィルターのレベルを検討する必要があります。HEPAおよびULPAフィルタは最高の効果率を提供しますが、多くのHVACシステムは広範囲にわたる改造なしではそれらを使用できません。ほとんどのHVACシステムでは、最小効率レポート値(MERV)の評価は14〜16にすることをお勧めします。Sub-HEPA、HEPAおよびULPAフィルタは、必要に応じて、それらを効果的に使用できるシステムに使用できます。システムが高効率フィルターに対応できない場合、MERV 13フィルターは効率を大幅に向上させ、HVACおよび住宅用ユニットの大部分に簡単に設置できます。パーカーのフィルター製品ラインには、全体的な包括的な戦略の一部として使用できるものがいくつかあります。どのフィルタがアプリケーションに最適かを判断するサポートをいたします。

 

コロナウイルスから従業員と居住者を安全に保つために、商業ビルのどこにエアフィルターを設置するかについて、いくつか教えてもらえますか?

私たちの最高の推奨事項は、米国冷暖房・空調技術者協会(ASHRAE)のWebサイトにアクセスすることです。ASHRAEは、建設業界の専門家向けに、コロナウイルス(COVID-19)の発生に関する継続的な懸念に対処するための積極的なガイダンスを開発しました。そこでは、ASHRAEおよびその他の主要組織から、HVACシステムの運用と保守に関する最新の対応リソースにアクセスできます。

 

エアフィルターのMERV定格とは何ですか?

MERVは「minimum efficiency reporting value:最小効率レポート値」の略です。これは、ASHRAEによって開発された評価システムです。MERV値の範囲は1〜16です。MERV値が高いほど、フィルターは空中浮遊粒子を捕捉する効率が高くなります。空中感染の脅威に対抗するためのフィルターを選択する場合、13〜16のMERV定格をお勧めします。

 

住宅用のHVACフィルタはありますか?

はい、住宅用途での使用には、Puro-GreenまたはDP-Green MERV 13フィルタをお勧めします。当社のMERV 13高効率リジッドフィルターを住宅用HVACシステムで使用すると、システムを改造する必要なく、より良い室内空気品質を実現できます。

pleated filterプリーツフィルター


結論

今日の歴史的な世界的パンデミックは、建物内の健康で通気性のある空気を維持することの重要性の認識を高めました。パーカーは、当社のフィルタ製品に関する誠実で透明性のある情報を提供することに専念しており、ビルに入る前、または異なる部屋に循環する前に、病原菌を捕獲する可能性が最も高い技術をお客様が判断できるようにサポートいたします。パーカーの製品は、管理された環境で浮遊微粒子を削減できます。それらは空中浮遊ウイルスへに晒されるリスクを排除するものではありませんが、そのリスクを減らすことを助けるための包括的な計画の一部になることができます。


Frequently Asked Questions About HVAC Filtration and COVID-19 - Download the FAQ sheet - Parker HVAC Filtration Divisionさらなる情報とよくある質問のすべてについては、こちらをダウンロードください

 

パーカーの目的

1世紀以上にわたるお客様へのサービス提供の経験を経て、パーカーは、最も複雑なエンジニアリングの課題を解決するのに役立つコラボレーションを求められています。私たちはそれらのアイデアを明らかにすることを手伝います。私たちは信頼できるパートナーであり、お客様と協力して、世界をより良い方向に変える技術の進歩を実現します。

 

パーカーのライフサイエンス業界ソリューションをチェック

 

関連ブログ

HVACフィルタによる空気感染削減

人工呼吸器製造のための重要なシステムと部品

次世代人工呼吸器用の新しいミニチュア比例弁

なぜ圧縮空気フィルタエレメントの交換が必要なのか?

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント HVACフィルタとCOVID-19についてのよくある質問

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha