モーション/コントロール技術のブログ | パーカー・ハネフィン日本株式会社

HVACエアフィルタ交換時の空気感染を低減する為の安全対策

Precautions to Take When Changing Hvac Filters During the COVID-19 Pandemic - Technician removing filter - Parker HVACHVAC技術者は毎日、人々の快適な生活環境の維持のため、HVACシステムの設置とメンテナンスをしているかと思います。HVAC技術者は、カビ、バクテリア、ウイルスなどの微生物汚染物質や、軽度から重度の健康への影響を引き起こす可能性のあるアレルゲンをトラップするように設計されたエアフィルタを定期的に交換することにより、室内空気の質を改善する上でも不可欠な役割を果たします。COVID-19の流行の前でさえ、最高効率の定格タイプは微生物を除去するわけではないので、このエアフィルタには生きている病原体が含まれていると想定していました。

 

ベストプラクティスと推奨事項

現在のパンデミックによって、エアフィルタ交換についてのベストプラクティスについて認識も高まり、疑問もあがってきています。危険な空中病原菌の蔓延を防ぎながら、技術者の安全を維持するのに役立つ推奨事項がいくつかあります。エアフィルタを交換するための推奨手順は次の通りです。

  1. 安全のため電源を切る また、エアフィルタを保守する前に、少なくとも20分前にそのエリアのファンをオフにしてください。
  2. 個人用保護具(PPE)を着用する これには、フェイスマスク、ニトリル手袋、靴カバーが含まれます。
  3. 古いフィルタを取り外す 所定の位置に保持するスロットからスライドさせるだけです。
  4. フィルタの状態を確認する ちりやほこりが詰まっているように見えますか? 多くの要因がフィルタの目詰まりの速さに影響を与え、エアフィルタの寿命を縮めます。
  5. フィルタを交換する 古いエアフィルタをすぐにビニール袋に入れ、振ったり落としたりしないように注意してください。突然の動きにより、微視的な粒子が空気中に放出される可能性があります。袋をひねるか、結んで閉じて、テープで留めてシールするようにしてください。注:エアフィルタにパーマネントフレームがある場合、メディアは外側から取り除く必要があります。古いエアフィルタは屋外のゴミ箱に捨ててください。
  6. 新しいフィルタをすぐに挿入する  エアフィルタフレーム上の矢印は、空気がエアフィルタを通って流れる方向を示しています。エアフィルタは、常にリターンダクトから離れて、エアコン側に付いています。エアフィルタをハウジングに戻すときは、矢印が戻り側から離れてエアコンに向かっていることを確認してください。エアフィルタを交換した日付を書き留めます。


健康的に呼吸ができる室内空気を維持するために、標準のHVACエアフィルタは、少なくとも3か月ごとに、または空調機メーカーの推奨する最低限を守って交換する必要があります。状況によっては、エアフィルタをより頻繁に交換する必要があります。定期的なメンテナンススケジュールでエアフィルタを交換することで、HVAC機器を最高の稼働状態に保ち、故障を防ぎ、エネルギー消費を削減し、高価な修理になることを防げます。

ウイルスのような小さな粒子を捕らえる特別に作られたHVACエアフィルタがあります。パーカーは、粒子の捕集を向上させるためのフィルタのアップグレードを検討する際、最小効率レポート値(MERV)の評価13〜16にすることを提案しています。高効率エアフィルタはHVACシステムのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、エアフィルタをアップグレードするときは、専門の請負業者やシステムメーカーに確認することをお勧めします。

 

パーカーのライフサイエンス業界ソリューションをチェック

 

Safety Precautions to Take When Changing HVAC Filters for Reducing Airborne Transmission - HVAC Filter Replacement Takeaway Sheet - Parker HVACさらなる詳細・推奨事項はこちらの資料をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

関連ブログ:

HVACフィルタとCOVID-19についてのよくある質問

HVACフィルタによるCOVID-19空気感染対策・予防策

人工呼吸器の製造に重要なシステムと部品を緊急支援

パーカーの製品やサービスに関してご質問がある場合は、 お問い合わせください。

コメント HVACエアフィルタ交換時の空気感染を低減する為の安全対策

スパム対策のため、ハイパーリンクのあるコメントは投稿できませんので、ご注意ください。

コメントを残す





Captcha