파카코리아

유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

Point-of-Care Testing Requires Microfluidic Precision - Medical Care - Parker Precision Fluidics Division

POCT는 혈당, 전해질 농도, 심혈관 표지자, 콜레스테롤, 약물 수치, 소변 검사, 감염성 질병, 기관 기능, 면역 반응 등 다양한 건강 지표를 측정할 수 있는 기기입니다. 

최근 의료 업계에서 재가 요양 관리와 질병 관리 분야를 중심으로 현장 검사(Point ­of ­care testing: POCT)가 빠르게 확산되고 있습니다.

이와 같은 확산은 진료 현장에서 활용 가능한 첨단 진단 장비가 다양하게 증가하고 있는 데서 그 원인을 찾을 수 있는데 이로 인해 검사가 쉬워지고 임상 결정이 빨라지는 효과가 나타나고 있습니다. 

POCT의 수요가 늘어나는 또 다른 이유는 단순히 기능이 발전하는 데서 그치지 않고 기기 자체가 스마트하고 작아졌기 때문이기도 합니다. 즉, 가정에서도 사용이 더 편리해 졌다는 것입니다.

 

파카의 POCT 장비는 대형 체외 진단(IVD) 시스템과 동일한 검사를 실행하면서도 휴대용 또는 탁상용으로 설계되 필요한 체액 시료와 시약이 훨씬 적고 검사가 빠르며 정밀한 분석이 가능합니다.

 

  • 다양한 영역의 전문성 보유 : 기계-화학- 소프트웨어 엔지니어링 등 다양한 과학적 원리 간에 균형

POCT 제조사는 기계, 화학, 소프트웨어 엔지니어링 등 여러 가지 과학적 원리 간에 균형을 맞춰가며 POCT 기기를 만들어야 합니다. 기기를 개발하는 첫 단계는 검사의 화학적 특성(예: 분자 진단, 면역화학, 기타 에세이)을 파악하는 것입니다.

기기의 유체공학과 화학을 모두 축소하는 일은 단순히 물건을 작게 만드는 것과는 차원이 다릅니다. 부피가 줄어들면 화학반응이 다르게 나타나기도 하고, 이는 성능에 긍정적 영향을 미칠 때가 많습니다. 예를 들면 작은 부피에서는 더 적은 시료로 반응이 더 빠르게 일어납니다.

POCT 설계팀은 기기의 이용 편의와 속도를 높이기 위해 통상적으로 연구실에서 별도의 기기로 실시하는 단계를 설계 대상 기기에 다수 접목합니다. 시료 준비, 세포 용해, 핵산 정화, 증폭, 검출을 한 카트리지에 넣는 것입니다. 그러면 시간이 절약되고 시료를 다루는 번거로움이 줄어들며 오염이나 오류의 가능성도 크게 낮아집니다.

 

  • POCT flow diagram

Point-of-Care Testing Requires Microfluidic Precision -POCT Flow Diagram - Parker Precision Fluidics Division

 

  • 소형 펌프와 밸브

Point-of-Care Testing Requires Microfluidic Precision - C7 manifold - Parker Precision Fluidics Division- 화학적 축소가 완료되면 다음 단계는 작고, 안정적이며 비용 대비 효과가 좋은 카트리지를 만들어 시약을 넣고 반응을 측정하는 것입니다. 

작은 카트리지에는 펌프, 밸브 등의 구성품을 축소해 넣어야 합니다. 이들 축소형 구성품은 작지만 성능과 내구성이 좋아야 하고 설계가 정밀해야 하며 화학적으로도 불활성이어야 합니다.파카가 만든 동급 최고 수준의 8mm X 밸브 7mm C7 카트리지 밸브는 축소형이면서도 대형 밸브와 동등한 성능을 자랑하며 공간도 덜 차지합니다. 

따라서 POCT OEM 업체 더 작은 기기에 이들 구성품을 넣을 수 있습니다.     

                                                        

- POCT 설계의 마지막 단계는 카트리지 안에서 시료와 시약이 정밀한 움직임을 자동화하여 검사의 신뢰도와 정확도를 높이는 것입니다.

이를 위해서는 유체역학에 대한 깊은 이해가 필요하고, 펌프, 밸브, 매니폴드가 카트리지 속 액체의 움직임에 미치는 영향도 알고 있어야 합니다. 시료와 시약은 그 흐름을 높은 정밀도로 제어하지 않으면 안됩니다. POCT 카트리지 안에서 여러 가지 반응기를 지나기 때문입니다.

파카는 온/오프, 전환기 또는 비례 유량 제어 방식을 통해 시약의 전달을 제어하는 축소형 솔레노이드 밸브를 다양하게 공급합니다. 공압 펌프와 밸브 또는 액체 펌프와 밸브 모두 여러 가지 반응을 통과하는 유체 이동에 적합하며, 전기 압력제어장치도 정밀한 압력 제어 목적으로 이용할 수 있습니다.

 

 

 

Point-of-Care Testing Requires Microfluidic Precision - Miniaturized Pumps and Valves - Parker Precision Fluidics Division

  • 숙련된 Parker의 엔지니어링 팀

파카는 POCT 설계 엔지니어의 필요성을 정확히 인지하고 고객의 기기에 맞는 완벽한 유체공학 시스템을 설계해드립니다.

특히 파카는 펌프와 밸브를 모두 생산하기 때문에 엔지니어 모두가 POCT의 유체역학에 경험이 풍부합니다. 파카는 비용 대비 효율적이고, 고객의 필요에 맞는 커스터마이징 솔루션을 제공해 드립니다. 특히 사전 조립과 테스트를 거쳐 고객의 제품에 간단히 조립해 넣을 수 있는 유체공학 서브시스템과 구성품도 마련되어 있습니다.

 

 

 

파카 유체제어용 밸브/펌프 등 PPF 제품 보기

- 소형 유체 제어용 구성품 클릭

- 소형 솔레노이드 밸브 제품 클릭

- 파카 X밸브 클릭

- 파카 C7 소형 솔레노이드 밸브 클릭

 

 

 

파카코리아_소정인_부장

이번 블로그 기사 작성에 소정인 부장(PPF Instrumentation, 파카 코리아)이 도움을 주셨습니다. 

이메일 : jiso@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

관련 컨텐츠 : 

Advanced Liquid Valves Expand Microfluidic Possibilities

How OEMs Can Improve Life Science Instrumentation Performance

Mini Subcomponents for Medical Devices Make a Big Design Difference

Fluidic Components Take the Pain Out of Designing Capnography Monitors

Meeting the Biocompatibility Challenge in Respiratory Device Designs

카테고리
작성자별

SEMICON KOREA 전시회에서 파카하니핀의 반도체 솔루션을 만나세요 | 파카하니핀 코리아

2020년 반도체 시장은 어떻게 될까요? 최근 글로벌 매체에서는 2020년 글로벌 반도체 시장이 5G 스마트폰과 새로운 데이터 서버의 수요가 늘어나면서 다시 회복세로 돌아설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 국내외 반도체 관련 신기술과 시장의 흐름을 한 눈에 확인할 수 있는 ‘2020 세미콘 코리아 (SEMICON KOREA 2020)’ 전시회가 오는 2월...

HVACR 기술 팁: Parker A8 / SPORT 밸브를 Sporlan Electric CDS 밸브로 변환하는 방법 | 파카하니핀 코리아

오늘날 기술의 발전에 따라 점차 슈퍼마켓 등에서 사용되는 기계식 밸브를 우수한 성능을 지닌 CDS 밸브로 업그레이드하는 추세입니다. 이 때 Sporlan의 CDS 변환 키트를 설치하는 방법을 알면 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Sporlan은 A8, 또는 SPORT 압력 조절기를 Sporlan의 스테퍼 모터 밸브로 변환이 가능한 차세대...

인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때 고려해야할 4가지 주요 요소│Parker

  누출 없이 안전한 인스트루멘테이션 시스템을 설계할 때 필요한 첫 번째 단계는 해당 애플리케이션에 맞는 튜브를 선택하는 것입니다.   이 중요한 연결고리와 나머지 구성품들이 잘 호환되지 않는다면 시스템이 온전하게 작동될 수 없습니다. 이번 블로그에서는 파카 A-LOK® 및 CPITM 튜브 피팅과 함께 사용할 고품질 인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 유체 정밀 제어에 특화된 파카의 현장 진료 검사(POCT, Point-of-Care Testing)기기 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha