파카코리아

많은 유압 호스 중 파카의 GlobalCore 호스를 선택하는 이유 Top 5, 그 이유는 무엇일까요? | 파카코리아

Top 5 Reasons Customers choose Globalcore Hose - market image with construction vehicles - Parker Hannifin Hose Products Division  장비에 들어가는 호스를 잘못 선택한 적 있으신가요? 그런 적이 있으신 분들이라면, 호스를 잘못 사용하면 유지 및 보수, 안전 문제, 장비의 고장 등 추가적으로 해결해야 할 번거로운 일이 한 두가지가 아님을 경험한 적이 있으실 겁니다. 

 그래서 우리는 항상 호스를 선택할 때 신중해야 하는데요, 그렇다면 유압 호스를 선택할 때 가장 중요하게 염두해야 하는 요소는 무엇일까요?

 지난 3개월 간 파카스토어와 함께 GlobalCore 특별 캠페인을 진행하던 중, 고객들이 사용하였던 유압 어플리케이션 경험과 호스가 오염되고 고장나서 불편했었던 과거의 사례들에 대하여 공유하는 시간을 가졌습니다. 그리고 왜 파카의 Globalcore 호스가 우수한지 제품 사용 후기 및 피드백에 대해 들어볼 수 있었습니다.

 

이번 글을 통하여, 고객들이 왜 파카의 GlobalCore 호스를 선택하였는지 Top 5의 이유에 대해 알아보겠습니다.

   GlobalCore 호스를 선택한 이유 Top 5:

상세 설명

  내구성

  • 100º/125ºC 온도 조건
  • 우수한 내면고무의 내화학성

  유연성

  • ISO 18752 호스 대비 ½ 굴곡 반경

  설치의 용이성

  • 유연한 특징으로 설치에 작은 힘이 필요
  • 컴팩트 하고 가벼움

  뛰어난 성능

  • 표준, 터프커버, 슈퍼 터프커버 기술 접목으로 내마모성 향상
  • 압력과 온도 범위
  • 배관의 장점

  최상의 고객 서비스

  • 전 세계 곳곳의 파카 스토어를 통하여 쉽고 빠르게 최상의 고객 서비스를 제공

 

Dirty-Hose-Hydraulic-Failure-Top-Reasons-Customers-Choose-GlobalCore-Hose

호스의 고장 및 오염의 주된 이유

유압호스의 경우, 시장에는 너무나 많은 종류와 옵션들이 존재하고 이로 인하여 선택이 어려울 때가 많습니다. 하지만 선택 폭이 다양함에도 불구하고 호스의 고장은 빈번한데요, 호스가 고장나는 대표적인 원인 몇 가지를 정리해 보았습니다. 

  • 부정확한 사용 압력

호스 고장의 가장 큰 이유 중 하나는, 호스의 최대 작동압력이 사용 어플리케이션의 요구사항을 만족하지 못할 때 발생합니다. 모바일 장비나 오일&가스 마켓 등 호스가 험준한 환경에서 사용되는 경우, 고온 및 고압에서 지속적으로 사용되어야만 합니다. 하지만 모든 호스에는 이상적인 작동 압력이 존재하고, 만약 이 작동 압력을 지속적으로 초과하게 되면 호스의 사용 수명이 크게 단축되는 것입니다.

  • 지나치게 높거나 낮은 온도

호스를 지나치게 높거나 낮은 온도에서 사용하게 되면, 성능을 저하시키고 조립이 어려워집니다. 너무 높거나 낮은 온도 조건은 고무를 딱딱하고 부서지기 쉽게 만드는 성능 저하의 주된 원인입니다. 

  • 잘못된 호스 피팅 사용

부정확한 호스 피팅의 사용 역시 호스 고장 및 오염의 주된 원인입니다. 호스를 잘못 사용하면 누유(Leakage)가 생기고 이는 전체 장비의 성능 및 효율성을 크게 저하시킵니다. 뿐만 아니라 호스에서 피팅이 빠지기라도 하면 장비 자체가 작동되지 않는 등 큰 문제가 생길 수도 있습니다.

이처럼, 크기 · 온도 · 용도 · 재질 및 연결 사양(피팅 및 커플링) 등 호스 선택에 필요한 요소들을 세심하게 고려하여 호스를 선택하는 과정이 얼마나 중요한지 알 수 있겠습니다.

 

 

 "간단하고 복잡하지 않은 호스 선택", "다양한 압력 조건에서의 성능 최적화"

 - 두 마리 토끼 모두를 잡을 수 있습니다.

 파카는 OEM 및 MRO의 요청에 따라 호스 조립품을 보다 쉽게 제작할 수 있도록 5개의 유압호스와 2개의 호스피팅 시리즈로 구성된 GlobalCore를 설계하였습니다.

 GlobalCore는 가장 일반적으로 많이 쓰이는 사용 압력 등급에 균등한 사용압력 등급을 가지는 종합적인 호스와 호스 피팅 시스템을 제공함으로써 설계와 서비스의 복잡성을 상당부분 줄일 수 있습니다. 파카의 기본 호스 5가지만 있으면, 고객들은 작동압력을 바탕으로 하여 빠르게 최적의 호스를 선택할 수 있습니다. 그리고 호스 피팅 역시 43시리즈, 77 시리즈를 기본으로 쉽게 선택할 수 있습니다.

 파카의 테스트를 거친 디자인은 전 세계 고객에게 내구성, 편의성, 최적의 성능을 제공하고 고객, 공급자의 호스 재고를 단순화 하는데 도움을 드립니다. 

GlobalCore Pressure Table

GlobalCore는 모든 경쟁사의 호스를 대체하고 ISO 18752 표준을 만족하며 3,000 psi 부터 6,000 psi 까지 -4부터 -32까지 공급 가능한 가장 이상적인 제품 입니다.

 

GlobalCore 호스에 대한 더 자세한 정보 및 브로셔, 문의처는 홈페이지를 통해 알아보실 수 있습니다. 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성은 심기보 상무(마케팅 매니저, 파카 하니핀 커넥터 코리아)가 도움을 주셨습니다. 이메일 : KBShim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

관련 컨텐츠

Global Collaboration Delivers Unprecedented Hose Solution

Best Practices for Hose Installation and Routing Rules

How to Choose the Right Fluid Power Hose

 

카테고리
작성자별

HVACR 팁:시스템 보호용 히트펌프에 필터 드라이어를 적용하는 방법 | 파카하니핀 코리아

  시스템을 오랫동안 사용하려면 오염 물질을 최소화해야 합니다. 특히 히트펌프와 같은 대형 애플리케이션에서는 더욱 중요한 이슈인데요, 따라서 모든 히트펌프에는 최소 하나의 필터 드라이어가 있어야 합니다. 2개의 표준 드라이어가 있는 것이 바람직하지만, 배관 문제가 발생하는 경우 양방향 필터 드라이어도 충분한 보호 기능을 제공합니다. 이번 포스팅에서는...

파카코리아 [퀴즈 이벤트] - 배스킨라빈스 더블주니어 아이스크림 상품권 200명 추첨!

    파카하니핀 코리아 카카오톡 채널에서 11월 퀴즈 이벤트가 진행중입니다.    Q. 카카오톡 채널은 무엇인가요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있습니다. 파카 카카오톡 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게 업데이트 받으실 수 있어요.    ...

Condition Monitoring이 필요한 8가지 이유|파카하니핀 커넥터

  Condition Monitoring의 값을 통해 유지보수 시간 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다. 게이지 및 클립보드를 사용한 구성품의 상태 모니터링은 더 이상 비용적으로 효율적인 방법이 아닙니다. 현재는 산업 IoT를 통해 오류 발생 전에 문제를 식별 및 해결하고, 구성품 및 공정을 더욱 효율적으로 최적화할 수 있습니다.       유지 보수 비용...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 많은 유압 호스 중 파카의 GlobalCore 호스를 선택하는 이유 Top 5, 그 이유는 무엇일까요? | 파카코리아

댓글남기기





Captcha