모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아


연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아

가스 발생기는 안전이 상당히 중요한 연구실 환경에서 가스를 안전하게 사용할 수 있도록 해주는 솔루션입니다.

연구실에서는 GC(Gas Chromatography) 및 GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry) 등을 비롯한 양질의 가스를 안정적으로 일관성 있게 공급해야 하는데, 보통 수소 및 질소와 같이 위험 요소를 가지고 있는 가스의 경우 일반적으로 고압 실린더에 담겨 납품되어 왔습니다.

가압된 실린더는 상당히 위험하기 때문에 손상과 사고를 방지하려면, 취급·운송 및 보관에 각별히 주의해야 합니다.

가스 발생기는 이러한 실린더의 위험 요소를 제거하면서 안전한 작동 환경을 확실히 보장하는 다양한 기능도 제공합니다.

 

 

그렇다면, 가스 발생기의 안전 기능 및 특장점은 무엇일까요?

 

1. 적은 양의 가스를 보관함으로써 사고 발생 최소화

발생기의 첫 번째 안전 기능은 적은 양의 가스를 보관함으로써 손상이 발생할 경우 최소한의 가스만 공기 중으로 유입되도록 하는 것입니다. 가스 발생기는 사고가 발생할 경우를 대비하여 설계 시 공기 중의 가스 농도가 위험한 수준에 도달하지 않도록 하는 안전 기능이 포함됩니다.

 

Three Key Reasons Why Gas Generators Are the Safest Option in Laboratories - Gas Generator Operation - Parker Gas Separation & Filtration Division, EMEA

 

2. 저압에서 작동하여 가스가 공기중으로 유입되는 현상을 최소화

연구실에서 가스 발생기가 안전한 이유는 바로 이러한 "저압 작동"에 있습니다. 저압 작동이란 다량의 가스가 갑자기 공기 중으로 유입되는 위험한 상황이 발생할 가능성이 없다는 뜻입니다.

가스 발생기가 고객이 요구하는 압력으로 가스를 전달하도록 설계된 반면, 가스 실린더는 고압의 가스를 사용 압력으로 낮추기 위해 압력 조절기를 필요로 하기 때문에 가스 발생기가 더 안전한 것입니다.

 

 

3. 정상 작동 범위를 벗어날 경우 자동 중단

가스 발생기의 가장 중요한 안전 기능은 정상 작동 범위를 벗어날 경우 경고음이 울리거나 작동이 중단된다는 것입니다.

실린더 및 집유 탱크와는 달리, 발생기는 프로그래밍이 가능합니다.

예를 들어, 파카의 분석용 가스 발생기에는 연구실의 안전을 보장하기 위하여 무려 50가지 이상의 알람이 포함되어 있습니다. 이러한 안전 기능은 기기, 전원 공급 장치 변경 사항 및 환경적 요인에 의한 문제를 비롯하여 가능한 모든 위험을 차단합니다. 이처럼 가스 발생기는 연구실 안전에 영향을 미칠 수 있는 외부 변화에 철저하게 대응하는 능력을 갖추고 있습니다.

 

 

4. 수소를 필요시에만 생성함으로써 안전하게 공급

수소는 위험성이 큰 가스이기 때문에 연구실에서 더욱 더 주의를 기울여야합니다. 수소의 인화성 범위는 4%(LEL)~75%(UEL)로, 연료 공급원으로서는 그 범위가 아주 넓기 때문에 수소 실린더의 보관 및 운송에 위험 요소가 많습니다.

파카 수소 발생기에는 대부분의 경우 수소 생성을 중지하는 안전 기능이 내장되어 있습니다. 파카수소발생기는 수소를 탱크에 보관하지 않고 필요시에만 바로 생성하여 필요한 양의 수소만 공급하는 디자인으로 설계되었습니다. 그렇기 때문에, 빠르게 확산되는 수소를 안전하게 실험실에서 사용할 수 있습니다.

 

 

5. 다양한 발생기 제품을 공급

Three Key Reasons Why Gas Generators Are the Safest Option in Laboratories - Laboratory Automation - Parker Gas Separation & Filtration Division, EMEA

파카는 연구실에 가스를 안전하게 공급하기 위해 전 세계에서 다양한 제품을 생산하여 공급합니다.

뛰어난 순도와 안전에 초점을 맞춘 파카 수소, 질소제로 에어 발생기는 GC와 같은 분리 기술에서 정밀한 결과를 보장하는 동시에 가장 안전한 환경을 조성합니다.

백년의 역사를 가진 모션 제어 업계의 글로벌 기업 파카는, 가장 엄격한 국제 표준에 맞게 가스발생기를 제작하고 여러 테스트 또한 마쳤으며, 다양한 분야의 연구실 파트너와 협력하여 최적의 가스 전달 및 성능을 보장합니다.

 

 

가스발생기_파카코리아_필터_KFD_Filtration_Gasgenerator

 

 

간편하고, 안전하며, 비용 면에서 역시 효율적인 파카 가스 발생기에 대하여 더 자세히 알아보세요.

 

  • NITROSource PSA 질소 발생기 (5% to 5ppm 최대 산소 함유량) 클릭
  • 더 다양한 질소 발생기 제품 보러가기 클릭

 

 

 

 

 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성에 권재욱 부장(Sales Engineer, 파카코리아 필터(Filtration 세일즈 팀) 이 도움을 주셨습니다.

파카코리아_권재욱_Tailor Kwon_파카하니핀_파카코리아권재욱_Parkerhannifin_Parkerkorea_Filtration_KFD

 

 

이메일 : tailor.kwon@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

관련 컨텐츠 : 

A Safety Plan for Compressed Gases in the Laboratory

Frequently Asked Questions About Using a Hydrogen Generator

Facts You Should Know About Storing Compressed Gas Cylinders

The Hidden Costs of Gas Cylinders

Using Hydrogen as a Carrier Gas for GC

In-House Gas Generation Is Ideal for LC-MS

Is Hydrogen a Safe Gas Chromatography (GC) Carrier Gas? Part 2 of 3

카테고리

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 연구실에서 가스 발생기가 가장 안전한 옵션인 주요 이유 3가지 | 파카하니핀 코리아


댓글남기기





Captcha