모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

지속적인 원격 모니터링 솔루션 VS. 근거리 기반의 모니터링 솔루션 비교 | 파카하니핀 커넥터

Continuous Remote Monitoring vs. Route-Based Condition Monitoring Solutions - Plant floor sensor image - Parker Hannifin Quick Coupling Division - SensoNODE

사물 인터넷에 따른 무선 모니터링 솔루션에 대해 많이 들어보셨죠?

오늘은 생산 현장 및 조립 라인에 따라, 혹은 사용자의 니즈에 따라 어떠한 무선 모니터링 솔루션이 적합한지 알아보도록 하겠습니다.

아시다시피 사물인터넷(IoT ; Internet of Things) 트렌드의 영향으로 상태 점검과 상태 진단에 대한 견해가 많이 바뀌었습니다.

아날로그 게이지를 사용하여 측정결과를 확인하고 그 결과를 클립보드에 기록하는 방식은 점점 산업현장에서 찾아보기 어려워져 보입니다.

 

 

무선으로 상태를 진단하고 점검하는 솔루션이 많이 발전함에 따라 이미 다양한 산업분야에서는 상태 진단 솔루션을 활용하고 있습니다.

  • 제조업
  • 자동차 산업
  • 헬스케어
  • 운송 분야

 

솔루션의 종류에 대해 알아보기 전, 먼저 무선 모니터링 솔루션의 장점에 대해 알아보겠습니다.

 

무선 모니터링 솔루션은 어떠한 장점들이 있을까요?

  • 문제점이 확산되기 전에 인지

  • 비 가동/정지 시간을 최소화

  • 유지보수 비용을 절감

  • 사고 및 위험한 상황 방지

  • 정보에 기반을 둔 보다 나은 의사결정이 가능

  • 노동 효율성을 향상

위와 같은 장점들로 인하여 예측정비(PdM ; Predictive Maintenance)로 더욱 쉽게 다가갈 수 있게 되었습니다.

 

그렇다면 어떤 무선 솔루션이 최상의 선택일까요?

Continuous Remote Monitoring vs. Route-Based Condition Monitoring Solutions - Condition Monitoring Graphic - Parker Hannifin Quick Coupling Division - SensoNODE

많은 이들이 상태점검 및 상태진단 솔루션의 필요성에 대해 동의하는 가운데 "과연 어떤 종류의 상태진단 및 점검 솔루션이 필요한가?" 생각해봅니다.

이 질문에 대하여 오늘은

1. 지속적인 원격 모니터링

2. 근거리 기반의 모니터링

이 두가지 솔루션의 주요 차이점에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

일례로, 현장에서 단시간 측정 및 진단 솔루션이 필요할 경우는 어떤 솔루션이 필요할까요?

이 경우에는 "근거리 기반의 무선 모니터링 솔루션"이 투자대비 최상의 효과를 가져다 줍니다.

 

근거리 기반의 모니터링 솔루션 (Wireless route-based condition monitoring)

“근거리(Route)” 기반의 의미는 공장을 걸어 다니면서 각 장비를 점검하거나 또는 특정 장비에 진단을 실행하는 경우 등의 자산을 관리하는 공장 관리자/매니저의 유지보수 루틴을 말합니다.

무선 센서는 장비의 주요 관리 포인트에 설치되어 장비의 상태(온도, 압력, 습도 등)를 모니터합니다. 그 후, 무선을 통해 특정 소프트웨어나 모바일 앱을 사용하는 모바일 장비로 데이터를 전송합니다.

이러한 고정식 근거리 기반의 무선 모니터링 솔루션은 다음과 문제점을 해결해줍니다.

 

1. 시간

Continuous Remote Monitoring vs. Route-Based Condition Monitoring Solutions - Route-based Monitoring Graphic - Parker Hannifin Quick Coupling division SensoNODE

무선범위 안에 있는 기술자들은 자산에 설치된 센서로부터 정보를 검색할 수 있습니다. 전통적인 모니터링 솔루션에 필요한 와이어 또는 케이블이 없이도 기술자들은 측정 상태를 확인하고 동시에 기록하고 다음 장비로 이동할 수 있으며, 이를 통해 유지보수의 “근거리(route)”시간을 단축시키고, 장비 효율을 향상시킵니다.

측정 빈도가 잦을 수록 더욱 신뢰성 있는 자료를 모을 수 있는데, 특히 인지되지 않거나 장비성능을 완전히 감소될 정도의 갑작스러운 충격이나 상태변화를 확인할 수 있는 가능성이 높아집니다.

2. 정확도

스마트 폰과 같은 하나의 모바일 장비로 기술자들은 쉽고 빠르게 디지털 정보를 모니터하고 간단한 클릭으로 측정결과를 기록할 수 있습니다. 이제 그리스, 먼지, 얼룩으로 아날로그 게이지를 읽을 때 어려움을 격지 않아도 되고, 작업자가 손으로 기록할 필요가 없습니다.

3. 기록 보관

컴퓨터로 내보내고 업로드가 가능한 디지털 기록을 이용해 측정기록을 관리하면 더 이상 제목을 잃어버리거나, 잘못 작성되거나, 찢어지거나, 손상될 걱정이 없습니다. 트랜드를 확인하기 위해 하드 카피를 분석하는 것 보다 디지털 파일을 분석하는 것이 훨씬 수월합니다.

4. 가동 시간의 향상

무선 모니터링 솔루션의 가장 큰 장점은 측정을 위해 장비를 세우지 않아도 된다는 것 입니다. 진단을 하는 동안 생산을 멈추지 않고도 계속 조사할 수 있습니다.

 

이러한 장점은 작업자에게 다음과 같은 효과를 줍니다.

  • 각각의 기기로부터 정확한 측정결과를 쉽게 확인할 수 있습니다.
  • 무선으로 장비를 진단하여 비가동 시간을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 현장에서 자산/장비를 쉽게 모니터할 수 있습니다.
  • 기록된 측정결과를 추출할 수 있습니다.
  • 잠재적인 안전위해 요소를 피할 수 있습니다.

 

따라서, 근거리 기반의 모니터링은 기존의 게이지 측정방식보다 더 정확하면서 즉각적이고, 일시적인 진단을 필요로 하는 기업체에 완벽한 솔루션 입니다.

 

 

지속적인 원격 모니터링 솔루션 (Continuous monitoring for remote measurements)

Continuous Remote Monitoring vs. Route-Based Condition Monitoring Solutions - Continuous Remote Monitoring Graphic - Parker Hannifin Quick Coupling division SensoNODE

 

 

: 원격측정을 위한 지속적인 모니터링

지속적인 원격 모니터링은 사용자에게 지속적인 정보 제공을 통해 자산에 대한 다양한 관점을 제공하고 결코 놓치지 않는 솔루션입니다.  

측정 기술자가 센서의 범위안에 있어야 하는 근거리 기반의 무선 모니터링과 다르게, 사용자들은 어디에 위치해 있더라도 인터넷 신호를 이용한 지속적인 원격 모니터링 시스템을 통해 모니터링할 수 있습니다.

 

 

 

개념적으로 유사하지만, 지속적인 원격 모니터링 솔루션은 근거리 기반의 모니터링 솔루션과 다음과 같은 차이점이 있습니다.

1. 장시간 모니터링

근거리 기반의 모니터링은 사용자의 적극적인 사용에 의해 시작되고 종료됩니다.

반면, 지속적인 원격 모니터링 솔루션은 장기간 모니터링 되도록 설계되었고, 사용자들이 즉시 접속하여 장비의 상태를 확인할 수 있습니다.

지속적인 원격 모니터링 솔루션은 언제나 장비와 시스템의 성능을 저하시키거나 영향을 미칠 수 있는 요소들을 지켜보고 있습니다.  이는 하루 중 언제라도 사용자는 중요한 정보에 생산에 방해를 주지 않고 접속하여 확인할 수 있음을 의미합니다.

 

2. 보다 전체적인 그림을 제공

근거리 기반의 모니터링은 사용자가 개별 자산에 측정과 진단을 실행하는데 효과적이고, 지속적인 모니터링은 어떻게 장비가 운영되는지 등의 보다 큰 그림을 사용자에게 제공합니다.

따라서, 사용자들은 모든 장소의 장비로부터 트랜드 자료와 장비의 성능을 최적화할 수 있고 생산을 원활하게 할 수 있는 분석 자료를 얻을 수 있습니다.
 

3. 클라우드 기반으로 원격 모니터링 가능

사용자들은 인터넷 접속을 통해 모니터할 수 있고 다양한 장소의 다양한 자산으로부터 동시에 데이터를 수집할 수 있습니다.  클라우드 기반의 원격 모니터링은 데스크탑을 통해 접속이 가능해졌고, 공장 관리자들은 사무실이 현장에 있든지 멀리 떨어져 있든지간에 상관없이 모든 자산의 트랜드를 자신의 사무실에서 분석할 수 있습니다.

 

지속적인 모니터링은 다음과 같은 효과를 제공합니다 : 

  • 언제나 어디서나 데이터에 접근할 수 있습니다.
  • 잠재적 문제에 대한 알람/경고를 받을 수 있습니다.
  • 합리적인 방법으로 데이터를 시각화 할 수 있습니다.
  • 고객 맞춤형 알람, 트랜드 차트 및 게시판을 만들 수 있습니다.
  • 측정 편차를 쉽게 확인할 수 있습니다.
  • 트랜드 데이터를 통해 지속적인 향상의 노력을 지원합니다.
  • 데이터 추출을 통해 분석을 용이하게 합니다.

지속적인 원격 모니터링은 다양한 장비가 설치된 대규모 생산현장이나 생산·조립 라인에 완벽한 솔루션입니다.

 

근거리 기반의 무선 상태 모니터링과 지속적인 원격 모니터링 솔루션 둘 중 어떠한 솔루션을 써야할지 고민중이신가요? 파카의 전문가가 도와드리겠습니다.

파카의 상태진단 솔루션 더 자세히 보기 클릭

 

 

이번 블로그 기사 작성은 유성화 과장(IoT Product Specialist, 파카 하니핀 커넥터 아시아)이 도움을 주셨습니다. 

파카하니핀 커넥터 아시아 IoT Product Specialist 유성화

 

이메일 : sunghwa.yoo@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

 

관련 컨텐츠 더보기 :

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

How to Easily Connect Users to the Digital Plant

Reduce Diagnostic Risks with Heavy Machinery

IIoT Drives New Opportunities in Condition Monitoring

Turn any Wired Sensor into a Wireless Device with a 4-20mA Transmitter

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 지속적인 원격 모니터링 솔루션 VS. 근거리 기반의 모니터링 솔루션 비교 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha