파카코리아

유압호스 피팅을 선택할 때 고려해야 할 5가지 중요한 사항들 | 파카코리아

The 5 Factors to Consider for Hydraulic Fittings - Parker Hose Products Division - Hydraulic Fittings

 OEM 및 피팅 제조에 관련된 일을 하시는 분들이라면 피팅 연결 방식에 대하여 고민해보신 적이 있으실 겁니다. 오늘 포스팅에서는 그 연결 방식이 특히 유압 피팅 연결 방식일 경우, 어플리케이션에 대해 고려해야 하는 사항이 무엇인지 공유하고자 합니다.

 "유압 피팅 및 호스 피팅 연결 방식의 종류"와 "피팅 선정 시 유의점"은 어떤 것이 있는지 살펴보고, 유압 피팅 연결 시 고려해야 할 것이 무엇인지 알아보겠습니다. 

 

 

 

유압 피팅 연결 방식 별 사양 :

  • JIC 37⁰ 확관 타입 : JIC(Joint Industrial Conference) 피팅은 가장 일반적인 유압 연결 사양입니다. JIC 사양은 평행나사(parallel threads)와 37⁰ 콘(cone) 형상으로 구성되고 확관 처리된 튜브 또는 호스 피팅과 연결 됩니다.
  • O-링 페이스 씰(Face Seals) 타입 : O-링 페이스 씰 피팅은 평평한 씰링 표면에 씰(O-링)이 내장된 구조로, 플랜지 튜빙 또는 호스 피팅과 연결 됩니다. 평평한 씰링 표면은 과토르크(over torqueing)의 위험성을 줄일 수 있고 고정된 씰은 누유의 위험성을 줄일 수 있습니다.
  • O-링 보스(Boss) 타입 : SAE 스트레이트 나사 O-Ring Boss(ORB)타입과 스트레이트 나사 37⁰ JIC 확관 타입은 동일한 나사입니다. 차이점은 바로 각 나사의 씰링 조건이 다릅니다. JIC 씰링 방식은 확관 부분에 메탈터치(metal-to-metal)인 반면, ORB 씰링방식은 O-ring에 의해 이루어 지고 누유 방지에 더욱 적합합니다.
  • 인치 압착식(inch compression) 타입 : 인치 압착식 피팅 연결 방식은 바이트(bite) 타입 피팅으로 주로 유압라인에 사용되지만 호스연결에 있어 상대적으로 제한적입니다. 다만, 이 연결 방식은 주로 현장에서 별도의 툴 없이 조립을 할 수 있는 것이 장점입니다. 
  • NPT 파이프 나사 : NPT 파이프 나사는 기존의 테이퍼(taper) 나사 피팅으로 100여년간 사용되어 왔습니다. 주로 저압의 흑관, 브라스(황동), 고압의 스틸배관 그리고 스테인리스 스틸 배관에 사용됩니다. 이 연결방식은 공압 및 공정 시스템 그리고 유압 시스템에 사용됩니다.
  • DIN 메트릭 24⁰ 바이트(bite) 타입 : 이 사양은 유럽에서 가장 보편적인 연결 방식 입니다. 따라서 이 사양은 다양한 호스연결 방식이 존재하고 메트릭 사이즈 튜빙과도 연결 가능 합니다. 또한 새로운 버전은 씰링 표면에 오링(elastomeric seal)을 추가해 더욱 안전한 씰링을 제공합니다.
  • 4 볼트 플랜지 : 4 볼트 플랜지 연결사양은 SAE J518 과 ISO 6162-1 그리고 -2 표준을 만족하고 이미 검증된 누유 방지 연결 방식입니다. 특히 큰 사이즈 배관이나, 고압 그리고 조립공간이 좁은 곳에 적합합니다.

The 5 Most Important Factors for Hydraulic Fitting Selection - Parker Hose Products Division - Fitting Connections

 

 

 

호스피팅 조립 방식(크림프 vs 현장조립)의 대표적인 차이점 :

  • 크림프 방식 피팅 : 크림프 방식 피팅은 별도의 크림핑 장비가 필요 합니다. 만약 작업장에 이러한 장비가 없다면, 가까운 유압호스 대리점을 방문하거나 호스를 조립할 수 있는 공급자를 찾아가야 합니다.
  • 현장조립 방식 피팅 : 현장조립 방식 피팅(또는 reusable)의 장점은 호스 조립을 위한 별도의 장비가 필요하지 않다는 것 입니다. 호스와 적절한 피팅만 있으면 어디서든 조립을 할 수 있습니다. 대부분(거의 모든)의 경우에 현장조립식 피팅은 소켓과 니플(2부분)로 구성 됩니다.

 

5 Most Important Factors to Consider for Hydraulic Fittings - Parker Hose Products Division - Fitting Attachment Styles

 

 

 

유압호스 피 선정시 고려할 점 5 가지 :

  1. 제품이 다양한 기능을 제공하는가? JIC 피팅의 경우, 앞서 언급한 피팅들 중 가장 다양한 기능을 제공합니다. 또한 JIC 피팅은 다양한 해외 규격 및 미국 사양의 포트와 연결 가능하고, 점프사이즈를 사용하여 다양한 이경 피팅을 연결 할 수 있습니다. JIC의 주요 장점은 스트레이트, 앨보, 롱드롭 앨보 및 숫나사/암나사 등 다양한 제품에 대한 재고를 일반적으로 보유하고 있습니다.
  2. 바로 이용이 가능한가? JIC 그리고 NPT 파이프 나사 피팅은 수 십년간 산업의 표준으로 사용되어 왔고 수량이나 제품의 다양성에 큰 관계없이 즉시 이용할 수 있습니다. 점점 더 많은 OEM들이 ORFS피팅과 DIN 메트릭 피팅으로 전환 하면서 유압호스 업체들은 이러한 신규사양을 식별할 수 있어야 합니다. 파카 스토어 연락처
  3. 압력 등급은 어떻게 되는가? 많은 OEM들은 압력사양이 높아지면서 ORFS 피팅과 DIN 메트릭 피팅을 선택합니다. JIC 피팅은 이러한 고압에 적합하지 않고 특히 진동이 강한 어플리케이션에 적합하지 않습니다. 비슷한 이유로 NPT 피팅 역시 고압의 사양에 추천되지 않습니다.
  4. 어떤 어플리케이션을 사용하는가? 피팅이 사용될 어플리케이션은 올바른 피팅을 선정하기 위해 중요한 요소 입니다. 호스를 선정하기 위해 확인하는 S.T.A.M.P와 동일하게 피팅 선정시에도 사이즈, 온도, 어플리케이션, 유체 그리고 압력 조건은 반드시 확인해야 합니다. S.T.A.M.P 프로세스는 Parker의 모바일 어플리케이션 Hose Finder에서 확인 가능합니다. 
  5. 신뢰할 수 있는 제품인가? NPT 파이프 나사 피팅은 누유가 발생했을 때 간단히 조이는 것으로 수정을 할 수 있어 많은 고객사들이 찾는 피팅입니다. 그러나 이러한 점 때문에 피팅에 크랙/균열이 자주 발생하게 됩니다. JIC 피팅은 수년간 산업의 표준이었으나, 여전히 과조립으로 인한 확관 부분의 크랙/균열에 취약하기 때문입니다. ORFS 피팅 및 DIN 메트릭 피팅은 씰링 표면이 맞닿아 접촉하는 방식으로 과조립으로 인한 위험을 줄일 뿐만 아니라 오링(elastomeric seal)을 사용하여 더 큰 안정성을 제공합니다.

 

유압 피팅 연결 시 가장 중요한 것은 "작업자가 어떻게 피팅을 연결하고 설치하는가" 입니다. 일반적으로 호스를 연결할 때에는 연결 부위를 최소화 하는 것이 가장 좋으며, 각각의 피팅 스타일마다 따라야하는 조립 절차를 엄격하게 준수한다면 보다 안전한 사용을 할 수 있을 것입니다.

 

 

Division Marketing Manager, FCG, Parker Korea

 

이번 블로그 기사 작성은 심기보 상무(마케팅 매니저, 파카하니핀 커넥터 코리아)가 도움을 주셨습니다. 이메일 : KBShim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠

Step-by-Step Hydraulic Hose Assembly
Measure and Specify Hydraulic Hose Length With Ease
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
How to Choose the Right Fluid Power Hose
Going to Extremes: A Closer Look at Hydraulic Hoses

카테고리
작성자별

SEMICON KOREA 전시회에서 파카하니핀의 반도체 솔루션을 만나세요 | 파카하니핀 코리아

2020년 반도체 시장은 어떻게 될까요? 최근 글로벌 매체에서는 2020년 글로벌 반도체 시장이 5G 스마트폰과 새로운 데이터 서버의 수요가 늘어나면서 다시 회복세로 돌아설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 국내외 반도체 관련 신기술과 시장의 흐름을 한 눈에 확인할 수 있는 ‘2020 세미콘 코리아 (SEMICON KOREA 2020)’ 전시회가 오는 2월...

HVACR 기술 팁: Parker A8 / SPORT 밸브를 Sporlan Electric CDS 밸브로 변환하는 방법 | 파카하니핀 코리아

오늘날 기술의 발전에 따라 점차 슈퍼마켓 등에서 사용되는 기계식 밸브를 우수한 성능을 지닌 CDS 밸브로 업그레이드하는 추세입니다. 이 때 Sporlan의 CDS 변환 키트를 설치하는 방법을 알면 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Sporlan은 A8, 또는 SPORT 압력 조절기를 Sporlan의 스테퍼 모터 밸브로 변환이 가능한 차세대...

인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때 고려해야할 4가지 주요 요소│Parker

  누출 없이 안전한 인스트루멘테이션 시스템을 설계할 때 필요한 첫 번째 단계는 해당 애플리케이션에 맞는 튜브를 선택하는 것입니다.   이 중요한 연결고리와 나머지 구성품들이 잘 호환되지 않는다면 시스템이 온전하게 작동될 수 없습니다. 이번 블로그에서는 파카 A-LOK® 및 CPITM 튜브 피팅과 함께 사용할 고품질 인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 유압호스 피팅을 선택할 때 고려해야 할 5가지 중요한 사항들 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha