모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터

 

Hydraulic Hose Facts - Parker Hose Products Division - Hoses and Hose Fittings유압 호스는 보기에는 간단해 보이지만 실제로는 굉장히 복잡한 제품입니다.

고품질 유압 호스를 제조하기 위해서는 내부적으로 디자인, 제조 및 테스트 등의 여러 요소들을 고려해야 합니다.

파카는 유압 호스에 관한 다양한 지식으로 고품질 유압 솔루션을 고객분들께 제공하여 드리고 있습니다.


 

간단한 유압 호스 지식

  • 유압 호스 및 호스 조립품은 여러 재료로 구성되는 경우가 많지만 어떠한 주재료를 사용하는지가 가장 중요합니다.

  • 고무가 유압 호스에 가장 보편적으로 사용되며, 용도에 따라 다양한 재질이 사용됩니다. 

  1. 탄성 중합체(Elastomeric) 또는 고무 유압 호스는 저압에서 고압까지 다양한 제품군이 있으며, 특히 우수한 유연성이 필요할 때 사용됩니다.
  2. 불소 중합체(Fluoropolymer) 호스는 우수한 내화학성, 내식성을 가지며 높은 온도에서도 사용 가능합니다.
  3. 열가소성(Thermoplastic) 유압 호스는 최소 굴곡 반경과 우수한 비틀림 저항을 가집니다.
  4. 금속 호스는 고온의 유체를 이송하며 고압의 환경에 사용 가능합니다. 금속 호스는 딱딱하거나 유연한 호스 이렇게 두 가지 타입이 있습니다.

 

  • 유압 호스는 일반적으로 유체를 운반하는 "내부 튜브", "보강 레이어" 및 "외부 보호 레이어" 등의 세 부분으로 구성됩니다.

  1. "내부 튜브"는 필수적으로 유연성이 있어야 하며, 운반할 유체의 타입과 호환되어야 합니다.
  2. "보강층"은 편조(braid) 와이어 또는 나선형(spiral) 와이어로 된 하나 이상의 외장 덮개층으로 구성됩니다. 와이어 브레이드(편조)는 십자형 패턴을 가지고 있어 더 유연한 특성을 가집니다. 서로 교차하는 브레이드(편조) 와이어 형태와 다르게 스파이럴은 와이어가 호스 주위를 나선 방향으로 감싸면서 평행을 유지합니다.
  3. "외면층"은 호스가 설치 되는 환경에 따라 날씨, 오일 또는 마모에 대한 내구성을 가집니다. 이 레이어는 가장 일반적으로 외면 커버라고 합니다.

                      <와이어 브레이딩>                                                                 <와이어 스파이럴>

유압호스의기초_유압호스_파카호스_파카코리아_파카커넥터_와이어브레이딩   유압호스의기초_유압호스_파카호스_파카코리아_파카커넥터_와이어스파이럴

 

 

  • 호스 VS 튜브:

: 튜브는 일반적으로 열원 가까이에 연결될 때 더 좋으며, 호스는 진동이 심한 곳이나 움직이는 부분에 부착 될 때 사용 됩니다. 호스는 튜브 보다 더 유연하고 긴 길이로 사용할 수 있으며 신속하게 가공 가능하며 부식에 강하며 열전도성이 낮습니다.

 

  • 유압 호스는 얼마나 오래 사용 가능 할까요?

수 많은 변수 들로 인해 호스 조립품의 서비스 수명을 정확하게 예측하는 것을 어렵습니다. 그러나 필수적으로 고려해야 할 사항으로는 크기, 온도, 사용처 및 유체 그리고 압력이 있습니다.

파카는 고객이 호스 검색과 선정을 쉽게 할 수 있도록 다섯 가지 요소를 기반으로 STAMP 프로세스를 만들었습니다

  • STAMP 프로세스 더 자세히 보러가기 클릭

 

  • 유압 호스 사이즈 또는 내경 사이즈는 “대쉬 사이즈(Dash Size)로 표현 합니다.

Hydraulic Hose 101  - Hose Products Division - DASH Chart

  • 스파이럴 (나선형) 호스는 브레이드 (편조) 호스보다 튼튼하고 고압에 견딜 수 있습니다.

Hydraulic Hose 101 - Parker Hose Products Division - Spiral vs Braided Hose

 

  • 먼지와 파편 조각들은 유압 시스템에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.

오일 오염은 시스템 내의 작동 온도를 상승시키고 부품 손상을 야기합니다. 그래서 정기적으로 오일과 필터를 교체하여 시스템 수명을 연장시켜야 합니다.

 

Hydraulic Hose 101 - Parker Hose Products Division - Types of Hose Fittings

  • 호스 조립품은 호스와 피팅으로 구성됩니다.

호스와 피팅은 각각의 작동 압력을 고려해야 합니다. 호스피팅의 최대 작동 압력 중 낮은 값을 조립품의 최대 압력 값으로 합니다.  

 

 

 

아래 Parker Hose Finder 페이지를 통하여 적합한 호스를 찾아보십시오.

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 :

Step-by-Step Hydraulic Hose Assembly
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
How to Choose the Right Fluid Power Hose
Going to Extremes: A Closer Look at Hydraulic Hoses

 
 

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

포스팅에 대한 의견 - 유압 호스의 기초 | 파카하니핀 커넥터


댓글남기기





Captcha