파카코리아

유압 호스 손상 사례 8가지 | 파카코리아

Why Hoses Fail - Tube Erosion - Parker Hannifin, Hose Products Division 

 유압 호스가 손상 되는 이유에는 여러가지가 있습니다.

 그러나 가장 일반적으로 발생하는 손상 사례의 경우, 적절한 예방 조치만으로도 피할 수 있습니다.

 파카코리아 호스 생산 사업부는 호스 유지 보수 및 고장과 관련하여 고객과 긴밀히 협력하고 있으며 호스를 보호 하는 방법, 기계 작동 유지 및 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 단축하는 방법을 알고 있습니다.

 

 

 아래에서 호스가 손상되는 가장 일반적인 8가지 이유와 그에 대한 보호 방법에 대해 알아 보겠습니다.

 

1. 튜브 부식

유압 호스 튜브 부식은 외부 누유의 원인이 됩니다. 튜브 부식은 주로 빠른 속도의 농축된 유체 흐름 또는 유체 내부의 작은 입자에 의해 발생됩니다. 

위 사진 속의 빨간색 화살표가 부식이 시작되는 지점을 보여주고 있습니다. 튜브 부식을 피하기 위해, 파카 호스 제작 사업부의 유량 모노그램을 사용하여 권장 최대 유속 기준으로 적절한 호스 사이즈를 선정 할 수 있습니다. 또한, 호스 조립품이 유량에 비해 너무 조여져 구부러졌는지, 유체가 부식성을 가지고 있어 호스 내부 튜브를 부식 시키지는 않는지를 확인 해야 합니다. 호스 조립 과정에서 각 호스 엔지니어링 사양에 맞는 굴곡반경(곡률반경)을 따르는 것이 중요합니다.

 

2. 유체의 호환성

Why Hoses Fail - Fluid Compatibility - Parker Hannifin, Hose Products Division  시스템 오염과 외부 누유는 유체의 호환성 문제와 직접적으로 연관이 있습니다. 호환되지 않는 유체는 호스 내부 튜브를 부풀게 하고, 갈라지게 하여 호스 상태를 악화 시킵니다.  일부 경우에는 내부 튜브가 부분적으로 떨어져 나가 씻겨져 나올 수도 있습니다.  

따라서, 주문한 호스는 이송 시킬 유체와 항상 호환성을 가져야 합니다. 유체는 내부 튜브뿐만 아니라, 호스 외면 고무, 피팅, 오링까지도 호환성이 있는지 확인 해야 합니다. 파카의 내화학성 표를 참고 하시면 여러분이 사용하는 유체가 어떠한 유압 호스와 호환 가능한지 확인 할 수 있습니다.  

 

 

3. 노화/건조한 공기

Why Hoses Fail - Aged Air - Parker Hannifin, Hose Products Division

 호스 내부 튜브는 노화 혹은 건조한 공기에 의해서 수많은 미세 균열이 발생 할 수 있습니다. 이러한 손상 사례는 호스가 유연하게 유지 되기 때문에 때때로 발견하기가 어렵지만, 외부 누유 흔적을 통해 알 수 있습니다. 일반적으로 피팅의 아래 호스 부분에는 균열의 흔적이 없습니다. 

 노화 혹은 건조한 공기로 인한 문제를 피하기 위해서는, 극도로 건조한 환경에 사용하기 알맞은 호스 인지를 먼저 확인 해야 합니다. 극도로 건조한 환경에서는 내부 튜브가 PKR 또는 EPDM 고무 재질인 호스가 적당 합니다. 가능하다면, 공기내의 습도를 높이는 것이 좋습니다. 

 

4. 최소 굴곡 반경

Why Hoses Fail - Minimum Bend Radius - Parker Hannifin, Hose Products Division

 만약 최소 굴곡반경을 벗어날 경우, 호스는 상대적으로 빠른 손상을 입을 수 있습니다. 

 왼쪽의 사진은 최소 굴곡 반경을 벗어나 손상된 호스를 보여주고 있습니다. 빨간색 화살표 부분이 가리키는 곳(호스 굴곡면의 외측면) 에 튜브와 외면 고무가 찢어진 것을 볼 수 있습니다. 그리고 호스의 구부러진 내측면의 파란색 동그라미 지점에 튜브와 외면 고무가 찌그러진 것을 볼 수 있습니다. 

진공 또는 흡입 라인용 호스는, 굴곡 반경이 초과 되면 호스의 굴곡 되는 부분이 평평해 집니다. 이것은 유체의 흐름을 저해 하거나 제한 합니다. 만약 굴곡이 심하면 호스가 꼬일 수 있습니다. 호스 최소 굴곡 반경 손상을 방지하려면, 권장 굴곡 반경을 다시 확인 해야 합니다.
 최소 굴곡 반경 이내로 호스가 맞지 않으면, 호스 조립품을 교체 하거나 라우팅, 호스 길이 또는 피팅을 변경해야 합니다

 

 

 

5. 삽입 깊이

Why Hoses Fail - Insertion Depth - Parker Hannifin, Hose Products Division

 호스 조립이 적절하게 되지 않았을 때, 매우 위험한 상황을 초래 할 수 있습니다. 피팅은 권장 삽입 깊이까지 완벽하게 밀어져서 호스와 체결 되어야 합니다. 호스 삽입 깊이가 맞지 않으면, 피팅이 날아가 버려서 호스 조립이 실패 할 수 있습니다. 피팅 쉘의 마지막 그립이 호스를 강력하게 잡고 있는데 필수 적 요소입니다.

 적절한 피팅 삽입 깊이를 찾기 위해서, 파카는 “사용하기 쉬운 호스 삽입 깊이 블록”을 제공 하고 있습니다.

 

 

 

6. 잘못된 조립

Why Hoses Fail - Improper Assembly - Parker Hannifin, Hose Products Division

 오염은 유압 호스 조립에 여러가지 문제를 야기 시킵니다. 호스를 자를 때, 제대로 플러싱을 하지않으면 금속 조각과 잔해가 호스 안쪽에 들어 갈수 있습니다. 호스 안에 남은 거친 파편 조각은 유압 시스템을 오염 시킬 수 있습니다. 이 파편 조각은 호스 내부 튜브에 작은 균열을 가져 올 수 있으며, 누유를 일으킵니다.

오염으로부터 호스 손상을 막기 위해서는 반드시 피팅에 호스를 삽입하기전에 적절한 클리닝을 해야 합니다. 피팅을 삽입전에 호스 내부 튜브는 아주 깨끗해야 합니다. 피팅을 크림핑 한 후, 호스를 깨끗이 유지하고 이동 중 재오염을 피하기 위해 반드시 양쪽 끝 부분에 캡을 씌워야 합니다. 파카는 오염과 필터의 막힘으로 인한 작업 중단 시간의 위험, 부품 오작동과 호스의 손상들을 줄이기 위한 쉽고 빠른 방법으로 호스 클리닝 키트클린씰 캡을 제공하고 있습니다.

 

 

Why Hoses Fail - Heat Aged - Parker Hannifin, Hose Products Division

7. 열 노화 / 열 경화

 과열로 인하여 호스 손상이 발생 할 수 있습니다. 과열은 호스를 경화 시킬 수 있습니다. 고열로 인해 탄성중합체(elastomer)의 가소제(可塑劑)가 부서지거나 굳어져 내부 튜브는 경화되고 균열이 생기기 시작합니다. 경우에 따라, 외면이 말라붙는 현상을 볼 수 있습니다. 호스는 사용환경에서 탈거 했을때 설치되었던 형상 유지 할 수 있으며, 구부러질 경우 균열이 발생 할 수 있습니다.  

 유압 호스에 과열을 방지하기 위해서는 사용 환경에 온도에 적절한 호스 인지 확인 해야 합니다. 또한, 주위 온도를 낮추고 단열재나 보호재를 사용하여 호스를 고열로부터 보호해야 합니다.   

 

 

8. 마모

Why Hoses Fail - Abrasion - Parker Hannifin, Hose Products Division

 유압호스는 매일 가혹한 사용환경에 노출 되어 제 역할을 다 하고 있습니다. 만약, 정기적으로 유압호스를 점검하지 않는다면, 마모에 의해 호스가 폭발하거나 누유가 발생 할 수 있습니다. 외부 물체에 의한 과도한 마찰 또는 다른 호스에 의한 마찰로 외면과 보강층이 마모 될 수 있습니다

 외면 고무는 호스를 보호하는 역할을 합니다. 그래서 외면 또는 보강층은 사용자에게 호스가 손상이 있다는 경고 보냅니다. 보호 슬리브는 호스를 마모로부터 보호하는 역할을 합니다. 파카는 다양한 사용 환경에 맞는 호스 보호 자재(Shields, Sleeves)들을 제공하고 있습니다. (아래 그림 참고) 추가적인 보호 슬리브가 필요 없는 호스 외면 소재 관련 옵션으로 Tough Cover 와 SuperTough Cover 를 제공 하고 있습니다.

 

유압호스_손상사례_호스보호자재_파카코리아_파카커넥터

 약간의 배경 지식과 교육으로 많은 호스 손상을 예방할 수 있습니다.

STAMP (Size, Temperature, Application, Media, and Pressure) 를 이용하여 사양에 맞는 올바른 호스를 선정하는 것이 중요합니다.  파카의 호스 파인더 어플리케이션은 스탬프 프로세스에서 선택 범위를 줄여 고객이 원하는 호스를 찾도록 하는 가장 간단한 방법입니다.  호스의 적절한 조립과 설치는 제품 수명을 오랫동안 지속 시키고 가동 중지 시간과 유지관리 비용을 감소 시킬 수 있습니다.

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 :  http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

관련 컨텐츠 : 

Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose

Global Collaboration Delivers Unprecedented Hose Solution

What is an Onsite Container?

How to Choose the Right Fluid Power Hose

 

카테고리
작성자별

Parker Tracking System(PTS)의 기능과 장점 | 파카하니핀 커넥터

          파카의 자산 관리 시스템(Parker Tracking System, PTS)은 최첨단 태깅 기술과 각종 장비 및 기계와의 연결을 통한 포괄적 자산 관리 솔루션입니다.   파카의 PTS 플랫폼을 사용하면 제품 정보를 빠르고 정확하게 기록, 관리 및 검색 할 수 있습니다. 현재 50개국 이상의 파카 서비스 파트너 및 OEM 네트워크를 통해...

현지화 모델로 고객에 최적의 제품 및 서비스 제공 | 파카하니핀 모션시스템즈코리아

파카코리아 모션 시스템즈 디비전 코리아 송재경 사장은 제조 산업의 중심 비즈니스 전문 매거진 "인더스트리 뉴스"와 인터뷰를 진행하였습니다.   인터뷰에서 "새로운 제품 군의 투자 및 개발, 프리미어 고객사에 대한 집중과 투자, 강력한 대리점 정책 및 숙련된 엔지니어링 기술 제공" 등 인더스트리 4.0 대응을 위해 단품 공급을 넘어 새로운 제품 및 고객들에게...

순간 저온살균보다 멸균여과가 맥주에 좋은 이유 9가지 | 파카하니핀 코리아

맥주의 저장 수명은 맥주 회사가 특히 중시하는 요소인데, 이것을 늘리는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들면 재료 선택이나 포장, 생산에 쓰이는 양조 방법을 이용하는 것입니다. 맥주의 전체적인 안정화는 맥주의 저장 수명과 직결됩니다. 맥주 업계가 신흥 시장을 공략하기 시작하면서 개발자들이 오랜 시간 공들여 만든 맥주의 특성이 소비자의 미각에 그대로 전...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 유압 호스 손상 사례 8가지 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha