파카코리아

유압 호스 조립 절차 | 파카코리아

 오늘 포스팅에서는 유압 호스 조립을 어떻게 하는지에 대하여 알아 보려고 합니다. 기본적인 호스 조립 방법은 모든 기계가 비슷하다고 생각하시면 됩니다.

 아래 절차에 따라 조립 단계 별 유의사항은 어떤 것이 있는지 살펴 보시기 바랍니다.

 

1단계: 프로젝트에 필요한 도구 및 자재 준비

  • 유압호스
  • 유압호스 피팅
  • 호스 윤활유
  • 캘리퍼스
  • 분필 또는 흰색 펜
  • 보안경
  • 안전 장갑
  • 크림핌 기계
  • 크림핑 다이스와 칼라


2단계: 호스 치수 측정과 절단

 자르고자 하는 호스 길이를 측정한 후 절단기로 호스를 절단 합니다. 호스 길이에서 중요한 것은, 피팅 길이를 고려하여 최종 호스 절단 길이를 결정하는 것입니다.

 호스를 절단했다면 가장자리를 도구(File)를 이용하여 깨끗이 정리 합니다. 절단기들은 각기 다른 절단 사양을 가지고 있기 때문에 기능을 비교하여 적절한 절단기를 선택 합니다. 오염과 호스 조립 불량을 줄이기 위해서는 호스 끝 부분(가장자리)을 깨끗하게 정리 해야 합니다.


3단계: 피팅 시리즈의 선택

 피팅 시리즈 선정 시, 작동 압력, 형상, 유형, 방향 부착 방법 및 내 피팅 재질을 고려해야 합니다.  호스와 피팅 브랜드(제조사)를 호환하지 마십시오.


4단계: 호스 삽입 깊이 표시

 호스 삽입 깊이 블록을 사용하여 피팅의 삽입 깊이를 결정 합니다. 삽입 깊이를 확인 하기 위하여 호스 표면에 삽입 깊이를 두꺼운 분필 또는 흰색 펜으로 표시합니다. 필요한 경우 호스 윤활유를 도포 합니다. 그러나, Spiral 호스를 사용 하는 경우에는 윤활유를 도포 하지 않습니다.

 

5단계: 크림퍼 기능 확인과 설정 조정

 크림퍼는 정확하게 호스 직경을 압착 하도록 특별히 제작 되었습니다. 따라서, 기계의 기능을 확인 하고 필요에 따라 설정을 조정 해야 합니다. 각 호스 조립에 맞는 크림프 직경을 선택 하십시오. 특별 기술 사양은 Parker Crimpsource 를 참고 하십시오.    


6단계: 알맞은 다이스 세트 선정

 적절한 크림프 다이스 세트를 선정 하십시오. 크림프 다이스는 특정 호스와 피팅을 위해서 특별하게 디자인 되었으며 크림프 데칼을 이용하여 다이스 세트를 확인 하십시오. 특별 기술 사양은 Crimpsource를 참고 하십시오. 필요한 경우, 다이볼에 그리스(고급 리튬 기반 제품)를 도포하여 윤활 하십시오.


7단계: 크림핑 기계에 호스 배치하기

 호스 끝단을 크림핑 기계 아래쪽에서 다이스를 통과하여 위로 나오도록 위치 시킵니다. (일반적으로 밑에서 위로 넣는다) . 호스와 피팅이 조립된 크림프할 부분이 다이스 위쪽으로 올라오면 안됩니다.

 파카의 크림퍼 설비의 경우 다이 내면 턱부분에 걸리도록 설계되어 있어 피팅의 밑부분을 걸리도록 위치시키면 됩니다.  

 

유압호스조립방법_파카코리아

 


8단계: 압축 링 배치

 필요한 경우 압축 링을 아답터볼에 놓습니다. 공구 선택을 위해 크림퍼 데칼을 참고 하십시오.


9단계: 안전 장비 착용

 이 단계에서는 필히 안전 장비를 착용 하십시오. 보안경, 귀마개와 강력한 보호 장갑 착용은 필수 입니다.


10단계: 호스 크림프

 기계를 작동 시키면 실린더 헤드가 천천히 내려 갈 것입니다. 실린더 헤드가 다이를 압축 할 때 다이가 바닥에 확실히 닿을 때까지 기계를 만지지 마십시오. 기계를 만질 경우, 기계가 멈추게 됩니다.

 모든 기계에는 안전 시스템이 내장 되어 있기 때문에 다이가 제 위치에서 벗어나면, 기계가 작동을 멈춥니다


11단계: 크림프 직경 확인

 호스에 분필로 표기 했던 삽입 깊이 표시를 확인 하십시오. 만약 크림핑 이후 삽입 깊이 표시가 피팅의 아래 부분에 없다면, 호스 또는 피팅이 크림핑 과정에서 움직였다는 것입니다. 삽입 깊이 표시가 정위치에 있다면 유압 호스 크림핑이 성공적으로 이루어진 것입니다.

 크림프된 셀의 평평한 표면에서 크림프 직경을 측정하고 데칼에서 참조 된 크림프 직경을 확인하십시오. 부정확한 크림프 지름의 호스 조립품을 사용하지 마십시오.


12단계: 호스 세척 및 조립

How to Make a Hydraulic Hose Assembly - Hose Products Division - Cleaning Hose Assembly

크림프 직경을 확인하였으면, 호스의 오염 물질을 제거할 차례입니다. (특히 직경이 넓은 호스의 경우 세척 과정이 중요합니다)

 이 과정에 Parker의 클리닝 키트 (호스 솔, 압축 공기 시스템 또는 프로젝타일)를 사용 할 수 있는데 프로젝타일을 호스 내부로 발사한 이후 육안으로 프로젝타일이 오염 되었는지 확인 해야 합니다.

프로젝타일에 고무 또는 금속 입자가 없어 질 때까지 이 과정을 반복 합니다. 만약 프로젝타일에 계속해서 고무 입자가 보인다면 호스는 교체해야 할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 고무 입자들이 계속해서 보이는 경우에는 고무 튜브에 문제가 있는 것입니다.


13단계: 호스 캡 조립

How to Make a Hydraulic Hose Assembly - Hose Products Division - Hose Cap Assembly 호스 청소 후 양쪽 끝에 캡을 씌우는 것을 권유드립니다. (플라스틱 캡 또는 열 수축 캡을 사용)

 파카의 열수축 캡 또는 클린씰 캡을 사용하시면 빠르고 쉽게 호스와 피팅 조립물에 캡을 씌울 수 있습니다.

 간단하게 몇 초 동안 열 수축 기계에 놓아 두기만 하면, 캡을 호스 또는 피팅 끝 부분에 부착 하여 오염 없는 호스 조립품을 만들 수 있습니다. 15개의 다른 사이즈 캡을 이용 가능 하며 특정 요구에 맞는 패키지 또는 대량 구매도 가능 합니다.

 

앞에서 설명한 13단계 절차 및 해당 지침을 따르신다면, 문제 없이 호스를 조립을 할 수 있습니다.

파카코리아 웹사이트를 방문하시면 호스 조립 기술에 대한 브로셔와 유압 호스, 피팅 및 장비 요구 사항을 지원할 수 있는 많은 자료를 다운로드 하실 수 있습니다.

 

심기보상무_마케팅매니저_파카하니핀커넥터_파카코리아

 

이번 블로그 기사 작성은 심기보 상무(마케팅 매니저, 파카 하니핀 커넥터 코리아)가 도움을 주셨습니다. 이메일 : KBShim@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠 :

What You Need to Know About SAE vs ISO Specification for Hydraulic Hoses
Top 8 Reasons Hydraulic Hoses Fail
Top 5 Reasons Customers Choose GlobalCore Hose
Successful Hydraulic Hose Assembly Starts Here
How to Choose the Right Fluid Power Hose
Best Practices for Hose Installation and Routing Rules

카테고리
작성자별

시멘트 사업에 사용하는 집진기 유지 보수 및 에너지 비용 절감 사례 연구 | 파카하니핀 코리아

산업 제조 분야에서 주기적이면서 비용이 많이 드는 유지 보수에 대한 필요성으로 인해 장비 작업자가 더 나은 해결책을 모색하게 되는 경우가 많습니다. 유지 보수 작업에 드는 시간을 줄일 수 있다면 생산성 향상에도 많은 도움이 될 수 있습니다. 파카 고객 중 한 시멘트 회사에서도 Fuller 펄스 제트식 집진기와 OSEPA 고효율 분급기에 사용되는 필터의 짧은...

HVACR 팁: 냉매 분배기 성능에서 가장 중요한 점 | 파카하니핀 코리아

냉매 분배기는 여러 대의 배관 증발기와 연결할 때 팽창 밸브 출구에 연결하는 장치입니다. 분배기 출구는 분배기를 각 증발기 코일 회로에 연결하는 배관을 수용하도록 설계되었습니다. 팽창 밸브를 통과하는 액체 냉매의 일부가 정상적으로 플래시되면 밸브 출구에서 2상(액체와 증기) 흐름이 발생합니다. 이 혼합체는 중량 기준으로 주로 액체이지만 증기가...

건설장비의 번거로운 어태치먼트 교체를 쉽게, 스크류-커넥트 퀵커플링 | 파카하니핀커넥터

굴삭기, 터널 보링, 채광, 유전 및 삼림 장비에는 다양한 어태치먼트(부착물) 장비를 사용합니다. 이를 통해 즉시 작업을 수행하는 데 필요한 모든 활동이 가능합니다. 이러한 부착물 중 일부는 파기, 긁기, 뜨기, 잡기 및 들어올리기, 절단 또는 기타 연계된 동작과 같은 개별 기능에 따라 여러 개의 유압 라인 연결을 필요로 합니다. 작업 현장에서...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 유압 호스 조립 절차 | 파카코리아

댓글남기기





Captcha