파카코리아

파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

Parker ToughShield standard plating for industrial steel fittings and adapters protects against corrosion 13 times longer than SAE requirement

 

우리는 일상 생활에서도 곳곳에 녹이 쓸어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 그런데 더욱이 장비가 산업용이고 특히 실외에 설치되어 있다면, 부식이 생기기에 아주 쉬운 조건이 됩니다. 

유압 시스템을 사람에 비유하자면, 부품에 녹이 생기는 것이 곧 신체 중 근육에 해당하는 부분이 손상되는 것과 같습니다. 

특히 붉은 녹일 경우, 중요한 부품에 구멍이 생기게 되어 장비가 침식되고 이는 시스템의  성능을 악화시켜 결국 고장이 날 수도 있습니다. 

 

 

 

1. 그렇다면 녹은 어떻게 생기는 것일까요?

녹(Rust)의 발생 :

녹이 생기는 이유는 아주 간단합니다.

바로 우리가 숨쉬고 살아가는 환경 어느곳에나 존재하는 "산소와 습기" 바로 이 두 가지 때문인데요, 녹은 이 두 가지 요소가 함께 만나게 될때 발생합니다. 바로 산화철이 만들어 지게 되는 것이죠.

대부분의 경우, 강재는 표면을 코팅 처리하여 보호합니다. 일반적으로, 유압 피팅의 경우, 부식 방지를 위하여 아연으로 도금하는데 이 부분이 금속과 결합될 때 금속을 보호하기 위한 보호층(sacrificial layer)으로서 작용합니다. 하지만 이 보호층이 부식을 늦출수는 있어도 완벽히 막을 수는 없습니다.

특히 산업 현장 또는 중장비를 운전하시는 분들은 녹을 자주 보실텐데요 녹이 한 번 생기면 확산되어 점점 커집니다.

 

 

2. 녹은 어떻게 커지는 것일까요?

녹(Rust)의 확산 :

습한 환경에서 아연은 철강 기재를 보호하기 위해 쓰여지고, 일반적으로 "백색 부식"이라고하는 "백색 산화 부산물"을 생성합니다. 이 과정이 계속되면 아연층(보호층)이 소모되고 모재 금속이 노출됩니다. 이 시점에서 붉은 녹이 나타납니다.

 

< 마이애미 밸리 센터에서 진행한 ASTM B117 중성염 분무 시험 결과 >

The spread of corrosion to surrounding components can happen quickly as illustrated by these photos of our competitor's fitting.

(참고 : 위에 표시된 피팅은 공인된 테스트 기관인 마이애미 밸리 센터에서 테스트하고 촬영하였습니다.)

위 사진에서 보시다시피 경쟁사 피팅에 실시한 ASTM B117 중성염 분무 시험 결과를 통하여 부식이 주변 부품에 얼마나 빨리 확산되는 지를 알 수 있습니다.
 

Corrosion can quickly spread to other components, that's why you need Parker's ToughShield plating, standard on all steel tube fittings and adapters.아연의 일부분이 부식되기 시작하면 주변 부분도 부식이 시작됩니다. 아연 산화로 인한 흰색 부식물은 주변 표면 보호의 무결성을 손상시켜 인접한 부분을 더욱 취약하게 만들기 때문입니다.

따라서 아연 도금된 부품일 경우에도 부품 내 성분의 이동으로 인해 부식이 확산될 수 있습니다.

그렇기때문에 실린더나 유압 호스의 취약 부분인 피팅 부분을 더욱 자주 수리해야 합니다. 게다가 이미 부식이 생긴 부품은 분해해서 교체하는 것이 쉽지 않기 때문에 장비 전체를 바꿔야 할 때도 있습니다.

 

 

 

3. 녹(Rust),  결국 막대한 비용의 발생!

장비에 녹이 생기면, 전체적으로 문제가 생기게 됩니다.

장비에 녹이 있으면 시각적으로 볼 때에도 제품에 대한 신뢰성에 아주 안좋은 영향을 미치기도 하지만, 결국 피팅이나 부품을 교체하는데에 실제로 비용이 들어가게 되고 이런 교체를 진행할 때에 장비의 가동이 중단되기 때문에 매출에도 엄청난 손실을 미치게 됩니다. 

 

 

파카는우수한 도금기술로 고품질의 제품을 제공해드립니다.

파카는 오랜 시간 동안 고객과 긴밀하게 협력해온 경험을 통하여 부식이 생산성에 미치는 영향이 막대하다는 것을 잘 알고있습니다. 그래서 피팅이 녹 이나 부식으로 인해 문제가 생기지 않도록 지속적으로 도금 개선에 전념하여 왔습니다.

파카의 TS1000(ToughShield 1000)은 SAE 요구 사항의 13배를 만족하는 도금으로 녹을 방지하는데에 핵심입니다. 

ToughShield 1000 (TS1000) 도금은 ASTM B117 중성 염수 분무 시험 기준에 따라 최대 1,000 시간 동안 적색 녹이 없는 테스트를 거친 타의 추종을 불허하는 피팅으로 고객의 장비가 지속적으로 운영될 수 있도록 훌륭한 제품 외관, 최고의 성능, 그리고 내식성을 가진 피팅을 공급합니다.

 

차별화된 도금 :

최상의 도금은 추가 보호 장치와 결합되어 피팅이 산소 및 습기에 영향을 받지 않는 상태로 유지 되는 것입니다.

파카는 수년간 표준 아연 도금을 강화할 수 있는 다양한 재료 및 공정을 선별하고 테스트하는 팀을 갖추어 왔습니다. 이 팀에는 부식의 원인과 그것이 어떻게 진행되는지를 근본적으로 이해하는 데 필요한 금속공학자들도 있습니다.

또한 이러한 전문가 배치를 바탕으로, 최첨단 금속공학 실험실을 비롯한 도금 및 표면 분석에 투자합니다.

 

오래 지속되고, 외관도 좋으며, 가동 중단 시간과 비용을 최소화하는 파카의 TS1000

TS1000 표준 도금은 고객에게 중요한 토크 값, 마찰 계수, 압력 등급, 색상 및 기타 사양을 보존할 뿐 아니라, 월등히 우수한 도금 화학 물질 및 제조 공정을 통하여 피팅이 가혹한 조건에서 오래 성능을 유지할 수 있도록 최고의 제품을 공급합니다.

 

Parker tube fittings and adapters with ToughShield standard plating outperform six competitors in independent ASTM B117 neutral salt spray test.
 

 

 

 

 

ToughShield (TS1000) Plating for Tube Fittings and Adapters Bulletin 다운로드

 

 시간별 도금의 변화 확인: www.ravagesofredrust.com

 

 

 

 

 

이번 블로그 기사 작성에 제재호 과장(Product Sales Manager, 파카 하니핀 커넥터 코리아)이 도움을 주셨습니다.

이메일 : jaeho.je@parker.com

파카코리아 제품 보기 : http://ph.parker.com/kr/ko/products

파카코리아 문의처 : parkerkr@parker.com

 

 

 

관련 컨텐츠 더 보기 :

Four Easy Steps to Identify Hydraulic Threads

How Many Times Can I Reassemble a Hydraulic Fitting?

A Dollars and Sense Approach to Preventing Hydraulic Oil Leaks

10 Things Not to Do When Your Hydraulic Fitting Leaks

Getting Custom Parts on Demand is Now a Reality

카테고리
작성자별

SEMICON KOREA 전시회에서 파카하니핀의 반도체 솔루션을 만나세요 | 파카하니핀 코리아

2020년 반도체 시장은 어떻게 될까요? 최근 글로벌 매체에서는 2020년 글로벌 반도체 시장이 5G 스마트폰과 새로운 데이터 서버의 수요가 늘어나면서 다시 회복세로 돌아설 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 국내외 반도체 관련 신기술과 시장의 흐름을 한 눈에 확인할 수 있는 ‘2020 세미콘 코리아 (SEMICON KOREA 2020)’ 전시회가 오는 2월...

HVACR 기술 팁: Parker A8 / SPORT 밸브를 Sporlan Electric CDS 밸브로 변환하는 방법 | 파카하니핀 코리아

오늘날 기술의 발전에 따라 점차 슈퍼마켓 등에서 사용되는 기계식 밸브를 우수한 성능을 지닌 CDS 밸브로 업그레이드하는 추세입니다. 이 때 Sporlan의 CDS 변환 키트를 설치하는 방법을 알면 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Sporlan은 A8, 또는 SPORT 압력 조절기를 Sporlan의 스테퍼 모터 밸브로 변환이 가능한 차세대...

인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때 고려해야할 4가지 주요 요소│Parker

  누출 없이 안전한 인스트루멘테이션 시스템을 설계할 때 필요한 첫 번째 단계는 해당 애플리케이션에 맞는 튜브를 선택하는 것입니다.   이 중요한 연결고리와 나머지 구성품들이 잘 호환되지 않는다면 시스템이 온전하게 작동될 수 없습니다. 이번 블로그에서는 파카 A-LOK® 및 CPITM 튜브 피팅과 함께 사용할 고품질 인스트루멘테이션 튜브를 선택할 때...
의견

Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다. 문의해 주십시오!

댓글 파카의 터프쉴드(ToughShield, TS1000) 도금과 피팅 | 파카하니핀 커넥터

댓글남기기





Captcha