모션 및 제어기술 블로그 | 파카하니핀

엔진 윤활유 및 유압 오일의 수분 오염 | 파카하니핀 코리아

  물은 연료 및 윤활유 시스템에서 가장 흔한 오염 물질 중 하나이자 가장 위험한 오염 물질 중 하나입니다. 낮은 온도에서 유압 시스템안의 수분은 심각한 문제가 야기할 수 있습니다. 물의 어는 점(32oF / 0oC)에 도달하면 유압 유체는 수분을 유지할 수 없게 됩니다. 온도가 어는 점 아래로 떨어지면 얼음 결정이 형성되어 시스템의 기능에 심각한 영항을...
On 2019, 11 18

HVACR 팁:시스템 보호용 히트펌프에 필터 드라이어를 적용하는 방법 | 파카하니핀 코리아

  시스템을 오랫동안 사용하려면 오염 물질을 최소화해야 합니다. 특히 히트펌프와 같은 대형 애플리케이션에서는 더욱 중요한 이슈인데요, 따라서 모든 히트펌프에는 최소 하나의 필터 드라이어가 있어야 합니다. 2개의 표준 드라이어가 있는 것이 바람직하지만, 배관 문제가 발생하는 경우 양방향 필터 드라이어도 충분한 보호 기능을 제공합니다. 이번 포스팅에서는...
On 2019, 11 10

[이벤트 마감] 파카코리아 [퀴즈 이벤트] - 배스킨라빈스 더블주니어 아이스크림 상품권 200명 추첨!

  <본 이벤트는 마감되었습니다>     파카하니핀 코리아 카카오톡 채널에서 11월 퀴즈 이벤트가 진행중입니다.    Q. 카카오톡 채널은 무엇인가요? 파카하니핀 코리아에서는 유용한 기술 기사 및 산업 동향, 그리고 이벤트 소식 등 다양한 컨텐츠를 매주 업데이트 하고 있습니다. 파카 카카오톡 채널을 팔로우 하시면, 이 모든 소식을 카카오톡으로 손쉽게...
On 2019, 11 08

Condition Monitoring이 필요한 8가지 이유|파카하니핀 커넥터

  Condition Monitoring의 값을 통해 유지보수 시간 및 인력 비용을 절감할 수 있습니다. 게이지 및 클립보드를 사용한 구성품의 상태 모니터링은 더 이상 비용적으로 효율적인 방법이 아닙니다. 현재는 산업 IoT를 통해 오류 발생 전에 문제를 식별 및 해결하고, 구성품 및 공정을 더욱 효율적으로 최적화할 수 있습니다.       유지 보수 비용...
On 2019, 11 07

파카하니핀코리아, 코마린 2019 전시에 참가하여 조선해양 관련 솔루션을 소개

  ▶ 전시회 제품 카탈로그 미리 다운로드 클릭 ◀   모션제어 전문기업 파카하니핀코리아가 국내 유일의 조선해양 전시회 KORMARINE에 참가합니다. 부산 BEXCO에서 10월 22일부터 25일까지 열리는 이번 전시회에는 파카하니핀의 Fluid Connector Group, Motion Systems Group, Instrumentation Group,...
On 2019, 10 11

해양 플랜트 시장의 까다로운 요건을 충족시키는 매크로 모션제어와 드라이브 솔루션|파카하니핀 코리아

한 공급 업체가 다양한 산업 분야의 고급 기술을 보유하고 있다면, 해양 산업의 OEM社 들에게 합리적인 비용뿐 아니라, 공간의 활용, 기술의 신뢰성 및 높은 장비 성능의 장점을 제공할 수 있습니다. 이러한 회사가 보유한 다양한 기술분야의 통합 솔루션은 해양 산업의 극한 환경에서도 합리적인 해결책을 제시할 수 있을 것입니다. 해양 산업과 관련된...
On 2019, 10 03

탈루성 배출물 감소 - 계장용 밸브 공정의 ISO 표준 충족 | 파카하니핀 코리아

배출물 관리는 많은 기업에서 중요하게 생각하는 과제입니다. 유럽에 있는 일반 정제 공장에서만 매년 600~10,000톤의 탈루성 배출물을 줄일 수 있는 것으로 밝혀졌는데, 그 중 대부분이 계장용 밸브 공정과 같은 공장 장비 및 소형 보어 유체 시스템 기술에 의해 발생하는 것으로 추측됩니다. 밸브 누출은 화학 및 석유 화학 산업에서 발생하는 배출물의 약...
On 2019, 09 30

유압 나사산을 식별하는 4가지 단계 |파카하니핀 커넥터

  전 세계 곳곳에서 산업용 기계 및 장비가 설계 및 제조됩니다. 유압 시스템은 각기 다른 씰(Sealing)링 방식 및 나사산 형태를 가진 수많은 피팅과 어댑터를 사용합니다. 씰링 방식은 외형으로 구분이 가능한 경우가 많지만 나사산 형태는 모두 비슷하게 생겨 장비 개조 및 수리가 필요할 때 이들을 식별하는 작업은 어렵고 많은 시간이 소요됩니다.  ...
On 2019, 09 30

산업 규격(SAE & ISO)에 따른 유압 호스의 차이점 |파카하니핀 커넥터

  서로 다른 유압 호스 표준이 있는 이유와 의미는 무엇일까요? 수십 년 동안 SAE J517에서는 100R1부터 100R12 시리즈까지 유압 호스에 대한 가이드라인을 게시했습니다. 제조업체 기반의 SAE 표준은 설계, 구조 및 압력 등급을 기반으로 하여 유압 호스가 최소한의 제조 요건을 충족하도록 합니다.     SAE에서는 다양한 호스 내경 (I.D)에...
On 2019, 09 16

오염된 압축공기가 기계장치에 미치는 영향|파카하니핀 코리아

  제조 산업에서 압축공기는 없어서는 안 될 중요한 생산요소입니다. 특히 먼지 및 수분 없는 안정적인 압축공기 공급은 효율적으로 제품을 생산하는데 매우 중요한 요소입니다.   파카에서는 지난 30년간 압축공기를 다루는 노하우를 바탕으로 산업 전반적인 어플리케이션에 대응할 수 있는 기술력을 갖고 있습니다.   파카의 압축공기 처리 기술에 대한 장점은 다음과...
On 2019, 09 09

HVACR 팁: 시간과 비용을 절약할 수 있는 교환 가능한 카트리지 TEV | 파카하니핀 코리아

  업체는 고객에게 다양한 시스템 애플리케이션의 서비스를 제공합니다. 요즘엔 수없이 많은 냉매들이 있고, 모든 시스템이 TEV에 적합한 것은 아니지만 시장에는 수천 가지 다양한 종류의 TEV가 있습니다. 업계에서는 시간과 예산이 부족한 판매자가 업무에 필요한 모든 종류의 밸브를 가지고 있을 수는 없기 때문에 긴급한 서비스나 수리할 때에도 필요한 적절한...
On 2019, 09 02

지속적인 효율을 제공하는 가변 유량 오픈센터|파카하니핀 코리아

  건설 장비의 유압 시스템은 계속 진화하고 있지만 단순성, 안정성, 생산성의 확대라는 목표는 그대로입니다. 파카의 가변 유량 오픈센터(VFO, Variable Flow Open-Center)는 이 목표의 실현에 크게 이바지하고 있습니다.       일반적인 유압 시스템 레이아웃 모바일 장비에서 가장 많이 쓰이는 유압 시스템은 두 가지 설계를 기반으로...
On 2019, 08 28

유압 호스 피팅 식별을 위한 방법과 단계|파카하니핀 커넥터

전 세계 곳곳에서 산업용 기계 및 장비가 설계 및 제조됩니다. 유압 시스템은 각기 다른 씰링(sealing) 방식, 나사산 형태 등과 함께 셀 수도 없이 다양한 종류의 피팅과 어댑터를 사용합니다. 씰링 방식은 외형으로 구분이 가능한 경우가 많지만 나사산 형태는 모두 똑같이 생겨 장비 변경 및 수리가 필요할 때 이들을 식별하는 작업은 어렵고 많은...
On 2019, 08 23

의약품 여과 시스템 Scale up |파카하니핀 코리아

  바이오제약사가 체계적인 분석을 통해 공정 규모를 확대한다면 제품의 신뢰도와 품질도 확보할 수 있습니다.   검증된 견고한 실험 설계를 도입한다면 최적의 바이오공정 배치를 찾기 위해 실시한 첫 시험에서 얻은 결과를 확대하여 cGMP 생산 시 성능을 안정적으로 예측할 수 있습니다.    그 한 가지 예가 바이오의약품의 자동화 최종 벌크필 시스템에 사용되는...
On 2019, 08 16

부식이 잘 일어나는 환경에서의 이종 재질 |파카하니핀 코리아

안전하고 비용 효율적인 시스템을 구축하기 위해서는 설치 단계에서 무엇보다 애플리케이션에 적합한 자재를 선택하는 일이 중요한데요, 하지만 경제적이지 않다는 이유로 종종 간과되기도 합니다. 그렇다면 제품의 안전을 보장하고 온전하게 유지하려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최적의 합금(the best candidate alloys)을 선택하여 부식을...
On 2019, 08 12

재생 에너지 분야에 적합한 새 하이브리드 구동 시스템|파카하니핀 코리아

  구동 시스템은 가혹한 발전 환경에 사용되므로 효율적이고 정밀하고 내구성이 좋아야 합니다. 파카 하니핀에서는 최근 태양 전지판, 풍력 터빈, 수력발전 댐 등 재생 에너지 구동 분야에 적합한 하이브리드 구동 시스템(HAS, Hybrid Actuation System)을 개발했습니다. 새로운 하이브리드 구동 시스템은 기존 전기기계식 액추에이터의 제어능력과...
On 2019, 08 04

필터 및 바이오 의약 제조 프로세스 보호|파카코리아

효과적인 여과는 공정 보호에 있어 필수적이며, 필터 선택, 테스트 그리고 최적화와 같은 요소는 공정 위험에 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘 블로그 포스팅에서는 공정을 최대한 보호하기 위해 바이오 의약 제조 프로세스에 NFF(Normal Flow Filtration) 및 TFF(Tangential Flow Filtration) 시스템을 구현할 때 고려해야 할...
On 2019, 07 29

유압 호스 사이즈에 관한 3가지 핵심 키워드: 내경과 대시 사이즈, 그리고 노모그램|파카하니핀 커넥터

유압 호스를 선택할 때 사이즈 선정은 가장 기본적이고 필수적인 요소입니다. 유압 호스 사이즈 선정 시 고려해야 할 요소로는 내경과 외경 및 길이가 있습니다. 외경(Outer Diameter, O.D.)은 튜브와 보강재 및 덮개를 포함한 호스 단면 전체의 지름을 의미합니다. 외경과 내경의 차이점은 호스의 벽 두께의 차이입니다. 외경은 부속품과...
On 2019, 07 22

스타나다인 효과 및 후기, 왜 세계적으로 사랑받을까? 7년차 BMW 동호회 회원이 말해주는 스타나다인 후기|파카코리아

    자동차 연료첨가제 스타나다인은 세계에서 사랑받고 있는 제품으로, 2018년도까지 미국 소비자평가 만족도 연속 1위를 차지한 세계적인 연료첨가제 입니다. WIKI EZVID(미국소비자 평가기관)의 조사에 따르면 2017년부터 2019년까지 최근 3년간 소비자 평가 1위를 차지했고 국내에서도 마니아층에서부터 점점 사용해보시는 분들이 늘어나고 있습니다....
On 2019, 07 15

HVACR 팁: TEV(온도식 팽창 밸브)의 냉매 흐름 유지법 | 파카하니핀 코리아

  대형 마트나 편의점 등에서 냉장 설비 고장은 고질적인 문제로 대두되어 왔습니다. 그 중 냉장 시스템에서 흔하게 발생하는 문제는 온도식 팽창 밸브(TEV)가 냉매를 충분히 전달하지 못하여 밸브가 과열된다는 점입니다.   그럼 TEV (Thermostatic Expansion Valves)의 문제를 파악하여 빠르게 냉매의 흐름을 복원하려면 어떤 조치를...
On 2019, 07 05