맥주의 미생물 안정성은 맥주의 유통기한을 결정하는 요소로 매우 중요한데요. 그리고 맥주가 전 세계로 수출됨에 따라 장시간
이동 후 최종적으로 소비자의 맥주잔에 도착했을 때에도 맥주 원래의 맛과 특성이 그대로 유지되어야 하는 문제 또한 매우
중요합니다. 이제 점점 더 많은 맥주 공장들이 맥주의 맛과 특성을 유지하고 저장기한을 늘리기 위하여 멸균
여과...
오늘날 시멘트 제조 공장은 양날의 칼과 맞서야 합니다. 생산 비용을 절감하면서도 환경 규정을 준수할 수 있는
방법은 무엇일까요? 예상치 못한 가동 중지 시간과 위험한 상황을 방지하도록 장비를 유지하면서 목표와 지침을 어떻게
달성해야 할까요? 연료 비용을 줄이는 것은 업계에서 일반적으로 통용되는 전략입니다. 결과적으로 이로 인해...
집진기는 어떤 제조 현장에서나 중요한 설비입니다. 집진기는 작업자에게 보다 깨끗한 환경을 제공하고, 공기의 질에 대한
우려를 없애며, 환경 규정을 충족합니다. 하향기류식 카트리지 집진기는 그라인딩, 샌딩, 열분무기 및 그라파이트 제조 시
염료, 이산화규소 및 토너를 포함한 오염 물질을 제거하는 프로세스에 일반적으로 사용합니다. 최적의 하향기류식...
오는 10월 6일(화)부터 16일(금)까지 파카하니핀 코리아가 오일 가스 산업 온라인 전시회를 개최합니다.
Upstream, Midstream, Downstream과 Utility 까지, Parker의
탁월한 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 석유 및 가스 산업의 가장 복잡하고 중요한
애플리케이션 분야의 문제 해결을 위한 솔루션을 선보입니다....
파카코리아 카카오톡 채널에서 매주 유용한 소식을 받고 계신가요? 파카와 거래 중인 대리점에서 근무하시나요? 업계
동료, 직원, 지인에게 파카 카카오톡 채널을 추천하세요~! 2020년 10월에도, 파카 카카오톡 채널 이벤트가
진행됩니다. 파카 대리점의 추천으로 신규 팔로우하신 100분께 스타벅스 커피 쿠폰을! 추천하신 대리점
담당자분께는 배스킨라빈스...
발전 플랜트는 작업 중에 필요한 물의 순도를 유지하기 위해 탈염수 및 탈이온수에 크게 의존합니다. 그러므로 물 공급
관리는 정상 작동이거나 단수와 같은 모든 상황에서 매우 중요합니다. 정상 작동 중에 보충수를 보충하거나 단수 후 보일러를
다시 채울 때 부품 부식이나 보일러 시스템에 손상을 유발시키는 오염 물질이 유입될 수 있습니다.
질소...
Single-Use솔루션은 많은 장점을 지니고 있고 공정개선 효과를 제공함으로 인해 바이오제약 산업 내에서
전 세계적으로 광범위하게 채택되어 왔습니다. Single-Use 어셈블리의 주요 응용분야에는 다양한 규모의 공정 유체흐름
경로 및 중간보관/저장 솔루션 및 샘플링 시스템이 포함됩니다. 이러한 시스템의 대부분은 바이오 프로세스 용기 또는...
컨테이너선 및 기타 대형 선박들이 선적 마감일을 준수하고 연료 샘플에 대한 연구소 분석 결과를 기다리면서, 해양 대기
오염에 대한 규제 또한 준수해야 하는 어려운 상황에 직면하였습니다. 연료 품질을 검사하기 위해 벙커링 중에 유지보수팀이
대표적인 연료 샘플을 채취한 후 분석을 위해 실험실로 보냅니다. 그러나 검사 결과는 배가 출항하여 먼 바다로 나간...
투명한 플라스틱 수집 용기가 포함되어 있는 Parker Racor 가솔린 스핀온 필터는 30년 이상 엔진 보호 역할을 해
왔습니다. 그 기간 동안 휘발유 제조 방식이 바뀌었고 Racor는 용기 재료 구성을 바꾸어 호환성을 유지했습니다.
에탄올과 조화를 이루는 가솔린 최근 가솔린에서 가장 주목할 만한 변화는 에탄올을 10% 첨가한 것,
즉...
백하우스의 효율적 운영은 파운드리 생산성을 위해 필요 요소이자 필수 요소입니다. 이러한 제조 시설과 시스템은 깨끗하고
안전한 작업 환경을 보장하고, 작업자와 장비들이 장애 없이 작업을 할 수 있도록 돕습니다. 백하우스에서 사용하는 매체,
특히 필터 백이 고형물로 막힌 경우, 즉각적으로 정비할 수 있어야 합니다. 적절한 백하우스 여과 기능은 효율적인...