외부 균압기의 목적은 전구 위치에 있는 석션 라인의 압력을 감지해 이를 TEV 다이아프램으로 전송하는 것입니다. 그렇기 때문에 보통 전구 바로 아래 지점에 외부 균압관을 설치하여 올바른 압력이 TEV에 전달되도록 합니다. 때에 따라 이런 “이상적”인 위치에 설치하기 어려울 수 있지만 그런 경우 다른 위치에 대체하여 설치하면 됩니다. 하지만 설치한 곳의 압력이 전구가 위치한 라인의 압력과 거의 같아야 합니다. 다시 말해, 해당 부분의 압력이 시스템이 전체 부하로 작동할 때와 본질적으로 동일한 경우에만 수용이 가능합니다. 예전에는 전구 “윗 지점”에 외부 균압기를 설치하는 것에 대한 우려가 있었습니다. 이는 냉매가 누출되어 TEV 푸시 막대를 지나 균압기 라인을 통과하여 석션 라인에 유입됨으로써 TEV 전구 온도에 잘못된 영향을 미칠 수도 있기 때문입니다. 하지만 파카 스폴란(Spolan)의 TEV 디자인은 이러한 우려사항을 해결해 줍니다.
일반적으로 TEV(Thermostatic Expansion Valves) 전구는 수평 석션 라인의 직선 부분에 설치해야 합니다. 컴프레서가 증발기 위에 있는 경우 – 증발기 직후의 약간 아래로 경사진 수평 라인 직선 부분에 전구를 설치합니다. 수직 라인이 컴프레서 석션에 연결되기 위해 올라가는 부분 직전에 짧은 트랩 부분이 있어야 합니다. 라인이 아래로 경사져 있으므로 모든 액상 냉매 및 오일은 트랩을 지나 전구로부터 멀어져야 합니다. 트랩은 오일로 차 있으므로 냉매의 속도로 인해 갇힌 오일이 수직 부분을 지나 컴프레서로 되돌아옵니다.
컴프레서가 증발기 아래에 있는 경우 – 전구 위치 다음에 트랩을 배치할 필요는 없지만, 액상 냉매나 오일이 전구 위치에 갇히는 것을 방지하기 위해 라인이 살짝 아래로 경사져 있어야 합니다.
여러 개의 증발기가 공통 석션 라인 위아래에 모두 설치된 경우 – 위에 요약된 것과 동일한 원칙을 준수하여 파이프는 전구 위치에 오일 및/또는 냉매가 축적되는 것을 방지할 수 있도록 배관 되어야 합니다. 또한, 증발기 석션 라인에 설치된 트랩은 한 증발기의 냉매가 다른 증발기의 석션 라인에 유입되는 것을 방지합니다.
공장에서 출고하기 전에 모든 파카 스폴란 TEV에 특정한 과열 설정을 적용합니다. 이 때 모든 크기 및 모든 온도식 충전에 대한 표준 과열 설정이 확립됩니다. 이 표준 설정은 특정한 TEV 크기 및 충전이 적용될 가능성이 있는 평균적인 시스템에 적절한 과열을 제공하여, 대부분은 작업에 대한 과열 조정이 필요하지 않습니다.
파카 Sporlan에서는 필요하다는 판단이 있는 경우에만 과열 조정을 변경할 것을 권합니다. 권장 절차를 이용해 신중하게 작동 과열을 측정하면 변경을 하는 것이 유리한지 여부를 판단할 수 있습니다. 과열을 줄이려면 조정 스템을 시계 반대 방향으로 돌립니다. 과열을 늘리려면 조정 스템을 시계 방향으로 돌립니다.
밸브를 조정할 때는 스템을 한 번에 한 바퀴를 넘지 않게 돌리고 과열의 변화를 신중하게 관찰해 원하는 설정을 초과하는 일이 없도록 주의해 주세요. 조정 가능한 TEV에서 표준 설정 위치에 있는 조정 스템을 0.5포인트 움직이면 양쪽으로 최대한 조정할 수 있습니다.
파카 Sporlan에서는 조정이 불가한 TEV를 여러 OEM에 공급하고 있으며, 각 OEM에서는 장치에 대한 테스트를 수행해 과열 설정을 결정합니다. 이러한 밸브 중 일부는 현장에서 조정 가능 모델로 변환될 수 있습니다.
보유한 TEV가 조정 가능 제품인지 어떻게 알 수 있나요?
파카 스폴란 축약 카탈로그 201 또는 온도조절팽창밸브 제품안내 10-10에 나열된 대부분의 TEV는 명명법의 일환으로 밸브 본체에 “N”이 찍혀 있는 경우(예:NSVE-5)가 아니라면 조정 가능합니다. 특히 OEM 고객을 위해 제작된 밸브의 대다수는 조정 불가 제품입니다. 밸브가 조정 가능 제품인지 조정 불가 제품인지 알아보려면 바닥의 캡을 확인하시면 됩니다. 조정 가능한 팽창 밸브에는 밸브 본체와 바닥 캡 사이 및 바닥 캡과 육각씰 캡 사이에 스레드형 연결부가 있으며 이를 제거해 조정 스템을 노출할 수 있습니다. 반면 조정 불가 밸브에는 밸브 본체와 바닥 캡 사이에 하나의 스레드형 연결부만 있는 것이 일반적입니다. 예외의 경우는 스레드형 연결부 2개가 있는 공장 조정 가능 밸브인 경우와 부드러운 원형의 탈착 불가 씰 캡이 있는 경우입니다. 다수의 조정 불가 밸브는 바닥 캡 어셈블리를 바꿔 조정 가능한 제품으로 변환할 수 있습니다. 주의: 시스템이 진공 배기된 경우가 아닌 한 다칠 위험이 있으니 바닥 캡 어셈블리를 제거하지 마세요.
몇몇 예외의 경우는 있지만 1993년 이후에 제조된 대부분의 파카 스폴란 온도식 팽창 밸브에는 교체 가능한 온도 조절 요소가 탑재되어 있습니다. 예외가 되는 것은 밸브 명명법 앞에 “H”가 있는 밸브(예: HSVE-10), 지금은 중단된 플랫폼 밸브, 비교적 신규 제품인 HX 밸브입니다. 플랫폼 및 HX 밸브는 스테인리스 스틸 부분으로 식별할 수 있습니다. 명명법에 “H”가 있는 밸브는 고객의 요청으로 밸브 본체에 요소가 용접된 제품입니다. 파카의 공식 대리점을 통해 교체 요소 키트를 구매할 수 있습니다. 파카 Sporlan 팽창 밸브의 온도식 부분은 일련의 번호와 문자로 식별됩니다. 숫자(예: 33, 43, 83 등)는 요소의 크기를, 문자(예: VGA, RC, JCP 등)는 냉매 및 온도식 충전을 나타냅니다. 교체 요소 키트는 해당 정보를 토대로 확보할 수 있습니다. 83 및 VCP100 요소에 마킹이 있는 밸브에는 KT-83-VCP100 요소 키트가 필요합니다. (요소 식별에 대한 자세한 내용은 게시판 210-60에서 참조하세요.) 요소에 표시된 마킹을 더는 판독할 수 없다면 파카의 기술 지원팀에 연락해 교체 요소 선택에 대해 도움을 받으시기 바랍니다. 지원을 제공하기 위해서는 밸브 본체에 기재된 모든 정보가 필요하며 애플리케이션에 대한 설명과 함께 다음 정보가 필요합니다.
온도식 팽창 밸브(TEV)에 대한 더 자세한 내용을 알아보려면 팽창밸브 제품안내 10-10 다운로드하세요.
Parker 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
저희가 도와드리겠습니다.
문의해 주십시오!
포스팅에 대한 의견 - HVACR 팁: 온도식 팽창 밸브(TEV)에 관한 주요 FAQ 5가지 | 파카하니핀 코리아