적절한 크기의 튜브를 사용하면 유압 시스템의 성능 뿐만 아니라 비용 측면에서도 효율성이 증대됩니다. 튜브가 너무 작으면
유체 속도가 증가하여 압력 감소와 온도 상승으로 이어지고, 흡입/석션 (Suction) 라인에서는 펌프 캐비테이션
(Cavitation) 손상이 발생할 수 있습니다. 튜브가 너무 크면 불필요한 비용이 증가하고, 좁은 공간에...
기어헤드 모터는 여러 가지 주요 기능을 갖춘 경우 식품 및 포장 산업에 이상적일 수 있습니다. 식품 가공 산업을 위한
식품 용기 접착, 충진, 씰링 및 방향 전환용 기계 제조업체는 모터 및 기어헤드를 식품 면 위에 장착해야 합니다.
기어헤드가 식품 환경에 안전하고 빈번한 세척을 견딜 수 있도록 하기 위해 특별히 개조해야 했습니다. 기어헤드
설계 시 고려...
오늘날에는 가스 크로마토그래피(GC) 질량 분석기(MS) 등의 생명과학 기기를 통해 약물을 발견하고 개발할 뿐만 아니라
전 세계적으로 차세대 분석 화학 연구 결과를 얻는 데에 기여하고 있습니다. 실험실 관리자는 운영 비용을 고려하면서도 점점
더 효율성과 정확도에 중점을 두고 있는데, 그에 따라 감도가 더 높고 더 작으면서도 유연하고 비용 효율적인 분석...
압력이 높고 혹독한 환경을 가진 오프쇼어 (Off shore)용으로 복잡한 파이프 시스템을 설계해야 할 때, 오일 및
가스 기업이 가장 먼저 고려해야 할 사항은 뭘까요? 이러한 시스템은 수백만 달러가 오가는 작업 중에서도
핵심적인 역할을 합니다. 작업 현장에 사전 제작된 파이프 어셈블리를 제공해야 할 수도 있고, 현장 내 파이프 제작 또는
설치를 포함한...
맥주의 미생물 안정성은 맥주의 유통기한을 결정하는 요소로 매우 중요한데요. 그리고 맥주가 전 세계로 수출됨에 따라 장시간
이동 후 최종적으로 소비자의 맥주잔에 도착했을 때에도 맥주 원래의 맛과 특성이 그대로 유지되어야 하는 문제 또한 매우
중요합니다. 이제 점점 더 많은 맥주 공장들이 맥주의 맛과 특성을 유지하고 저장기한을 늘리기 위하여 멸균
여과...
HVAC 산업에서 변화 중인 것은 무엇이 있을까요? 아마 변화중이지 않은 것을 묻는 것이 더
쉬운 질문일 것 같습니다. AHRI(Air-Conditioning, Heating, and
Refrigeration Institute)의 대표이자 CEO인 Steve Yurek은 HVAC 산업의 모든 영역에서
변화가 일어나고 있다고 이야기합니다. ...
포장 산업(OEM)에 종사하시는 분들이라면, 전체 처리 라인부터 매우 작은 중요 부품에 이르기까지 최종 고객에게 최상의
서비스를 제공해야 한다는 압박을 받고 있으실 것입니다. 특히 재주문 시기가 되었을 때 제작을 위해 지정된 주요 부품 및
구성 요소 범위를 계산하는 것은 아주 복잡한 문제일 뿐 아니라, 많은 시간을 할애해야 하는 문제가 될 수 있습니다.
...
대부분의 사람들은 37° 플레어(JIC), O-링 페이스 씰 또는 메트릭 플레어리스(DIN) 튜브 피팅과 같은 유압
피팅이 SAE J514 또는 ISO 8434-1과 같은 산업 표준에 따라 설계된다는 것을 알고 있습니다. 이러한 각 표준
인증 들은 특징적으로 관리하는 치수 및 포인트가 있습니다. 또한 이러한 표준 대부분은 압력, 온도 및
부식 방지를 포함한...
냉동 장비의 성능을 개선하고 비용을 줄이기 위해 CDS(Electric Evaporator Pressure
Regulators) 밸브 변환을 고려해 보신 적이 있으신가요? Sporlan 디비전의 CDS 밸브는 다이렉트 팽창
냉동공조 시스템에 사용되는 스테퍼 모터 작동 전기 밸브로, 유체 온도 범위가 넓어 흡입, 액체 및 배출 라인
애플리케이션에 사용하기...
오늘날 시멘트 제조 공장은 양날의 칼과 맞서야 합니다. 생산 비용을 절감하면서도 환경 규정을 준수할 수 있는
방법은 무엇일까요? 예상치 못한 가동 중지 시간과 위험한 상황을 방지하도록 장비를 유지하면서 목표와 지침을 어떻게
달성해야 할까요? 연료 비용을 줄이는 것은 업계에서 일반적으로 통용되는 전략입니다. 결과적으로 이로 인해...